お世話になります。
TNと申します。
RAマイコンをE2スタジオで開発しており、ソフトビルド後に出力したmot(srec)ファイルにCRCを追加したいのですが、
E2スタジオの開発環境で行う方法をご存知でしょうか。
以前、CS+の開発環境では指定アドレスにCRCを埋め込む設定があったのですが、
E2スタジオで行う方法がわかりません。
ご教示お願いします。
Linkerのユーザーオプションで、直接オプションを指定する事ができます。 コンパイラ(リンカ)のマニュアルを調べるか、CS+でのオプション指定結果をまねれば良いと思います。
後日訂正: RXと勘違いしていました。RAでGNUなら、ほやさんが見つけたやり方が良さそうです。
TN さんほや です。こんにちは。このページの "CRC Checksum Generation with 'SRecord' Tools for GNU and Eclipse" にかなり詳しくやり方が書いてあります。https://gcc-renesas.com/technical-faq/
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。まだ始めの方しか読んでいませんけどWin32版バイナリもありますね。CC-RXコンパイラやCC-RLコンパイラ(或いはCA78K0Rコンパイラ)の機能で思うようなことが出来なかった場合にCS+で併用して使うことも出来そうですね。(過去、何かやりたいことがあるけれど出来ないという相談が投稿されていた記憶がありますので、それらでは足りない部分があることは確かなようです。)Win32版バイナリsourceforge.net/projects/srecord/files/srecord-win32/1.64/