こんにちは。NoMaYです。Azure RTOSでRXマイコンが使えるようになったのですね。コンパイラはGNURXが使われていました。Getting started with the Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (英文です。)02/05/2021 Ryan Winterdocs.microsoft.com/ja-jp/samples/azure-rtos/getting-started/getting-started-with-the-renesas-starter-kit-for-rx65n-2mb/
こんにちは。NoMaYです。以前に別スレッドにURLを書いた個人事業主?さんが、こういう記事を執筆されていました。Azure RTOS習得(1):習得方針2022年5月27日 WithHappyhappytech.jp/wordpress/2022/05/27/azure-rtos-acquisition-1-acquisition-policy/なお、これに続く記事はSTM32特化の記事です。ちなみに、Azure RTOSについてではありませんが、RAマイコンの記事も執筆されています。