初めまして。登録名 コン太 と申します。よろしくお願いいたします。
初心者質問で恐縮ですが、
CS+とE1デバッガでのデバッグ方法についてご存知の方がいらっしゃればお教えいただけませんでしょうか。
メモリ不正アクセスなどでリセット要因が発生した場合、再起動してしまうのでどこでなぜそうなったかがわかりません。
解析のためリセット要因が発生した箇所でプログラムを止めるような設定にはできないものでしょうか。
あるいは再起動するにしてもリセット要因について解析の手がかりになるデータを出力しておくような事はできませんでしょうか。
使用しているマイコンはRX631になります。
それっぽい設定の「CPUリセット後に指定シンボル位置まで実行する」を「いいえ」にしても
やはり再起動してしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
リセットの原因はリセットステータスレジスタを読めば分かると思いますが、そういう話では無いですよね?
みかん様
コン太です。
ご回答ありがとうございます。
そういう話かもしれません。何分知らなかったもので。
調べてみます。
お時間とっていただきありがとうございました。