スマート・コンフィグレータ r_drw2d_rx

スマート・コンフィグレータのFITモジュールのダウンロードで、「RXファミリRX DRW2D ドライバ」をダウンロードしましたが、ソフトウェアコンポートの選択画面に「Drawing 2D engine for RX MCUs (r_drw2d_rx)」が表示されません。

やり方が間違っているのでしょうか?

r_drw2d_rxを使用したいのですがどうしたら使用できますか?

Parents
  • jagaimoさん

    同じ現象にあったことがあります。

    コンパイラにGCCを選択していますか?現行のr_drw2d_rxはGCCだと読み込めなくなっています。

    FITモジュールインストールフォルダにある上記ドライバのXMLにGCCでも読み込めるようにしてみたら使えました。。(公式サポートでは無いですが)

Reply
  • jagaimoさん

    同じ現象にあったことがあります。

    コンパイラにGCCを選択していますか?現行のr_drw2d_rxはGCCだと読み込めなくなっています。

    FITモジュールインストールフォルダにある上記ドライバのXMLにGCCでも読み込めるようにしてみたら使えました。。(公式サポートでは無いですが)

Children
  • ありがとうございます。

    無事に使用できるようになりました。

  • 上記ドライバのXMLにGCCでも読み込めるようにしてみたら」とはどういうことでしょうか。

  • > 「上記ドライバのXMLにGCCでも読み込めるようにしてみたら」とはどういうことでしょうか。
    当時はGCCに対応していなかったのですが、
    今公開されているバージョンだと同梱されている r_drw2d_rx_v1.12.xml の中には

    <toolchain>
    <brand>GNU</brand>
    <product>GNURX</product>
    <version>8.03.00 202004</version>
    <version>8.03.00 202202</version>
    <version>8.03.00 202204</version>
    </toolchain>

    のような記述があるので対応済です。

    使いたいtoolchainの記述を勝手に追加するという方法で無理やり使えるようにするのは可能ですが、自己責任と言うことで。

  • ほや様

    ご教授ありがとうございます。

    サンプルプログラムを使って実験中なのですが、いろいろうまくいかないことがあって一つずつ確認中です。対応済みとのことですので、他の部分がうまく設定できていないのだと思われます。

    確認作業を続けてみます。