こんにちは。NoMaYです。別スレッド「RXシュミレータでの最小プログラムの作成について」でRXシミュレータの代わりにMinGWを使うと言う話が出ていましたので、とりあえず、ビルド出来るようにするにはどうすれば良いのだろうか試してみることにしました。まずはMingGWのインストールから。今回、以下を参考にさせて頂きました。私は64bit版をインストールしてみました。[追記] 正確には、MinGW-W64にて、64bitターゲットアーキテクチャを選択したのですが、この選択は不適切でしたので、後日、32bitターゲットアーキテクチャを選択し直しました。gccのインストール(Windows) - 電気通信大学joho.g-edu.uec.ac.jp/joho/gcc_win/続く。
こんにちは。NoMaYです。e2 studio(というかEclipseでは)コンパイラが異なるとプロジェクト/プロジェクトフォルダを分けないといけませんが、最近VSCodeを触っていて発想を刺激されたのですけれども、VSCodeでは異なるコンパイラも同じプロジェクトフォルダに出来たりするのかなぁ?、と思ったりしました。例えば、(ほんの出来心でちょっとだけ設定ファイルをエディットしてイメージだけ作った)以下の画面コピーのように、、、