こんにちは。NoMaYです。別スレッド「RXシュミレータでの最小プログラムの作成について」でRXシミュレータの代わりにMinGWを使うと言う話が出ていましたので、とりあえず、ビルド出来るようにするにはどうすれば良いのだろうか試してみることにしました。まずはMingGWのインストールから。今回、以下を参考にさせて頂きました。私は64bit版をインストールしてみました。[追記] 正確には、MinGW-W64にて、64bitターゲットアーキテクチャを選択したのですが、この選択は不適切でしたので、後日、32bitターゲットアーキテクチャを選択し直しました。gccのインストール(Windows) - 電気通信大学joho.g-edu.uec.ac.jp/joho/gcc_win/続く。
こんにちは。NoMaYです。こんな記事がQiitaに投稿されていました。著者の方はTOPPERSにゆかりの深い方のようです。がじぇるねGR Advent Calendar 2021 10日目@h7ga40 投稿日 2021年12月07日 更新日 2021年12月10日GR-ROSEのIOレジスタをWindowsで疑似動作させてみたqiita.com/h7ga40/items/08c50250d744e0472dbd「Windowsは仮想メモリを割り当てたり、読み込み専用などの仮想メモリの属性を変更するAPIがあります。また、割り当てた仮想メモリの属性で許可していないアクセスがあると例外が発生し、それを例外ハンドラで処理することが出来ます。仮想メモリの属性にはPAGE_GUARDというのがあり、この属性のあるメモリ領域にアクセスするとEXCEPTION_GUARD_PAGEという例外が発生します。この例外をキャッチして、アクセスしたアドレスと内容が分かれば、IOレジスタをアクセスしたように振る舞うよう実装することが出来そうです。」