こんにちは、NoMaYです。昨日、別スレッドをきっかけに、最近のe2 studioでは(実は結構昔から?)プロジェクトウィザードでGNURXやCC-RXのC++プロジェクトを作成する場合にもRXスマートコンフィグレータを選択可能になっていることを知りました。同時に、C++ソースに対してはCソースよりもe2 studioのINDEXER/CODANの調子が悪そうなことも知りました。そこで、ちょっと調べてみようと思いました。出来れば改善策の落としどころも模索してみたいです。(でも、本来は、ルネサスさんに直して貰うべきものかな、とは思いますが。)まずは、バグ一覧やFAQに何か記載されているか調べてみましたが、特にはありませんでした。e² studio 2021-04 バグ一覧 (includeの文字列を検索)www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2021_04/openissues.htmGoogle検索: "e2 studio" "C++" include site:ja-support.renesas.com/knowledgeBasewww.google.com/search?q=%22e2+studio%22+%22C%2B%2B%22+include+site%3Aja-support.renesas.com%2FknowledgeBasewww.google.com/search?q=%22e2+studio%22+%22C%2B%2B%22+include+site%3Aen-support.renesas.com%2FknowledgeBase[関連スレッド]e2 studioでビルドエラーが無いのに編集エラーが表示された時に試すと良いかも(workarounds for INDEXER/CODAN troubles)japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4564/e2-studio-workarounds-for-indexer-codan-troubles続く。以下、e2 studioでC++ソースでINDEXER/CODANが誤動作している例の画面コピーです。現状はC++標準ヘッダファイルのインクルードパスがe2 studioに自動認識されていない本来は以下のようにC++標準ヘッダファイルのインクルードパスがe2 studioに自動認識されているべき
こんにちは。NoMaYです。すみません、少し脱線しますが、e2 studio 2021-07を触っていて気付いたのですけれども、GNURX C++ FreeRTOSという組み合わせのプロジェクトが作れるようになっていました。追々ノウハウを積み重ねて行きたいところですかね。(実は単にバグだったというオチもあるかも知れませんけれども、、、)以下、e2 studioの画面コピーです。
NOMAY さん、ほや さん こんにちは
『GCC RX でstringがインクルードできません』でお世話になった
gNuco ぬこ です。
●e2stuio 2021-07 と諸々のアップグレード通知があり、さっそく使ってました。これまでは『実行ファイルが出来ている』けれど『 "Build Failed" ビルド失敗線宣告が出る』状態でした。同じプロジェクトをビルドし直すと
Build Finished. 0 errors, 3 warnings. と『失敗宣告』が亡くなりました。
●まだ編集画面では、インクルードで『プリプロセッサー組み込みが見つかりません』、string オブジェクト作成時に『型 std::string が解決できません』とういう警告が出ます。またビルド後も エクスプローラ も『赤印』が一杯ですが(下図)、とにかく『ビルド結果判定』の心配事は無くなりました。
●NoMaY さん、ほや さんのおかげでしょうか?お二人の背景は存じませんが、ありがとうございます。今後、安心して C++ for RX 道にまい進する事が出来ます。●また hirakuni45 さんが指摘された C++ 17 の件も、プロパティ のプルダウンメニューに std=gnu++ 1y という選択肢が出る様になっていました。まあ私は C++ 1y の高邁な思想を理解できない凡俗ですが、環境が整っていくことで安心感が得られます。はい、気持ちの問題だけです。●お二人のやり取りも難しくて理解できないのですが、とにかくありがとうございます。