こんにちは。NoMaYです。昨日Visual Studio 2022 Community Editionをインストールしたのですが、ゴソゴソと触っていたところ、以下のブログ記事に辿り付きました。ちょうど、別スレッドにてVSCodeでRX MCU/RL78 MCUのCC-RX/CC-RLを使っていてもプログラムのビルド/デバッグが出来るようになり始めたところですが(多分ですけどRH850のCC-RHでも出来そう)、どうやら、そちらでやっていたことと話が重なるようでした。ひょっとしたら、Visual Studio 2022でもVSCodeと同様にCC-RX/CC-RL(及びCC-RH)でもビルド/デバッグが出来るようになるかも知れない、という気がして来ました。そこで、これから試して行こうと思います。なお、以下のブログ記事はVisual Studio 2017について書かれたものですが、Visual Studio 2022で試してみると同じようには出来ないようだ、ということまでは分かって来ました。ただ、Makefileでは無く、CMakeLists.txtであれば、出来るようになるかも知れない、という気がして来たところです。(まだ、気がする、程度ですけれど。)ARM GCC Cross Compilation in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/arm-gcc-cross-compilation-in-visual-studio/Debugging an embedded ARM device in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/debugging-an-embedded-arm-device-in-visual-studio/[追記]あぁっ、以下の記事のようにすればCMakeを使わなくてもやれるのかも、、、Docs / Visual Studio / IDE / 開発 / プロジェクトやソリューションなしで開発する / ビルドのカスタマイズとタスクのデバッグ"フォルダーを開く" の開発のためにビルド タスクとデバッグ タスクをカスタマイズするdocs.microsoft.com/visualstudio/ide/customize-build-and-debug-tasks-in-visual-studio?view=vs-2022
こんにちは。NoMaYです。RXもRL78もVisual Studio 2022でデバッグまで出来るようになりました。レジスタ表示に加えて、メモリ表示や逆アセンブル表示も出来ました。(ただ、まだ全体的に、不安定感はありますけれども。)以下、それぞれの画面コピーです。RXRL78
こんにちは。NoMaYです。先日の投稿に書いた、ヘッドレスビルド用e2 studioのプログラムファイル名が変更されていた件に対応しました。visualstudio2022_helper_files_rl78_20220424.zipvisualstudio2022_helper_files_rx_20220424.zip