こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と思い始めたところ、ルネサスさんから以下のアプリケーションノートが発行されていたことを思い出したので目を通してみたのですが、どうもこれではスマートコンフィグレータどころかコンパイルオプションの設定すらe2 studio上では出来ないのでは?という気がしてきました。実際、どうなのでしょう?御存知の方はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドするR20AN0613JJ0200 Rev.2.00 Pages 10 Jun.30.21www.renesas.com/jp/ja/document/apn/e-studio-creating-and-executing-build-cmake-project [追記] 2021/12/31 11:00ひとつ調査漏れに気付きました。こういうアプリケーションノートも出ていたのですね。アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeを使用してCC-RX用ソース・ファイルをビルドするR20AN0569JJ0201 Rev.2.01 Pages 12 Sep.15.21PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201ZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201-sample-code
こんにちは。NoMaYです。Azure RTOSのRX65NのサンプルコードがCMake+GNURX+VSCodeのようなので、これを少し試してみようと思います。github.com/azure-rtos/getting-started/tree/master/Renesas/RSK_RX65N_2MBgithub.com/azure-rtos/getting-started/tree/master/Renesas/RX65N_Cloud_Kit[追記]うゎ~、RXマイコンのサンプルコードが沢山ある、、、TB-RX130向けのものまでありますねぇ、、、Azure RTOS - Additional samplesgithub.com/azure-rtos/samples[関連リンク]簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~www.renesas.com/jp/ja/blogs/easy-azure-iot-connection-rx65n-32bit-mcu-supports-azure-rtos
こんにちは。NoMaYです。まだ使い方は良く分かりませんが、VSCodeでCMake Toolsという拡張機能をインストールするとCMakeでビルド出来るようになるみたい、、、以下、VSCodeの画面コピーです。