MacのBootcampでWindowsを使っています。
端子割り当て設定の表示枠が広がらず設定できません。
同様の症状が発症して解決された方がいたら、アドバイスお願いします。
CS+で開発できるのですが、e2 studioが進化?したようですので入れてみました。
白鼠と申します
古い投稿のようですが、明確に解決してないようなので重ねて質問させてください
当方、R5F10WMEでの開発を予定しており、本日Windows10の環境にe2Studioの2023-07をインストールして起動したところ、元の投稿主の方同様、「端子割り当て設定」の枠内に表示が収まりきらず、何もできずにいます。
ほやさんの回答を参考に、「色とフォント」内でいくつか(ビュー及びエディターフィルターや基本内)のフォントサイズを変更してみたのですが、今のところ何も変わらず困っております。
どなたか解決法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。