こんにちは。NoMaYです。e2 studio本体では無いですが、こういうページがあったのかと思って開いてみれば、中身のバージョンが違いますね、、、(会社組織なのだからクロスチェックぐらいは、、、)www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/2022_01/whatsnew.html画面コピー[追記]e2 studio 2022-01インストール後に以下のページが開いたので覗こうとしてみたら、、、e² studio What's Newwww2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/whatsnew.htme² studio Release Noteswww2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenote.htm[関連リンク]e2 studioのcompiler関連のBugではないかと思われる動作についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/6435/e2-studio-compiler-bugRL78 SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッドjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/7253/rl78-smartconfiguratorRX SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッドjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/7536/rx-smartconfigurator
こんにちは。NoMaYです。以前の別スレッドの話題をリンクしておきます。Renesas e² studio Version: 2021-10 (21.10.0) の動作についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7783/renesas-e2-studio-version-2021-10-21-10-0内容・ クリーンビルドした時にRXスマートコンフィグレータ生成コードが再生成されてソースが上書きされて困っている理由・ FITモジュールの幾つかで不整合が残っていてFITソースを書き換えないといけないものがある・ CGコンポーネントでユーザがユーザ記述部以外を書き換えて所望の処理を実現する運用方法がそれなりに行われている・ 生成コードの不具合回避策としてルネサスから提示されているものの中には生成コードを書き換えて回避するタイプのものがある・ 上記に関して従来はユーザが明示的にコードを再生成する時だけユーザがケアすれば良かったが今は少しうっかりしただけで上書きされてしまう