こんにちは。よこです。
初歩的な質問で恐縮なのですが、
e2studioでビルドをする際に unrecognized tokenとexpected a";"のエラーがでてビルドが通りません。
";"がないとe2studioは言ってくるのですが、スクリーンショットのとおりに";"はある状態です。
どなたか解決策を教えていただけませんでしょうか。
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。そういえば、ひとつ確認したいのですが、config_filesフォルダ丸ごと無くなっていたのでしょうか?それとも、FreeRTOSConfig.hのみ無くなっていたのでしょうか?
NoMaYさん
いつもお世話になっております。
よこです。
ご連絡ありがとうございます。
いつもすみません。。。
>それに、FreeRTOSConfig.hを変更していないとなると、というか先日までビルド出来ていた筈なのでは?
ビルドに関しては先日までできておりました。
>何をされたのでしょう?まったく何もしていないのにこうなったのですか?
問題が発生しているプロジェクトフォルダ(以降 hoge)が含まれているworkspaceをコピーして別ディレクトリにコピーしました。
コピー先のディレクトリでコピーされたhogeを使っていました。
>Windowsエクスプローラでプロジェクトフォルダ内でFreeRTOSConfig.hを検索してみて何か別のFreeRTOSConfig.hが見付かりませんでしょうか?
別のFreeRTOSConfig.hは見つかりました。ただし、/trash内に保存されております。
>もし見付からないようであれば、以下の2つ(と言わずこの際3つ)のファイルを同様にzipアイルに固めて添付して頂けないでしょうか?
添付いたしました。お手数をおかけして申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
>config_filesフォルダ丸ごと無くなっていたのでしょうか?それとも、FreeRTOSConfig.hのみ無くなっていたのでしょうか?
前者です。フォルダの中身が全部なくなっていました。
添付資料.zip
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。こちらから送り変えすファイルは、修正分のファイルのみ固めたzipファイルの予定です。
承知いたしました。
よろしくお願い致します。
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。受け取ったzipファイル内のファイルに対する差し替えファイルを以下のzipファイルに固めました。フォルダ構造を合わせてありますので、そのままコピーすれば、5つとも上書きされます。これでどうなりますでしょうか?(なお、FreeRTOSConfig.hの#include "trcRecorder.h"はコメントアウトしてあります。必要であればコメントアウトを解除して下さい。そこから、またコンパイルエラーが発生するかも知れませんが、それはその時に。)aws_ota_project_repair_20220530.zip
projects/renesas/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/e2studio/aws_demos/.cprojectvendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/config_files/FreeRTOSConfig.hvendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/src/smc_gen/r_config/r_bsp_config.hvendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/src/smc_gen/r_gpio_rx/r_gpio_rx_if.hvendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn/src/r_wifi_sx_ulpgn_api.c
誠にありがとうございます。
お手数をおかけしてしまい申し訳ないです。
ビルドいたしましたら、以下のエラーが発生しました。
../application_code/renesas_code/main_task.c(48):F0520005:Could not open source file "r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h"
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。こちらではビルド出来ていたのですが、、、う~ん、、、可能性を考えてみます。
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。ひとまず、以下の赤文字の情報を頼りにr_simple_filesystem_on_dataflash_if.hのフルパスを教えて頂けませんか?一部伏字にしても構いませんがパスの文字列長が変わらないように伏字にして下さい。main_task.cの場所(私のPC上では)
リンク機能を使用せず(←ごめんなさい、よこさん以外の人向け情報です)PROJパス: aws_demos/application_code/renesas_code/main_task.c物理パス: C:/Renesas/AWS/RX65N-rsk-wifi-Yoko/projects/renesas/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/e2studio/aws_demos/application_code/renesas_code/main_task.c補足) フォルダ階層的に、main_task.cは、現状の扱いではRENESAS管理ソースでありユーザが手を加えるものではない、という位置付け(なのか?)でも、昔、私はここにCGコンポーネントソースを置こうとしていたから、ユーザが手を加えるものではない、というほどでもないかな、、、
main_task.cのソース
/* for using Amazon FreeRTOS */#include "FreeRTOS.h"#include "aws_application_version.h"#include "r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h"
r_simple_filesystem_on_dataflash_if.hの場所(私のPC上では)
リンク機能を使用する(←ごめんなさい、よこさん以外の人向け情報です)PROJパス: aws_demos/application_code/renesas_code/r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h概念パス: AWS_IOT_MCU_ROOT/vendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/application_code/renesas_code/utility/r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h物理パス: C:/Renesas/AWS/RX65N-rsk-wifi-Yoko/vendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/application_code/renesas_code/utility/r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h補足) 無し
フルパスだと
C:\Users\k-yokoseki\Desktop\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility\r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h
になっています。
よこ さん、こんにちは。NoMaYです。情報ありがとうございました。では、すみませんが、次にe2 studioを以下の設定にしてビルドして、エラーとなったCC-RXコマンドのコマンドラインオプション情報(コンソールビューに表示されるもの)をコピペして、リプライに添付して頂けませんか?e2 studioの設定(画面コピー(単にエラーとなったコマンドラインを探しやすくする為です))エラーとなったCC-RXコマンドのコマンドラインオプション情報例(コンソールビューに表示されるもの)
'Building file: ../application_code/renesas_code/main_task.c''Invoking: Compiler'application_code\renesas_code\cSubCommand.tmp= -isa=rxv2 -fpu -branch=32 -include="C:\Renesas\CS+\CC\CC-RX\V2.08.01\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_bsp" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\freertos_kernel\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\amazon_freertos_common" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\amazon_freertos_common\compiler_support\ccrx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\amazon_freertos_common\network_support\onchip_rx_ether" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_bsp" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_bsp\board\generic_rx65n" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_wifi_sx_ulpgn" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_wifi_sx_ulpgn\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\src\flash_type_1" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\src\flash_type_3" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\src\flash_type_4" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\src\targets" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_byteq" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_byteq\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_sci_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_sci_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_s12ad_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_s12ad_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_s12ad_rx\src\targets\rx65n" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\freertos_kernel\portable\Renesas\RX600v2" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\config_files" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\network_manager" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\standard\common\include\private" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\standard\common\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\platform\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\platform\freertos\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\platform\include\platform" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\secure_sockets\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\wifi\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\standard\tls\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\standard\crypto\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\pkcs11\corePKCS11\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\standard\utils\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\logging\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\dev_mode_key_provisioning\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\aws\defender\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\standard\mqtt\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreMQTT\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreMQTT\source\interface" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\backoff_algorithm\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\common\pkcs11_helpers" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\abstractions\transport\secure_sockets" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\standard\serializer\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\aws\shadow\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\c_sdk\standard\https\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreHTTP\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreHTTP\source\interface" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreHTTP\source\dependency\3rdparty\http_parser" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\common\http_demo_helpers" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\aws\greengrass\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\aws\ota\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\aws\ota\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\mbedtls\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\standard\freertos_plus_cli\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\coreJSON\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\device_shadow_for_aws\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\common\mqtt_demo_helpers" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\device_defender_for_aws\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\freertos_plus\standard\freertos_plus_tcp\tools\tcp_utilities\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\jobs_for_aws\source\include" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\demos\device_defender_for_aws" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\pkcs11" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\mbedtls_config" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\mbedtls\include\mbedtls" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\mbedtls_utils" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\tinycbor\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\libraries\3rdparty\jsmn" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_pincfg" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\general" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_config" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_s12ad_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_s12ad_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx\src\flash_type_1" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx\src\flash_type_3" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx\src\flash_type_4" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_flash_rx\src\targets" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_sci_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_sci_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_byteq" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_byteq\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_wifi_sx_ulpgn" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_wifi_sx_ulpgn\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_cmt_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_cmt_rx\src" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_gpio_rx" -include="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_gpio_rx\src" -preinclude="C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\vendors\renesas\amazon_freertos_common\compiler_support\ccrx\implicitlyinclude.h" -define=MBEDTLS_CONFIG_FILE="<aws_mbedtls_config.h>",CONFIG_MEDTLS_USE_AFR_MEMORY -lang=c99 -utf8 -nomessage=11174,21644,20010,23034,23035,20177,23033 -output=obj -obj_path="application_code/renesas_code" -debug -nostuff=C -outcode=utf8 -optimize=0 -nologo ccrx -subcommand="application_code\renesas_code\cSubCommand.tmp" "../application_code/renesas_code/main_task.c"C:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\amazon_freertos_common\serial_term_uart.h(19):M0523076:Function declarations should have prototypeC:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\amazon_freertos_common\serial_term_uart.h(20):M0523076:Function declarations should have prototypeC:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_pincfg\r_s12ad_rx_pinset.h(38):M0523076:Function declarations should have prototypeC:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_pincfg\r_sci_rx_pinset.h(38):M0523076:Function declarations should have prototypeC:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\src\smc_gen\r_pincfg\r_sci_rx_pinset.h(39):M0523076:Function declarations should have prototypeC:\Renesas\AWS\RX65N-rsk-wifi-Yoko\projects\renesas\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\e2studio\aws_demos\..\..\..\..\..\vendors\renesas\rx_driver_package\v125\r_flash_rx\r_flash_rx_if.h(461):M0520193:Zero used for undefined preprocessing identifier "FLASH_HAS_NON_CACHED_RANGES"../application_code/renesas_code/main_task.c(49):F0520005:Could not open source file "__r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h"
ご返事ありがとうございます。
こちらがエラーログになります。
error_log.txt
ファイル名の長い箇所でエラーになっているのが気になります。ひとまずC:/AWS/RX65N-rsk-wifi とかにワークスペースを移動してみて、それでビルドが通るならコマンドに渡す文字数の問題だと見当が付けられるのでは。