こんにちは。NoMaYです。1つ立ててみました。ドウシテコウナッタ?e2studioのビルドが通らない。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8185/e2studio/42250#42250「これが原因かどうかはまだ分かりませんが、頂いた.cprojectではインクルードパス設定が絶対パス表記と相対パス表記が入り混じってしまっています。しかも、対象外のtargetのインクルードパスまで混入していて、もうメチャクチャになってしまっているのですよ。
<listOptionValue builtIn="false" value="${TCINSTALL}/include"/><listOptionValue builtIn="false" value=""${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/src/smc_gen/r_bsp""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../freertos_kernel/include"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/compiler_support/ccrx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/network_support/onchip_rx_ether"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp/board/generic_rx65n"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_1"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_3"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_4"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/targets"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24u""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx230\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23w""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx113\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_s12ad_rx\src\targets\rx13t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx72t\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\src\targets\rx71m""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_tsip_rx\lib""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx111\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx23e-a\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx130\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx65n\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\doc\ja""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_ether_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\doc""/>以下省略
」[追記] 2022/05/30最初?プリプロセッサー組み込みが見つかりませんjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/7917/thread/41294#41294
R_GPIO_RXは実体とscfgファイルでバージョンが不整合な状態だった? ⇒ 右側の新規生成ソースのままとする画面コピーなんだろう、この差分は?オフィシャル?個人的改造? ⇒ 右側の新規生成ソースのままとするコンパイルエラー発生により左側を採用(というか、このヘッダファイルにスタティック変数定義なんてイ・レ・ル・ナ、ですよ。)画面コピーなんだろう、この差分は? ⇒ 正体不明すぎるので従来のコードを反映させておくコンパイルエラー発生により右側を採用画面コピーこれは手作業で修正した痕跡かな。 ⇒ 理由が十分推測できる従来のコードを反映させておく画面コピー