こんにちは。NoMaYです。1つ立ててみました。ドウシテコウナッタ?e2studioのビルドが通らない。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8185/e2studio/42250#42250「これが原因かどうかはまだ分かりませんが、頂いた.cprojectではインクルードパス設定が絶対パス表記と相対パス表記が入り混じってしまっています。しかも、対象外のtargetのインクルードパスまで混入していて、もうメチャクチャになってしまっているのですよ。
<listOptionValue builtIn="false" value="${TCINSTALL}/include"/><listOptionValue builtIn="false" value=""${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/src/smc_gen/r_bsp""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../freertos_kernel/include"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/compiler_support/ccrx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/network_support/onchip_rx_ether"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp/board/generic_rx65n"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_1"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_3"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_4"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/targets"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24u""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx230\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23w""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx113\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_s12ad_rx\src\targets\rx13t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx72t\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\src\targets\rx71m""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_tsip_rx\lib""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx111\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx23e-a\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx130\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx65n\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\doc\ja""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_ether_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\doc""/>以下省略
」[追記] 2022/05/30最初?プリプロセッサー組み込みが見つかりませんjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/7917/thread/41294#41294
一体、どこで、数値定数が文字列定数に置き換わる、なんてことが起きたのだろう、、、左: e2 studioでFreeRTOS with IoT librariesプロジェクトをダウンロードしてインポートしたもの右: 壊れていたプロジェクトのものそういえば、このファイルはもともとは無いファイルなのだから、デバッグ目的で書き換えられたものかな、、、左: 無い(e2 studioでFreeRTOS with IoT librariesプロジェクトをダウンロードしてインポートしたものには無い)右: 壊れていたプロジェクトのものこれは、実験用にコメントアウトを解除されたのかな、、、左: e2 studioでFreeRTOS with IoT librariesプロジェクトをダウンロードしてインポートしたもの右: 壊れていたプロジェクトのもの