こんにちは。NoMaYです。1つ立ててみました。ドウシテコウナッタ?e2studioのビルドが通らない。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8185/e2studio/42250#42250「これが原因かどうかはまだ分かりませんが、頂いた.cprojectではインクルードパス設定が絶対パス表記と相対パス表記が入り混じってしまっています。しかも、対象外のtargetのインクルードパスまで混入していて、もうメチャクチャになってしまっているのですよ。
<listOptionValue builtIn="false" value="${TCINSTALL}/include"/><listOptionValue builtIn="false" value=""${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/boards/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/aws_demos/src/smc_gen/r_bsp""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../freertos_kernel/include"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/compiler_support/ccrx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/amazon_freertos_common/network_support/onchip_rx_ether"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\boards\rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn\aws_demos\application_code\renesas_code\utility""/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_bsp/board/generic_rx65n"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_wifi_sx_ulpgn/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_1"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_3"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/flash_type_4"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_flash_rx/src/targets"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_byteq/src"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx"/><listOptionValue builtIn="false" value="${ProjDirPath}/../../../../../vendors/renesas/rx_driver_package/v125/r_sci_rx/src"/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\src\targets\rx24u""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx230\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\board\generic_rx23w""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx113\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_s12ad_rx\src\targets\rx13t""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx72t\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\src\targets\rx71m""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_tsip_rx\lib""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx111\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx23e-a\register_access\gnuc""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx130\register_access\ccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_bsp\mcu\rx65n\register_access\iccrx""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\doc\ja""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_sci_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_ether_rx\ref""/><listOptionValue builtIn="false" value=""C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\RX65N-rsk-wifi\vendors\renesas\rx_driver_package\v125/r_flash_rx\doc""/>以下省略
」[追記] 2022/05/30最初?プリプロセッサー組み込みが見つかりませんjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/7917/thread/41294#41294
こんにちは。NoMaYです。QE for OTA V1.0.0 [テクニカルプレビュー版] というものがリリースされていました。QE for OTA V1.0.0 [テクニカルプレビュー版] リリースノートwww.renesas.com/jp/ja/document/rln/qe-ota-v100-technical-preview-edition-release-note以下、e2 studio 2022-07へインストールした時の画面コピーです。(もっとも列挙してあるだけですけれども。) (なお、QE for Displayの追加インストール作業で1時間近く耐えたことが功を奏したのかも知れませんけれども、今回は10分も掛からずに追加インストール作業を終えられた気がします。すみません、時間は計りませんでした。)[追記]ちょっと気になったのですけれども、FreeRTOS with IoT librariesでバージョン表記は同一でも発行日が新しいものがあるような気がするのですけれども、、、(以前に作業していたもののフォルダのタイムスタンプが発行日よりも昔なのですけれども、、、)以下、e2 studio 2022-07のプロジェクト作成ダイアログとWindowsエクスプローラのフォルダ表示の画面コピーです。