こんにちは。NoMaYです。超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community「Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。」[追記]このあたりの話なのだろうか、、、WHY PRO?www.arduino.cc/pro/why-pro
こんにちは。NoMaYです。RA4M1を採用して今までより高性能な処理を実行できるようになったArduino UNO R4というのが出るのですね。Arduino IDEを使ってRL78ファミリを動かしてみよう!www.renesas.com/jp/ja/blogs/lets-try-running-rl78-family-using-arduino-ide「先日、Arduinoが新型マイコンボード「Arduino UNO R4」を発表しました。Arduino UNO R4は32bit Arm Cortex-M4コアを内包するRA4M1を採用し、今までより高性能な処理を実行できるようになりました。www.eejournal.com/industry_news/arduino-uno-r4-a-groundbreaking-addition-to-the-uno-family/」[追記]今はArduio Cloudというのがあるのですね。(統合開発環境では無くてクラウドサービスです。)Arduio Cloud - Home pagecloud.arduino.cc/