こんにちは。NoMaYです。超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community「Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。」[追記]このあたりの話なのだろうか、、、WHY PRO?www.arduino.cc/pro/why-pro
こんにちは。NoMaYです。GitHubのArduinoのRAマイコンボードArduinoコアのリポジトリがRelease 1.0.0になっていますね。(あぁっ、MITライセンスなのですね。) CANもFreeRTOSも入っていますね。arduino / ArduinoCore-renesasgithub.com/arduino/ArduinoCore-renesasArduinoCore-renesas / variants /github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/tree/main/variantsArduinoCore-renesas / libraries /github.com/arduino/ArduinoCore-renesas/tree/main/libraries[追記]従来からあるものは LGPL 2.1 のままなのですかね。arduino / ArduinoCore-APIgithub.com/arduino/ArduinoCore-API