こんにちは。NoMaYです。超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community「Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。」[追記]このあたりの話なのだろうか、、、WHY PRO?www.arduino.cc/pro/why-pro
こんにちは。NoMaYです。くだんのArduino UNO R4ですけれども、値段と写真が載っていますね。今まで色紙で隠してあった部分は、なかなか、、、Arduino's newest UNO R4 boards to ship in July, starting at $20By Matt Hamblen Jun 26, 2023 07:00amwww.fierceelectronics.com/embedded/arduino-uno-r4-boards-ship-july-starting-20
NoMaYさん、こんにちは。Sugachanceです。
国内でもArduino Uno R4 Minimaの取り扱いが始まったようですね\3190
www.switch-science.com/.../9000
Sugachanceさん、こんにちは。NoMaYです。秋月電子さんにもMinimaがありますね。(今のところはMinimaだけのようですけれども。)Arduino UNO R4 Minimaakizukidenshi.com/catalog/g/gM-18114/