こんにちは。NoMaYです。超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community「Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。」[追記]このあたりの話なのだろうか、、、WHY PRO?www.arduino.cc/pro/why-pro
こんにちは。NoMaYです。当たり前といえば当たり前ですけれども、UNO R4のフォーラムが出来ていました。Category: UNO R4forum.arduino.cc/c/hardware/uno-r4こういうやり方があるのですね。How to build and change the latest core sources?forum.arduino.cc/t/how-to-build-and-change-the-latest-core-sources/1145427/3「OverviewThe technique used by Arduino's boards platform developers is to install the development version of the platform under a uniquely named vendor folder (e.g., arduino-dev) under the hardware subfolder of their sketchbook folder, and then install the latest release version as usual via Boards Manager.」[追記]このやり方を使うと別スレッドで思い浮かんだ以下の課題をArduino IDEで対処出来るかも知れないような気がしてきました。ルネサスさんのRenesas Extensions for Visual Studio Codeを使ってみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/10103/renesas-extensions-for-visual-studio-code/49462#49462「以下のルネサスさんのブログ記事を読んでいて思い浮かんだのですけれども、たぶん、ArduinoとQE for Capacitive Touchって共存しないですよね、、、共存出来るように出来ないかやってみる、とかいうネタになるだろうか、とか思いました。(なお、VSCodeのスレッドですので、VSCodeのArduino拡張機能で、です。)」