こんにちは。NoMaYです。超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community「Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。」[追記]このあたりの話なのだろうか、、、WHY PRO?www.arduino.cc/pro/why-pro
こんにちは。NoMaYです。くだんのArduino UNO R4ですけれども、公式サイトでは、UNO R3より3倍高速、という記載があったのですけれども、自分的には、8bitマイコンと32bitマイコンとで性能が動作クロック数の比率しか違わないのは何か腑に落ちない、とは思っていたのでした。(UNO R3は16MHz 8bit AVR、UNO R4は48MHz 32bit Cortex-M4、です。) DMIPS値を実測して比べてみましたというブログ記事があったので読んでみたところ、以下の通り、3.59倍だったそうです。(もっとも、DMIPS値というのは、そういうもの、という可能性もありますけれども、、、)Arduino UNO R4 MinimaでDhrystoneを回す - 0と1の反復横跳びpptengineer.hateblo.jp/entry/2023/06/28/232000「基本的にはDMIPSの値を参照すれば良いと考えると,R3比で3.59倍のDMIPSという結果になった.」
こんにちは。NoMaYです。くだんのArduino UNO R4の効果かと思うのですけれども、しばしば耳にする人気開発ツールのPlatformIOというツールが、RAマイコンに対応したようです。Renesas RA: development platform for PlatformIOgithub.com/platformio/platform-renesas-ra
こんにちは。NoMaYです。当たり前といえば当たり前ですけれども、UNO R4のフォーラムが出来ていました。Category: UNO R4forum.arduino.cc/c/hardware/uno-r4こういうやり方があるのですね。How to build and change the latest core sources?forum.arduino.cc/t/how-to-build-and-change-the-latest-core-sources/1145427/3「OverviewThe technique used by Arduino's boards platform developers is to install the development version of the platform under a uniquely named vendor folder (e.g., arduino-dev) under the hardware subfolder of their sketchbook folder, and then install the latest release version as usual via Boards Manager.」[追記]このやり方を使うと別スレッドで思い浮かんだ以下の課題をArduino IDEで対処出来るかも知れないような気がしてきました。ルネサスさんのRenesas Extensions for Visual Studio Codeを使ってみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/10103/renesas-extensions-for-visual-studio-code/49462#49462「以下のルネサスさんのブログ記事を読んでいて思い浮かんだのですけれども、たぶん、ArduinoとQE for Capacitive Touchって共存しないですよね、、、共存出来るように出来ないかやってみる、とかいうネタになるだろうか、とか思いました。(なお、VSCodeのスレッドですので、VSCodeのArduino拡張機能で、です。)」