こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、日本語が表示出来ないなんて?と、気になったので調べてみることにしました。もっとも、何から手を付けて良いのかさっぱり分からない状態からのスタートですので、ぼちぼちと、、、AppWizardでの日本語テキスト表示についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/8313/appwizardまず、ソッコーで思い浮かんでアクセスしてみる情報から。SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners/segger-emwin-graphics-library-rx-mcusRX Ecosystem Partner SolutionemWin - PROFESSIONAL EMBEDDED GRAPHICS LIBRARYSEGGER( 日本国内販売代理店:株式会社エンビテック)www.renesas.com/jp/ja/document/prb/segger-emwin-graphics-library-solution-brief-rx-mcusemWinGraphic Library with Graphical User InterfaceUser Guide & Reference ManualDocument: UM03001Software version: V5.50 ⇒ ドキュメントのバージョンが古過ぎますね(下記のFITモジュールのとおり既にV6.22ですね)Document revision: 0Date: June 11, 2019www.renesas.com/jp/ja/document/mat/emwin-graphic-library-gui-user-guide-reference-manualRXファミリ emWin v6.22モジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-emwin-v622-module-using-firmware-integration-technology
こんにちは。NoMaYです。> emWinのAppWizardが生成したソースの話?当方の手元ではCC-RXの無償評価版のサイズ制限を超えてしまっている事情で動作/非動作が確認出来ない上に、AppWizardでのGUI設計に応じて生成されるソースでの話となると、なぜCC-RXの場合に -nostuff=C が必要なのか、もう追うすべが無いかな、という気がしました。他方、AppWizardが生成するソースでの話なら、GCC系コンパイラで問題が発生するようなコードを意図的に生成するとは考え難いことですので、GNURXの場合に対応するオプションが存在せず、相応する設定をどうすれば良いのか考えが思い浮かばないことは、もう気にしなくても良いかな、という気がしてきました。