GCC for Renesas RX (GNURX)は割り込み処理で倍精度浮動小数点数を比較するとメイン側の比較結果レジスタ(DCMR)を壊しますね

こんにちは。NoMaYです。

別スレッドでRXv3コアのレジスタ一括退避機能の使い方を調べていて不審に思いました。バグ報告をしないと、、、

ソース

double dbl;
void i_fnc_4_2(void);
void i_fnc_4_2(void)
{
    if(dbl > 1.0)
    {
        dbl = 1.0;
    }
}

 
リストファイル

CC-RX : 倍精度浮動小数点比較結果レジスタ(DCMR)の退避/復帰あり

00000000                         _i_fnc_4_2:
00000000 75B001                         DPUSHM.D DR0-DR1
00000003 75A010                         DPUSHM.L DCMR-DCMR
00000006 FBE2rrrrrrrr                   MOV.L #_dbl, R14
0000000C F903030000F03F                 DMOV.D #3FF00000H, DRH0
00000013 FCC8E810                       DMOV.D [R14], DR1
00000017 76900841                       DCMPLT DR1, DR0
0000001B 75901B                         MVFDR
0000001E 21rr                           BNE L12
00000020                         L11:   ; if_then_bb
00000020 F8E600                         MOV.L #00000000H, [R14]
00000023 F9E2010000F03F                 MOV.L #3FF00000H, 04H[R14]
0000002A                         L12:   ; return
0000002A 75A810                         DPOPM.L DCMR-DCMR
0000002D 75B801                         DPOPM.D DR0-DR1
00000030 02                             RTS

 
ICCRX : 倍精度浮動小数点比較結果レジスタ(DCMR)の退避/復帰あり

   \                     _i_fnc_4_2:
   \   000000 75 B0 01     DPUSHM.D  DR0,DR1       ;  N
   \   000003 FB 1E        MOV.L     #_dbl:24,R1   ;  N
   \          ..'....
   \   000008 75 A0 10     DPUSHM.L  DCMR,DCMR     ;  N
   \   00000B FC C8 18 00  DMOV.D    [R1],DR0      ;  N
   \   00000F F9 03 10 01  DMOV.L    #0x1,DRL1     ;  N
   \          00 00 00
   \   000016 F9 03 12 00  DMOV.L    #0x3ff00000,DRH1      ;  N
   \          00 F0 3F
   \   00001D 76 90 18 60  DCMPLE    DR0,DR1       ;  N
   \   000021 75 90 1B     MVFDR
   \   000024 21 0C        BNE.B     ??i_fnc_4_2_0 ;  N
   \   000026 F8 16 00     MOV.L     #0x0,[R1]     ;  N
   \   000029 F9 12 01 00  MOV.L     #0x3ff00000,0x4[R1]   ;  N
   \          00 F0 3F
   \                     ??i_fnc_4_2_0:
   \   000030 75 A8 10     DPOPM.L   DCMR,DCMR     ;  N
   \   000033 75 B8 01     DPOPM.D   DR0,DR1       ;  N
   \   000036 02           RTS

 
GNURX : 倍精度浮動小数点比較結果レジスタ(DCMR)の退避/復帰なし (最適化レベルは-O3としました)

   7                                _i_fnc_4_2:
  11 0000 75 B0 01                      dpushm.d    dr0-dr1
  15 0003 F9 03 03 00 00 F0 3F          dmov.D      #0x3ff00000, drh0
  17 000a FB 52 00 00 00 00             mov.L       #_dbl, r5
  19 0010 FC C8 58 10                   dmov.D      [r5], dr1
  20 0014 76 90 18 60                   dcmple      dr0, dr1
  21 0018 75 90 1B                      mvfdr
  22 001b 15                            bz          .L1
  25 001c FC 78 58 00                   dmov.D      dr0, [r5]
  26                                    .balign 8,3,1
  27                                .L1:
  29 0020 75 B8 01                      dpopm.d     dr0-dr1
  30 0023 02                            rts

 
[追記]

e2 studio 2022-07のプロジェクトのファイル一式を以下のzipファイルに固めました。

issue_RXv3_DPFPU_DCMR_push_pop_20221004.zip
 

Parents Reply Children
  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    ご連絡、解析ありがとうございます。こちらではRXv3コアのレジスタ一括退避機能をFreeRTOSカーネルで使ってみてどうなるかの検証を進めています。過去にNoMaYさんに実施いただいたプルリクエストなどを活用して、AWS本家と調整してみようと考えています。

    なお、「RXv3コアのレジスタ一括退避機能」そのものや「多重割込み」の是非についても考え方をまとめてみたいなと考えています。個人的にはNoMaYさんと似た感じの考えでいます。

    以上です