今回のプロジェクトは、やはりApplilet EZ PL for RL78を使います。
ルネサスのRL78/G11のプロモーションボード(YRPBRL78G11)は、E2OB部とRL78/G11部を切り離す前にはRL78/G11からE2OB部のSWとLEDを使えるようです。
Applilet EZ PL for RL78のパネルとシミュレーション結果を以下に示します。
CS+CC-RLのプロジェクトは、RL78/G11でのLEDチカチカ(その1)と同じように実行させることが可能です。Simple_Check_with_LED3.zipを解凍して、プロジェクトファイル(Simple_Check_with_LED3.mtpj)をダブルクリックしてCS+CC-RLを起動し、ビルドしてからYRPBRL78G11にダウンロードしてください。
違いとしては、SWを押すと点滅周期が半分になります。
添付したzipファイルのなかの構成は以下の通りです。
②オンボードLEDを点滅させる改.zip
|
|-Simple_Check_with_LED3.loc… Applilet EZ PL for RL78のファイル
|-Simple_Check_with_LED3.hex… Applilet EZ PL for RL78の出力HEXファイル
|-Simple_Check_with_LED3.MP4… YRPBRL78G1でのプログラムの動作イメージ動画
|-Simple_Check_with_LED3.zip… CS+CC-RLのプロジェクト