GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
統合開発環境1.5.5をダウンロードして使おうと思いインストールまでは何とか出来ましたが
APIキーを入力するところでWEBコンパイラーのヘルプで示されるAPIキーを入力しましたが
「プロジェクト情報の取得に失敗しました、keyが間違っている可能性があります」というコメントが
出てきてしまいました。APIキーを入れないと、この環境は使えないんですか?
オフラインでコンパイラなどを使おうと思うと、この開発環境が必要なのですよね。
ArduinoでいえばDevelopment Enviromentに相当するものと考えていますが
この理解で正しいですか?
初めての質問で、この方法で質問してもよいかどうか分かりませんが、よろしくお願いします。
多分ダウンロードされた統合開発環境はcarcon999さんのものと思いますが、クラウドにアクセスしてファイル操作やビルドを行います。ただエディットはローカルで行えますので軽快です。なので半分オフラインで、半分オンラインです。
完全にローカルで構築する場合は、HEWやe2studio(eclipseベース)などをインストールして使います。HEWのプロジェクトファイルはこのRulz内に置いてます。
どちらの開発環境がよいかは好みが別れるところなのですが、どちらかお使いになったことはございますか?
KPIT からコンパイラをダウンロードしてきて、あとはWebコンパイラからプロジェクトをダウンロードしてくればオフラインでの開発は可能です。プロジェクトのダウンロードは、ファイルをひとつひとつ手作業でダウンロードすることも可能ですが、carcon 999 さん作の統合開発環境っぽいのを使うのが楽チンだと思います。
お、そうきましたか。確かに慣れればmakeが1番ですよね。
ありがとうございます。RSOの方からKPITのコンパイラをダウンロードしてくるやり方がRulzにアップしてあるよ、と教えていただきましたが、どこに書いてあるか教えていただけませんか?初心者なもので、手順を追った説明を希望します。HEWは少し使ったことがありますので、HEWのコンパイラをKPITに置き換えるような方法であれば理解できるような気もしますが、どのようにSAKURAにダウンロードするのかというのもわかりません。ちなみに、E1は持っています。よろしくお願いします。
以下にあるのですが、ちょっと古めの記事であまりインストール周りの手順は載せていません。もし宜しければご参照ください。
japan.renesasrulz.com/.../52.hew-usb.aspx