GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
プロ-デューサーミーティングの会場でUSBコネクタが取れてしまった方がおりました。
個体差なのか、強度不足なのか知りたいです。
よろしくお願いします
ウチのは、細心の注意を払って触っているので、まだ取れてません。というか、外箱なし基板むき出しの状況でSMDタイプのUSBコネクタは、ちょっとテンションかけたらモゲて当然、というくらいだと考えてます。あの数マイクロの厚さしかない銅箔が、基板材に接着剤で貼られている部分だけの強度しか無いんですから、引っ張ったら簡単に剥がれます。。
ヒロセのZX62D-B-5PA8とか使ってくれればまだマシなんですけどね。秋月さんに無いですよね。。
USBコネクタがもげる問題は、がじぇるね企画で毎回出てきますね。
USBコネクタとれる企画はしてないですよ :)
fliuxさんの認識なら大丈夫なんですが、子供が扱うことを考えるとちょっと心配ですね
もげる話はKAEDEで出てきましたが、KAEDEは2点接続に対してADZUKIは4点接続です。
でも基板垂直方向に応力かけたら剥がれるのは、部品を変えてもつきまとうことですし、コスト面も踏まえると仕方ないかと思っています。
少なくともロボット覚醒のイベントでは注意として案内したいです。
秋月さんに、シールドがTHタイプのマイクロUSB-Bコネクタを扱ってもらいたい。リクエスト送るか!