GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-CITRUSとWA-MIKANを繋いで、インターネットプログラムを書き始めたところで、Rubicからプログラム転送をしてみようとしたら、転送に失敗してしまっているようです。
何が原因なのでしょうか?その時のログを添付します。
プログラムは、サンプルそのままです。
#!mruby
digitalWrite(5,1)pinMode(5,1)
usb = Serial.new(0,115200)esp = Serial.new(3,115200)
usb.println "GR-CITRUS & WA-MIKAN"c = 0while(true) do delay(0) while(usb.available() > 0)do esp.print usb.read() c += 1 if(c > 20)then esp.bps 115200 c = 0 end end while(esp.available() > 0)do usb.print esp.read() endend
Eguchiさん、岡宮さん、
お疲れ様です。木村です。
手元のMac (El Capitan)とWin 10 Proで同一スケッチ転送のUSBキャプチャを取り再現実験したところ、
Macのみで再現しました。
キャプチャデータ:
www.dropbox.com/.../20160703_readerror_citrus.7z
※使ったCITRUSのファームバージョンがEguchiさんのと違うことに後で気付きました…。
この手のエラーは以前にもあって、その時はCITRUS側の修正を行いましたが、
今回はPC(Rubic)側で何らかの不具合が起きているようです。
Macでは 00.27:942:341:733 ~ 00.27:943:275:266 がRubicからCITRUSへの転送期間です。
すべてのデータを送り切れず、ちょうど1024バイト送った後、PCからのデータ送信が滞っているように見えます。
Rubicがシリアル通信に投げたデータは1258バイトなので、後ろが少し切れていることになります。
ちょうど2秒後の 00.29:944:375:716 からCITRUS→Rubicへ"Read Error"のエラーメッセージ返却が始まりますが、
この振る舞いは現状のCITRUS側データ受信部のタイムアウトで、実装通りの振る舞いですね。
引き続き調査します。
>きむしゅさん
パケット確認をいただきありがとうございます。以前に発生していたZLPが原因ではないというkとですね。
>Eguchiさん
修正のまでの間、WebコンパイラのmRubyテンプレートで\gr_common\core\HardwareSerial.hの以下の行を2048などにして試していただけないでしょうか?
#define SERIAL_BUFFER_SIZE 1024
岡宮さん
WebコンパイラーのmRubyテンプレートは、GitHubに上がっている最新のソースコードじゃないので、浮動小数点のサポートとか抜けているファームウェアなので、もし可能であれば、GitHubに上がっている最新のソースコードをWebコンパイラーでコンパイルする方法を教えてもらえると助かります。
Eguchiさん、失礼しました。Webコンパイラには最新レポジトリを反映したE1.00aをアップしましたが、ヘッダーを変えると全コンパイルが走って遅いため、こちらでバッファを2048にしてビルドしたbinを添付します。宜しくお願いいたします。
Eguchiさん、
お手数ですが、Rubic起動後、スケッチを転送するより前に、Developer Toolsのコンソールから以下の一文を実行していただけませんか。
Rubic.GrCitrusBoard.WRBB_SEND_BYTES = 256
まだ原因は判明していなものの、Macからの転送に場合一気に多量のデータを送るとどこかで
詰まってしまうようです。上記の設定は256バイトずつ切って送るための指定です。
Rubicとの専用通信仕様(Emboc)が完成すればこの手の問題は発生しなくなるはずですが、それまでの間、
上記のワークアラウンドで回避できるかを確認したいです。
なお、私の環境(下記)では最大サイズ4096バイトまで転送可能になりました。
Rubic/0.2.4 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36
頂いたのをいれて確認してみましたが、NGでした。
今回のバージョンを見ると、GitHubに上がっているのより古いファームウェアです。
1.95(2016/5/30)、GitHubのは1.99です!
はい、これであれば、書き込みができました!
4096バイトを超えないプログラムを書けばいいんですね!
きむしゅさん、たろサです。
今、缶サット甲子園でGR-CITRUSを打ち上げるべく、Rubyでプログラムを書いています。
結構、プログラムサイズも大きくなり、4096バイトの壁で悩んでいます・・・(^_^; ぉぃぉぃ。
コンソールからの設定でいいので、-gオプションをはずすことができるようになりませんでしょうか。
デバッグオプションをはずすと、バイトコードがずいぶんスリムになると思います。
よろしくお願いします。
Eguchiさん、すみません、wrbb.hを書き換えてませんでした。けしからんミスをしてすみません。
バッファ2048でダメなのはがっくりでしたが、きむしゅさんの対策でOKということで安心しました。