GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
岡宮様
こんにちは。GR-CITRUS-NORMAL & WA-MIKAN-NORMAL を注文しました。私は、Arduino以外でも
試したいことがあって、以下のたろサ様のqiitaの投稿を参考に直接プログラムを書き込もうと
思っているのですが、試し終わった後に元に戻す為に必要な初期ファームウェアのMOTファイルが
公開されているのかどうか分かりませんでした。
"GR-CITRUSにmotファイルを書き込む方法"
GR-SAKURAでは、以下で公開されていたのですが、GR-CITRUSでは、どうなっているでしょうか?
"初期ファームウェア(Gr_sakura_fw_rev1.zip)を公開します"
あと、GR-SAKURAで、初期ファームウェアのソースコードの公開を前向きに検討するという話が
あったのですが、今のところ公開されていないですよね? その状況は、GR-CITRUSでも同じでしょうか?
それから、GR-SAKURAでは、マスストレージドライブで書き込める最大サイズが512KBあたりまで
というのがあったのですが、GR-CITRUSでは2MBまで使えるでしょうか? (何かWindowsプログラムを
作って、ビルドされたcitrus_sketch.binにデータを合体させようと思っています。)
追伸
読まれていらっしゃらないかもしれませんが、別のスレッドで、GR系はマイコンやC言語を齧って
いないと嵌るかも、と書いたのですが、齧っている人にとっては、Arduino Unoとは完全互換でない
DueやZeroやCurieと同じ土俵にあがっているように思っておりまして、性能/ROM/RAM/価格など
GR-SAKURA(-FULLの方です)やGR-CITRUSは値ごろ感があって良いと思ってます。(aitendoさんのお買い得
GR-SAKURA(-FULLでは無い方のスペシャル版のやつです)が販売終了になってしまったのは、ちょっともったい
なかった気がします。) (追記ですが、後から、『(-FULLの方です)』と『(-FULLでは無い方のスペシャル版のやつです)』の
文を追加しました。グーグル検索結果にたまたまヒットしたGR-SAKURA-II(-FULLでは無い方です)の価格を見て
記憶違いをしていたことに気付いた為です。)
がじぇるね岡宮です。GR品をお使いいただきありがとうございます。
CITRUSのmotは確かにまだ公開していないですね。近日にがじぇるねのWebサイトでダウンロードできるようにしたいと思います。
初期ファームなど、以下のbitbucketにソースを公開していますので参照してください。
https://bitbucket.org/Okamy/
CITRUSのマスストレージファームで書き込めるサイズは960KBになっています。
USBのデータ保存用に2048kB/2の1024kB、USBファーム自体が64KBで、引き算して960kBです。
ちなみにSAKURAの場合USB保存用に1024kB/2の512kB、USBファームが同様に64kBで、引き算して448kBとなってます。
どうも有難う御座いました。ソースコードをダウンロードすることが出来ました。(比較用に
GR-SAKURAとGR-KAEDEのものも入手しました。) これからビルドしてみようと思います。
(ちょっと本音を言うと、e2 studioのプロジェクトですので、e2 studioのバージョンの違い
とかで何かしらはありそうな予感がしない訳ではありませんが、、、) それで、すみません、
お聞きしておきたいのですが、bitbucket.orgでのソースコードの公開は、今回の私の件で
一時的に一般公開になっているという訳ではなくて、(今までもそうであり)今後もそうである
と思っていて構わないでしょうか?
一時的に一般公開のつもりでbitbucketにあげたものではありませんので、今後も特段の事情(例えばつぶれるとか)がない限りは公開し続けます。運用上、アカウント名の変更や、サーバーの移行などはあるかもしれません。
がじぇるねとしての基本スタンスは①「ユーザーによるユーザーのためのもの」、②「ユーザー資産を可能な限り活かす」ですので、USBファームにしても、スケッチ用ライブラリにしてもフィードバックを行ったものそれ自体をユーザーの皆様に還元すべきと考えてます。
gadget.renesas.com/.../about
岡宮様ソースコードの公開の件は分かりました。回答どうも有難う御座いました。また、ビルドの方は3つともビルド出来ました。私の開発環境のバックアップの中に、ビルドに使用されていたものと同じもの(e2 studio:3.1.3.06, RXC:v2.03.00(GR-CITRUSとGR-KAEDE),v1.02.01(GR-SAKURA))がありましたので、それらを使用してビルドしたところ、問題無くビルド出来ました。(少し気になるのは、MOTファイルが公開されているGR-SAKURAのGr_sakura_fw_rev1.motとビルドしたMOTファイルでは内容が一致しませんでした。ですが、GR-CITRUSとのソースコードの比較用にと考えていただけですので、特に問題では無いです。)