GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
2016年11月19日のGR-CITRUSワークショップに参加して、「何かしらブログや作品記事を作る」ということで、GR-CITRUS-FULLとWA-MIKAN-FULLをもらいました。
ありがとうございました。
Rubic<->GR-CITRUS-FULL<->WA-MIKAN-FULL<->WiFiルータ<->webでpingに成功しましたので、ご報告します。
midojaさん、ありがとうございます!
WiFiクラスの幾つかのメソッドは2.15以上から対応しているみたいですので、以下の最新リリース版(V2.19)にすれば使用できると思います。(試してないのですが)
github.com/.../citrus_sketch.bin
ファームウェアを最新のものにしたら、setModeなどのメソッドが使えました。ありがとうございます。
ファームウェアの更新方法は、次のページに載っていました。
http://gadget.renesas.com/ja/product/citrus.html
見逃していましたし、そこまで考えが及びませんでした。すみません。
WiFiクラスのメソッドを使用したり、WiFi.serialOutを使用したら、pingのスケッチがすっきりしました。
なお、ファームウェアがdevelop版とrelease版に分かれて、gitのディレクトリ構成が変わったので、当該ページにおけるファームウェアへのリンクが切れています、とご連絡します。
今後もよろしくお願いします。
ご指摘ありがとうございます。すぐに直します。