GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
九州工業大学 情報工学部さんが公開されているArduino 簡易オシロスコープをGR-CITRUSに移植し始めました。(かふぇルネに投稿された質問で、もし何とか波形を見ることが出来ればデバッグの進み具合が変わって来そうなのになぁ、と思われるものが幾つかあったのが発端です。) ソースコードはArduino側とPC側に分かれていて、Arduino側はATmega328の内蔵周辺を直接操作していますのでGR-CITRUSのRX631に移植するのは簡単では無いのですが、まずは手始めに、PC側はそのままで兎にも角にも(多少インチキして)GR-CITRUSで読み込んだアナログデータの波形を表示させてみました。様子は以下の通りです。PC側のソースコードはダウンロードしたものそのままですが、Arduino側のソースコードは最低限の部分のみ残して殆どをコメントアウトしてしまっています。そして、あくまで手始めとしてですが、アナログデータの読み込みに標準関数のanalogRead()を使用しました。更に、多少インチキしているのは、コンデンサ充電時の電圧上昇でトリガ検出してデータ読み込みを開始している訳ではなく、データ読み込み直前に予めコンデンサ充電開始操作を行ってからデータ読み込みを開始するようにハードコーディングしている点です。(ソースコード上では★★★★マークを付けています。)Arduino側のオリジナルのkit_scope.ino
// Kyutech Arduino Scope Prototype v0.72 Mar 20, 2016 // // (C) 2012-2016 M.Kurata Kyushu Institute of Technology // // for Arduinos with a 5V-16MHz ATmega328. // // use with "kit_scope.pde", a Proce55ing GUI sketch. // // You don't need to worry about this warning message produced by the IDE. // "Low memory available, stability problems may occur." // コンパイル時、下記メッセージが表示されますが、問題ありません。 // "スケッチが使用できるメモリが少なくなっています。動作が不安定になる可能性があります。" // // // Pin usage // // A0 trigger level voltage input (connected to D6) // A1 oscilloscope probe ch1 // A2 oscilloscope probe ch2 // A3 oscilloscope probe ext trigger // A4 reserved // A5 reserved // A6 reserved // A7 reserved // // D0 uart-rx // D1 uart-tx // D2 reserved // D3 calibration pulse wave output // D4 reserved // D5 pwm output for generating trigger level voltage // D6 analog comparator input (trigger level) // D7 reserved // D8 reserved // D9 reserved // D10 reserved // D11 reserved // D12 reserved // D13 LED output // // different usage for dks2014 board. // A4 fgen-sync // D8 CH1 mode input 0..[0-10V] 1..[-5..5V] (pull-up needed) // D9 CH2 mode input 0..[0-10V] 1..[-5..5V] (pull-up needed) const byte cfg_cupgain = 0; // the usage definition of the pins D7..D12 // 0: input 1:input(pulled-up) 2:output word oscversion = 0x0001; word oscvbg; // band gap voltage in 10bits 0 means a failure. word oscconfig; // bit0 -> if trigger voltage is 0:uncontrollable // 1:controllable // bit1 -> optional-fgen is 0:not attached // 1:attached // bit2 -> cupgain is 0:input // 1:output byte oscspeed = 0; // 0..3:real 4..7:equiv 8:roll byte oscinput = 0; // input signal selection 0:CH1 1:CH2 2:DUAL byte osctrig = 0; // trigger bit012-> 000:CH1 001:CH2 010:EXT // 011:built-in-pulse // 100:optional-fgen // bit4 -> 0:rising 1:falling // bit5 -> 0:auto 1:normal word osctdly = 100; // time of delayed trigger 100..30000 usec byte osctvolt; // trigger level voltage (measured by adc) 0..255 byte osctduty; // trigger level duty 0..255 byte osccupgain = 0; // bit0 -> CH1 coupling 0:dc 1:ac // bit1 -> CH2 coupling 0:dc 1:ac // bit23 -> CH1 gain-selection 0,1,2,3 // bit45 -> CH2 gain-selection 0,1,2,3 long oscofreq = 1000; // 31 .. 2000000Hz byte oscoduty = 50; // 0..100% byte fgen; // 0..3: fgen-dipsw 255:no-fgen #define TXBSZ 1100 #define RXBSZ 256 // this must be 256. #define RMBSZ 256 // this must be 256. for rollmode int txn, txr; byte txcrc, rxn; byte rmw, rmr, rmon; byte txbuf[TXBSZ]; byte rxbuf[RXBSZ]; // since no huge packets are sent in rollmode, // the last 256 bytes of the txbuf[] can be used // as another buffer during the rollmode. // // byte rmbuf[RMBSZ]; #define rmbuf (&txbuf[TXBSZ - RMBSZ]) static const unsigned char crctbl[256] = { 0x00, 0x85, 0x8F, 0x0A, 0x9B, 0x1E, 0x14, 0x91, 0xB3, 0x36, 0x3C, 0xB9, 0x28, 0xAD, 0xA7, 0x22, 0xE3, 0x66, 0x6C, 0xE9, 0x78, 0xFD, 0xF7, 0x72, 0x50, 0xD5, 0xDF, 0x5A, 0xCB, 0x4E, 0x44, 0xC1, 0x43, 0xC6, 0xCC, 0x49, 0xD8, 0x5D, 0x57, 0xD2, 0xF0, 0x75, 0x7F, 0xFA, 0x6B, 0xEE, 0xE4, 0x61, 0xA0, 0x25, 0x2F, 0xAA, 0x3B, 0xBE, 0xB4, 0x31, 0x13, 0x96, 0x9C, 0x19, 0x88, 0x0D, 0x07, 0x82, 0x86, 0x03, 0x09, 0x8C, 0x1D, 0x98, 0x92, 0x17, 0x35, 0xB0, 0xBA, 0x3F, 0xAE, 0x2B, 0x21, 0xA4, 0x65, 0xE0, 0xEA, 0x6F, 0xFE, 0x7B, 0x71, 0xF4, 0xD6, 0x53, 0x59, 0xDC, 0x4D, 0xC8, 0xC2, 0x47, 0xC5, 0x40, 0x4A, 0xCF, 0x5E, 0xDB, 0xD1, 0x54, 0x76, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0xED, 0x68, 0x62, 0xE7, 0x26, 0xA3, 0xA9, 0x2C, 0xBD, 0x38, 0x32, 0xB7, 0x95, 0x10, 0x1A, 0x9F, 0x0E, 0x8B, 0x81, 0x04, 0x89, 0x0C, 0x06, 0x83, 0x12, 0x97, 0x9D, 0x18, 0x3A, 0xBF, 0xB5, 0x30, 0xA1, 0x24, 0x2E, 0xAB, 0x6A, 0xEF, 0xE5, 0x60, 0xF1, 0x74, 0x7E, 0xFB, 0xD9, 0x5C, 0x56, 0xD3, 0x42, 0xC7, 0xCD, 0x48, 0xCA, 0x4F, 0x45, 0xC0, 0x51, 0xD4, 0xDE, 0x5B, 0x79, 0xFC, 0xF6, 0x73, 0xE2, 0x67, 0x6D, 0xE8, 0x29, 0xAC, 0xA6, 0x23, 0xB2, 0x37, 0x3D, 0xB8, 0x9A, 0x1F, 0x15, 0x90, 0x01, 0x84, 0x8E, 0x0B, 0x0F, 0x8A, 0x80, 0x05, 0x94, 0x11, 0x1B, 0x9E, 0xBC, 0x39, 0x33, 0xB6, 0x27, 0xA2, 0xA8, 0x2D, 0xEC, 0x69, 0x63, 0xE6, 0x77, 0xF2, 0xF8, 0x7D, 0x5F, 0xDA, 0xD0, 0x55, 0xC4, 0x41, 0x4B, 0xCE, 0x4C, 0xC9, 0xC3, 0x46, 0xD7, 0x52, 0x58, 0xDD, 0xFF, 0x7A, 0x70, 0xF5, 0x64, 0xE1, 0xEB, 0x6E, 0xAF, 0x2A, 0x20, 0xA5, 0x34, 0xB1, 0xBB, 0x3E, 0x1C, 0x99, 0x93, 0x16, 0x87, 0x02, 0x08, 0x8D, }; void initt0(); void rxinit(void); void sett0(byte duty); void sett2(long hz, byte duty); void sysdown(int dly); void txput0(byte ch); void uartjob(); void wait0(word num, boolean uart); void rxinit(void) { rxn = 0; } int rxnum(void) { return rxn; } void txinit(void) { if (txn >= TXBSZ) sysdown(200); // tx buffer overflow has been detected. txn = 0; txr = TXBSZ; } void txgo(void) { if (txr == TXBSZ) txr = 0; } boolean txrunning() { if (txn > txr) return true; if (txr == TXBSZ) return false; return (UCSR0A & 0x40) ? false : true; } void txfinish(boolean epilogue, boolean waircv __attribute__((unused))) { byte i; if (epilogue) { // output epilogue mark for(i = 0; i < 4; i++) { txput0(0xa0); txput0(0xa0); txput0(0xa0); txput0(0xa0); uartjob(); } } while(txrunning()) uartjob(); //if (waircv) { // wait0(600, true); // about 10ms wait //} } void txput0(byte ch) { // to reduce the cpu consumption, // venture to omit txn overflow check. // if programmed properly, such an overflow never occurs. // rxn(appears later) check is omitted as well. txbuf[txn++] = ch; txcrc = 0; } void txput1(byte ch) { txbuf[txn++] = ch; txcrc = crctbl[txcrc ^ ch]; } void txputcrc(boolean force_error) { txput0((force_error) ? ++txcrc : txcrc); } void rminit(boolean on) { rmw = rmr = 0; rmon = (on) ? 1 : 0; } void uartjob() { byte sts; sts = UCSR0A; if ((char)sts < 0) rxbuf[rxn++] = UDR0; // in case rxbuf[] overflow, no fatal situation happens. // because rxn is an 8 bit variable and rxbuf[] size is 256. if (rmon) { if (TIFR1 & 0x20) TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; if (ADCSRA & 0x10) { if (rmon == 1) { ICR1 = 100 - 1; // 50us ADMUX = 0x62; rmon = 2; rmbuf[rmw++] = ADCH; // CH1(A1pin) value } else if (rmon == 2) { ICR1 = 400 - 1; // 200us ADMUX = 0x60; rmbuf[rmw++] = ADCH; // CH2(A2pin) value rmon = 3; } else { ICR1 = 500 - 1; // 250us ADMUX = 0x61; rmon = 1; osctvolt = ADCH; // trigger level } ADCSRA = 0xb4; // clear flags, 1MHz, adate on return; //in order to release cpu quickly } } if (txr < txn && (sts & 0x20)) { UCSR0A = (sts & 0xe3) | 0x40; UDR0 = txbuf[txr++]; } } void header(byte typ, byte reqid) { static byte seq; txinit(); uartjob(); // prologue txput0(0xaa); txput0(0x55); txput0(0xa5); txput0(0x5a); uartjob(); txput1(typ); if (typ == 3) txput1(seq++); // rollmode else txput1(reqid); txput1(oscspeed); txput1(oscinput); uartjob(); txput1(osctrig); txput1(osccupgain); txput1(osctdly >> 8); txput1(osctdly); uartjob(); txput1(oscofreq >> 16); txput1(oscofreq >> 8); txput1(oscofreq); txput1(oscoduty); uartjob(); } void modereal() { static const byte sitbl[4] = {20, 50, 100, 200}; // 20,50,100,200usec int i, realnum; byte vh, adch0, adch1, crcnt; word ui1, sint1, sint2; rminit(false); realnum = 520; // == 1040 >> 1 sint1 = sint2 = ((word)sitbl[oscspeed & 3]) << 1; switch(oscinput) { default: case 0x00: adch0 = 0x61; adch1 = 0x61; break; case 0x01: adch0 = 0x62; adch1 = 0x62; break; case 0x02: adch0 = 0x61; adch1 = 0x62; sint1 = 40; // 20usec sint2 = sint2 + sint2 - sint1; break; } uartjob(); header(1, 0); // This data packet contines to MARC-A // reset and initialize timer1 TCCR1B = 0x00; // stop, set normal mode TCCR1A = 0x00; TIMSK1 = 0x00; // no irq ICR1 = 0x0000; TCNT1 = 0x0000; TIFR1 = 0x27; // clear flags; // analog comparator setting // The D6 pin is the positive input. // The negative input is A1, A2, A3, or A4 pin. ACSR = 0x94; // analog comparator off DIDR1 = 0x03; // disable the digital input function of D6 and D7. ADMUX = 0x61 + (osctrig & 7); // select the negative input ADCSRA = 0x04; ADCSRB = 0x40; // start timer1 with pre=1/8 // input capture noise canceler ON TCCR1B = (osctrig & 0x10) ? 0xc2 : 0x82; // falling or rising edge ACSR = 0x14; // capture-on, aco to caputure timer1 TIFR1 = 0x27; // falling edge detection(rising edge for ICES1) // doesn't stabilize without a 20usec wait below. while(TCNT1 < 40) ; TIFR1 = 0x27; ui1 = (osctdly << 1); // wait until a trigger event happens while(true) { if (TIFR1 & 0x20) { // trigger event has happened. ui1 += ICR1; crcnt = 0; // to indicate that a trigger event has happened. break; } if (TCNT1 > 60000) { // 30ms == 60000/2 us // 30ms has passed without detecting a trigger event. ui1 += TCNT1; crcnt = 1; break; } uartjob(); } // trigger event has happened here or timeout. ACSR = 0x94; // disable analog comparator ADCSRB = 0x00; ADCSRA = 0x84; // adc enable TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 TCCR1A = 0x00; // CTC mode; ICR1 = ui1; TIFR1 = 0x27; // clear flags ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force start 1st conversion // wait until the 1st conversion finishes. while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) uartjob(); vh = ADCH; // trigger level osctvolt = vh; ADMUX = adch0; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // MARC-A continued txput1(crcnt); // 0:triggered 1:freerun txput1(vh); // trigger level voltage txputcrc(false); txgo(); // start to trasmit a packet if (crcnt && (osctrig & 0x20) != 0) goto ex; // when no-trigger and normal/single sint1--; sint2--; crcnt = 0; for(i = 0; i < realnum; i++) { while(1) { if (TIFR1 & 0x20) { ICR1 = sint1; TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; } if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) break; uartjob(); } vh = ADCH; ADMUX = adch1; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on txput1(vh); while(1) { if (TIFR1 & 0x20) { ICR1 = sint2; TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; } if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) break; uartjob(); } vh = ADCH; ADMUX = adch0; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on txput1(vh); if (++crcnt >= 100) { crcnt = 0; txputcrc(false); } } if (crcnt == 20) { txputcrc(false); } else sysdown(1000); ex: txfinish(true, true); } void modeequiv() { static const struct eqdic_s { byte tkn; byte tdif; int rnum; word wu; } eqdic[] = { {20, 2, 52, 4000}, {10, 4, 104, 4000}, { 4, 10, 260, 10000}, { 2, 20, 520, 20000}, }; const struct eqdic_s *eq; int realnum, i; byte at, crcnt, tokadif, toka, tokanum; byte ch, chnum, vh, adch, adchT; word ui1, waituntil, sinterval; rminit(false); eq = &eqdic[oscspeed & 3]; tokanum = eq->tkn; waituntil = eq->wu; realnum = eq->rnum; tokadif = eq->tdif; sinterval = 40; // 20us uartjob(); // ADMUX reg values switch(oscinput) { default: case 0x00: adch = 0x61; chnum = 1; break; case 0x01: adch = 0x62; chnum = 1; break; case 0x02: adch = 0x61; chnum = 2; tokanum >>= 1; tokadif <<= 1; break; } adchT = 0x61 + (osctrig & 7); header(2, 0); // This data packet contines to MARC-A sinterval--; crcnt = 0; at = 0; for(toka = 0; toka < tokanum; toka++) { for(ch = 0; ch < chnum; ch++) { // reset and initialize timer1 TCCR1B = 0x00; // stop, set normal mode TCCR1A = 0x00; TIMSK1 = 0x00; // no irq ICR1 = 0x0000; TCNT1 = 0x0000; TIFR1 = 0x27; // clear flags; // analog comparator setting // The D6 pin is the positive input. // The negative input is A1, A2, A3, or A4 pin. ACSR = 0x94; // analog comparator off DIDR1 = 0x03; // disable the digital input func of D6 and D7. ADMUX = adchT; // select the negative input ADCSRA = 0x04; ADCSRB = 0x40; // start time1 with pre=1/8 (2MHz) // input capture noise canceler ON TCCR1B = (osctrig & 0x10) ? 0xc2 : 0x82; // edge selection ACSR = 0x14; // capture-on, aco to caputure timer1 TIFR1 = 0x27; // clear flags again ui1 = (tokadif * toka) + (osctdly << 1); // falling edge detection(rising edge for ICES1) // doesn't stabilize without a 20usec wait below. while(TCNT1 < 40) ; TIFR1 = 0x27; // wait until a trigger event happens while(true) { if (TIFR1 & 0x20) { // trigger event has happened. ui1 += ICR1; at = 0; // a trigger event has happened. break; } if (TCNT1 > waituntil) { ui1 += TCNT1; at = 1; // trigger failed. break; } uartjob(); } // at:0 -> trigger event has happened, 1 -> not happened ACSR = 0x94; // disable analog comparator ADCSRB = 0x00; ADCSRA = 0x84; // adc enable TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 TCCR1A = 0x00; // CTC mode; ICR1 = ui1; TIFR1 = 0x27; // clear flags ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force 1st conversion // wait until the 1st conversion finishes. while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) uartjob(); vh = ADCH; // trigger level osctvolt = vh; ADMUX = adch + ch; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on if (toka == 0 && ch == 0) { // needed only for the 1st loop // MARC-A continued txput1(at); txput1(vh); txputcrc(false); txgo(); // start to trasmit a packet if (at) goto ex; // send header only when trigger failed } for(i = 0; i < realnum; i++) { while(true) { if (TIFR1 & 0x20) { ICR1 = sinterval; TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; } if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) break; uartjob(); } vh = ADCH; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on txput1(vh); if (++crcnt >= 200) { crcnt = 0; // cause crc error on purpose if trigger failed(at > 0). txputcrc((at > 0) ? true : false); } } } } //if (crcnt > 0) // sysdown(800); if (crcnt == 40) { txputcrc((at > 0) ? true : false); } else sysdown(800); ex: txfinish(true, true); } void moderoll() { byte i; if (rmon == 0) { // start rollmode // reset and initialize timer1 TCCR1B = 0x00; // stop TCCR1A = 0x00; TIMSK1 = 0x00; // no irq TCNT1 = 0x0000; ICR1 = 200; // 100 usec TIFR1 = 0x27; // clear flags; ACSR = 0x94; // disable analog comparator ADCSRB = 0x00; ADCSRA = 0x84; // adc enable ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force start 1st conversion TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 TCCR1A = 0x00; // CTC mode; // wait until the 1st conversion finishes. while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) uartjob(); osctvolt = ADCH; // trigger level ADMUX = 0x61; ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on rminit(true); } header(3, 0); txput1(0); txput1(osctvolt); txputcrc(false); txgo(); // start to trasmit a packet for(i = 0; i < 200; i++) { while(rmw == rmr) uartjob(); txput1(rmbuf[rmr++]); } txputcrc(false); txfinish(true, true); } void oscinfo(boolean restarted, byte id) { if (restarted) { int i; // send 300 bytes dummy data, since the host may be // receiving a 200 byte long packet. otherwise, // the first 201 bytes at most may be thrown away. txinit(); for(i = 0; i < 300; i++) txput0(0); txgo(); txfinish(false, false); } header(0, id); txput1(8); // size of the additional info (bytes) txput1(osctvolt); txputcrc(false); uartjob(); // additional info starts here txput1(oscversion >> 8); txput1(oscversion); txput1(oscconfig >> 8); txput1(oscconfig); uartjob(); txput1(oscvbg >> 8); txput1(oscvbg >> 0); txput1((restarted) ? 1 : 0); txput1(fgen); uartjob(); // additional info ended txputcrc(false); txgo(); txfinish(true, true); } void cupgain_set(byte val) { if (cfg_cupgain != 2) return; val = ~val & 0x3f; osccupgain = val; PORTB = (PORTB & 0xe0) | (val >> 1); PORTD = (PORTD & 0x7f) | ((val & 1) ? 0x80 : 0x00); } void cupgain_get() { byte val; if (cfg_cupgain == 2) return; val = (PINB & 0x1f) << 1; if (PIND & 0x80) val |= 1; osccupgain = ~val & 0x3f; } void cupgain_init(byte ini) { if (cfg_cupgain == 2) { DDRB |= 0x1f; DDRD |= 0x80; cupgain_set(ini); } else { DDRB &= 0xe0; DDRD &= 0x7f; if (cfg_cupgain == 1) { PORTB |= 0x1f; PORTD |= 0x80; } else { PORTB &= 0xe0; PORTD &= 0x7f; } cupgain_get(); } } word oscadc10(byte mux) { word val, tmp; int i, j; // reset and initialize timer1 TCCR1B = 0x00; TCCR1A = 0x00; TIMSK1 = 0x00; // no irq ICR1 = 0x0000; TCNT1 = 0x0000; TIFR1 = 0x27; // clear flags; ACSR = 0x90; // disable analog comparator ADCSRB = 0x00; ADCSRA = 0x97; // adc enable pre=1/128. i.e. adc clock = 12.5khz ADMUX = 0x40 | (mux & 0xf); // when bandgap reference is selected as a source, // a certain interval is needed for the stabilization // of the bandgap voltage. tmp = 0; i = 0; for(j = 5000; j > 0; j--) { ADCSRA = 0xd7; // adc start while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) uartjob(); val = (word)ADCL; val |= ((word)ADCH << 8); if (tmp != val) { tmp = val; i = 0; continue; } // if the same value continued 5 times, regard it as // the stabilized result if (++i >= 5) return val; } return 0xffff; // didn't stabilize } void oscinit() { word val0, val1; if ((oscvbg = oscadc10(0xe)) == 0xffff) // bandgap voltage oscvbg = 0; cupgain_init(osccupgain); if (cfg_cupgain == 2) oscconfig |= 4; initt0(); // start trigger level generator // test if the trigger level generator circuit is equipped. sett0(192); wait0(4500, false); // wai 72ms val1 = oscadc10(0); sett0( 64); wait0(4500, false); // wai 72ms val0 = oscadc10(0); if ((val1 | val0) != 0xffff) { if (abs(val0 - 0x100) < 0x10 && abs(val1 - 0x300) < 0x10) oscconfig |= 1; // yes, it worked properly. } osctduty = 0x80; sett0(osctduty); sett2(oscofreq, oscoduty); } // trigger level pwm voltage at D5 pin using timer0. // Remember that time0 provides delay(). // So, millis(), micros(), delay(), and delayMicroseconds() // are no longer available. void initt0() { TCCR0B = 0x00; // stop timer0 TCCR0A = 0x23; // FastPWM mode3 with OC0B output (D5) TIMSK0 = 0x00; // Disable all timer0 irqs TIFR0 = 0x07; // clear flags TCNT0 = 0x00; OCR0B = 0x80; // duty 50% TCCR0B = 0x01; // start timer0 pre = 1/1 i.e 16MHz } void wait0(word num, boolean uart) // wait (num * 16) usecs { while(num-- != 0) { TIFR0 = 0x07; // clear flags while((TIFR0 & 1) == 0) { if (uart) uartjob(); } } } void sett0(byte duty) { if (duty == 0) { // special care is needed to produce just low level TCCR0A = 0x33; OCR0B = 0xff; } else { TCCR0A = 0x23; OCR0B = duty; // 0..255 } } // calibration oscillator using timer2 // outout pin is D3 // when hz == 0, change the D3 mode to Hi-Z. void sett2(long hz, byte duty) { long top; int ocr; byte cmd2a, pre; if (hz < 1) { oscofreq = 0; oscoduty = 0; TCCR2B = 0x00; // stop timer2 TCCR2A = 0x00; DDRD &= 0xf7; // D3 is input PORTD &= 0xf7; // D3 is Hi-Z return; } else { PORTD &= 0xf7; // D3 is low DDRD |= 0x08; // D3 is output } hz = constrain(hz, 31, 2000000); // 31Hz .. 2MHz oscofreq = hz; oscoduty = duty; cmd2a = 0x23; if (hz >= 62500L) { pre = 1; // pre = 1/1 i.e. F_CPU = 16MHz 1..256 top = 32000000L; } else if (hz >= 7813L) { pre = 2; // pre = 1/8 i.e. F_CPU/8 = 2MHz 32..256 top = 4000000L; } else if (hz >= 1954L) { pre = 3; // pre = 1/32 i.e. F_CPU/32 = 500KHz 64..256 top = 1000000L; } else if (hz >= 977L) { pre = 4; // pre = 1/64 i.e. F_CPU/64 = 250KHz 128..256 top = 500000L; } else if (hz >= 489L) { pre = 5; // pre = 1/128i.e. F_CPU/128= 125KHz 128..256 top = 250000L; } else if (hz >= 245L) { pre = 6; // pre = 1/256 i.e. F_CPU/256= 62.5KHz 128..256 top = 125000L; } else if (hz >= 61L) { pre = 7; // pre = 1/1024 i.e. F_CPU/1024 = 15625KHz 64..256 top = 31250L; } else { if (hz < 31) hz = 31L; cmd2a = 0x21; // or 0x31 pre = 7; // pre = 1/1024 i.e. F_CPU/1024 = 15625KHz 130..252 top = 15625L; } top = ((top + hz) / hz) >> 1; ocr = (int)((top * (long)duty + 50L) / 100L); top--; if (ocr > top || (cmd2a != 0x21 && ocr > 0)) ocr--; // special care for 0% if (ocr == 0) cmd2a = 0x21; TCCR2B = 0x00; // disable ocr2x buffering TCCR2A = 0x00; TCNT2 = 0x00; OCR2A = (byte)top; OCR2B = (byte)ocr; TCCR2B = 0x08; TCCR2A = cmd2a; TCCR2B |= pre; // start timer2 } byte nib2asc(byte nib) { return (nib >= 10) ? (nib - 10 + 'a') : (nib + '0'); } void bin2hex(byte dat) { txput0(nib2asc((dat >> 4) & 0xf)); txput0(nib2asc((dat >> 0) & 0xf)); } boolean gen_cmd(const byte *p, byte id) { static const byte defpkt[13] = {'M', 8}; // set memory DIPSW byte sum, i, c, n; int j; boolean fgenconnected; fgenconnected = false; if (p == 0) { p = &defpkt[0]; fgen = 255; } txfinish(false, false); txinit(); PORTD &= 0xfb; // D2 = LOW UDR0 = '%'; // tell funcgen to exit the gen loop for(j = 0; j < 1200; j++) // about 2msec wait uartjob(); txput0('%'); txput0('%'); txput0('%'); txput0('S'); sum = p[0]; txput0(sum); for(i = 1; i < 13; i++) { sum += p[i]; bin2hex(p[i]); uartjob(); } bin2hex(sum); txput0('\r'); txput0('\n'); txgo(); txfinish(false, false); header(4, id); rxinit(); sum = c = 0; for(j = 0; j < 20000; j++) { uartjob(); n = rxnum(); if (sum == n) continue; sum = n; c = rxbuf[n - 1]; if (c == '=' || sum >= 200) break; } if (c != '=') goto ex; fgenconnected = true; if (fgen == 255) fgen = rxbuf[n - 2] - '0'; // dipsw value 0..3 txput1(sum); txput1(osctvolt); txputcrc(false); for(i = 0; i < sum; i++) txput1(rxbuf[i]); txputcrc(false); PORTD |= 0x04; // D2 = HIGH txgo(); txfinish(false, true); ex: PORTD |= 0x04; // D2 = HIGH rxinit(); txinit(); return fgenconnected; } void cmdproc() { if (rxbuf[1] == 'A') { long hz; int treq; oscspeed = rxbuf[3]; oscinput = rxbuf[4]; osctrig = rxbuf[5]; osctdly = rxbuf[8]; uartjob(); osctdly = (osctdly << 8) | rxbuf[9]; osctdly = constrain(osctdly, 100, 30000); uartjob(); treq = (int)rxbuf[6]; if (treq > 0) { if (treq == 255) { treq = 128; // reset } else if (treq == 254) { treq = (int)rxbuf[7]; } else { treq = osctduty + (treq - 60); } treq = constrain(treq, 0, 255); uartjob(); if (treq != osctduty) { osctduty = (byte)treq; sett0(osctduty); uartjob(); } } hz = rxbuf[10]; hz = (hz << 8) | rxbuf[11]; hz = (hz << 8) | rxbuf[12]; uartjob(); sett2(hz, rxbuf[13]); uartjob(); cupgain_set(rxbuf[14]); uartjob(); // when osc settings are changed, send an info packet. oscinfo(false, rxbuf[2]); } else if (rxbuf[1] == 'G') { gen_cmd(&rxbuf[3], rxbuf[2]); } else if (rxbuf[1] == 'Q') { // freeze for about 5 seconds byte sec; header(5, rxbuf[2]); txput1(0); // size of the additional info (bytes) txput1(osctvolt); txputcrc(false); txgo(); txfinish(true, true); rminit(false); rxinit(); txinit(); for(sec = 0; sec < 20; sec++) { PORTB |= 0x20; // D13 led-on wait0(3125, false); PORTB &= 0xdf; // D13 led-off wait0(3125, false); } } uartjob(); } #define CMDLEN 16 void cmdrecv() { static byte reqid = 0; byte crc, i, num; int j, retry; retry = 1; for(j = 0; j < retry; j++) { if (j > 0) wait0(1, true); num = rxnum(); if (num == 0) continue; if (rxbuf[0] != '$') { rxinit(); continue; } if (num < (CMDLEN + 1)) continue; crc = 0; for(i = 0; i < CMDLEN; i++) { crc = crctbl[crc ^ rxbuf[i]]; uartjob(); } if (rxbuf[CMDLEN] != crc) { retry = 20000; // max 320msecs rxinit(); continue; } if (rxbuf[2] != reqid) { reqid = rxbuf[2]; cmdproc(); } rxinit(); break; } uartjob(); } void loop() { cupgain_get(); if (oscspeed == 8) moderoll(); else if (oscspeed >= 4) modeequiv(); else modereal(); cmdrecv(); } void setup() { cli(); DDRB |= 0x20; // output D13 PORTB &= 0xdf; // D13 = LOW DDRD |= 0x2c; // output D2, D3, D5 PORTD |= 0x04; // D2 == HIGH disconnect the funcgen UCSR0A = 0x02; // uart async 230400bps 8bit non-parity 1 stopbit UBRR0H = 0x00; UBRR0L = 0x08; UCSR0C = 0x06; UCSR0B = 0x18; txinit(); rxinit(); rminit(false); oscinit(); // when the function generator seems not to be attached, // check again up to 2 more times. if (gen_cmd(0, 0) || gen_cmd(0, 0) || gen_cmd(0, 0)) oscconfig |= 2; // fgen is connected oscinfo(true, 0); } void sysdown(int dly) // dly .. in msec { int i; byte s; SPCR = 0x00; // disable SPI TCCR0B = 0x00; // stop timer0 TCCR0A = 0x02; // ctc mode TIMSK0 = 0x00; // Disable all timer0 irqs TIFR0 = 0x07; // clear flags TCNT0 = 0x00; OCR0A = 250 - 1; TCCR0B = 0x03; // start timer0 pre = 1/64 i.e 250kHz s = 0; while(true) { if (++s & 1) PORTB |= 0x20; // D13 == HIGH (LED on) else PORTB &= 0xdf; // D13 == LOW (LED off) for(i = 0; i < dly; i++) { while((TIFR0 & 2) == 0) ; TIFR0 = 0x07; // clear flags } } }
// Kyutech Arduino Scope Prototype v0.72 Mar 20, 2016 // // (C) 2012-2016 M.Kurata Kyushu Institute of Technology // // for Arduinos with a 5V-16MHz ATmega328. // // use with "kit_scope.pde", a Proce55ing GUI sketch. // // You don't need to worry about this warning message produced by the IDE. // "Low memory available, stability problems may occur." // コンパイル時、下記メッセージが表示されますが、問題ありません。 // "スケッチが使用できるメモリが少なくなっています。動作が不安定になる可能性があります。" // // // Pin usage // // A0 trigger level voltage input (connected to D6) // A1 oscilloscope probe ch1 // A2 oscilloscope probe ch2 // A3 oscilloscope probe ext trigger // A4 reserved // A5 reserved // A6 reserved // A7 reserved // // D0 uart-rx // D1 uart-tx // D2 reserved // D3 calibration pulse wave output // D4 reserved // D5 pwm output for generating trigger level voltage // D6 analog comparator input (trigger level) // D7 reserved // D8 reserved // D9 reserved // D10 reserved // D11 reserved // D12 reserved // D13 LED output // // different usage for dks2014 board. // A4 fgen-sync // D8 CH1 mode input 0..[0-10V] 1..[-5..5V] (pull-up needed) // D9 CH2 mode input 0..[0-10V] 1..[-5..5V] (pull-up needed) const byte cfg_cupgain = 0; // the usage definition of the pins D7..D12 // 0: input 1:input(pulled-up) 2:output word oscversion = 0x0001; word oscvbg; // band gap voltage in 10bits 0 means a failure. word oscconfig; // bit0 -> if trigger voltage is 0:uncontrollable // 1:controllable // bit1 -> optional-fgen is 0:not attached // 1:attached // bit2 -> cupgain is 0:input // 1:output byte oscspeed = 0; // 0..3:real 4..7:equiv 8:roll byte oscinput = 0; // input signal selection 0:CH1 1:CH2 2:DUAL byte osctrig = 0; // trigger bit012-> 000:CH1 001:CH2 010:EXT // 011:built-in-pulse // 100:optional-fgen // bit4 -> 0:rising 1:falling // bit5 -> 0:auto 1:normal word osctdly = 100; // time of delayed trigger 100..30000 usec byte osctvolt; // trigger level voltage (measured by adc) 0..255 byte osctduty; // trigger level duty 0..255 byte osccupgain = 0; // bit0 -> CH1 coupling 0:dc 1:ac // bit1 -> CH2 coupling 0:dc 1:ac // bit23 -> CH1 gain-selection 0,1,2,3 // bit45 -> CH2 gain-selection 0,1,2,3 long oscofreq = 1000; // 31 .. 2000000Hz byte oscoduty = 50; // 0..100% byte fgen; // 0..3: fgen-dipsw 255:no-fgen #define TXBSZ 1100 #define RXBSZ 256 // this must be 256. #define RMBSZ 256 // this must be 256. for rollmode int txn, txr; byte txcrc, rxn; byte rmw, rmr, rmon; byte txbuf[TXBSZ]; byte rxbuf[RXBSZ]; // since no huge packets are sent in rollmode, // the last 256 bytes of the txbuf[] can be used // as another buffer during the rollmode. // // byte rmbuf[RMBSZ]; #define rmbuf (&txbuf[TXBSZ - RMBSZ]) static const unsigned char crctbl[256] = { 0x00, 0x85, 0x8F, 0x0A, 0x9B, 0x1E, 0x14, 0x91, 0xB3, 0x36, 0x3C, 0xB9, 0x28, 0xAD, 0xA7, 0x22, 0xE3, 0x66, 0x6C, 0xE9, 0x78, 0xFD, 0xF7, 0x72, 0x50, 0xD5, 0xDF, 0x5A, 0xCB, 0x4E, 0x44, 0xC1, 0x43, 0xC6, 0xCC, 0x49, 0xD8, 0x5D, 0x57, 0xD2, 0xF0, 0x75, 0x7F, 0xFA, 0x6B, 0xEE, 0xE4, 0x61, 0xA0, 0x25, 0x2F, 0xAA, 0x3B, 0xBE, 0xB4, 0x31, 0x13, 0x96, 0x9C, 0x19, 0x88, 0x0D, 0x07, 0x82, 0x86, 0x03, 0x09, 0x8C, 0x1D, 0x98, 0x92, 0x17, 0x35, 0xB0, 0xBA, 0x3F, 0xAE, 0x2B, 0x21, 0xA4, 0x65, 0xE0, 0xEA, 0x6F, 0xFE, 0x7B, 0x71, 0xF4, 0xD6, 0x53, 0x59, 0xDC, 0x4D, 0xC8, 0xC2, 0x47, 0xC5, 0x40, 0x4A, 0xCF, 0x5E, 0xDB, 0xD1, 0x54, 0x76, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0xED, 0x68, 0x62, 0xE7, 0x26, 0xA3, 0xA9, 0x2C, 0xBD, 0x38, 0x32, 0xB7, 0x95, 0x10, 0x1A, 0x9F, 0x0E, 0x8B, 0x81, 0x04, 0x89, 0x0C, 0x06, 0x83, 0x12, 0x97, 0x9D, 0x18, 0x3A, 0xBF, 0xB5, 0x30, 0xA1, 0x24, 0x2E, 0xAB, 0x6A, 0xEF, 0xE5, 0x60, 0xF1, 0x74, 0x7E, 0xFB, 0xD9, 0x5C, 0x56, 0xD3, 0x42, 0xC7, 0xCD, 0x48, 0xCA, 0x4F, 0x45, 0xC0, 0x51, 0xD4, 0xDE, 0x5B, 0x79, 0xFC, 0xF6, 0x73, 0xE2, 0x67, 0x6D, 0xE8, 0x29, 0xAC, 0xA6, 0x23, 0xB2, 0x37, 0x3D, 0xB8, 0x9A, 0x1F, 0x15, 0x90, 0x01, 0x84, 0x8E, 0x0B, 0x0F, 0x8A, 0x80, 0x05, 0x94, 0x11, 0x1B, 0x9E, 0xBC, 0x39, 0x33, 0xB6, 0x27, 0xA2, 0xA8, 0x2D, 0xEC, 0x69, 0x63, 0xE6, 0x77, 0xF2, 0xF8, 0x7D, 0x5F, 0xDA, 0xD0, 0x55, 0xC4, 0x41, 0x4B, 0xCE, 0x4C, 0xC9, 0xC3, 0x46, 0xD7, 0x52, 0x58, 0xDD, 0xFF, 0x7A, 0x70, 0xF5, 0x64, 0xE1, 0xEB, 0x6E, 0xAF, 0x2A, 0x20, 0xA5, 0x34, 0xB1, 0xBB, 0x3E, 0x1C, 0x99, 0x93, 0x16, 0x87, 0x02, 0x08, 0x8D, }; void initt0(); void rxinit(void); void sett0(byte duty); void sett2(long hz, byte duty); void sysdown(int dly); void txput0(byte ch); void uartjob(); void wait0(word num, boolean uart); void rxinit(void) { rxn = 0; } int rxnum(void) { return rxn; } void txinit(void) { if (txn >= TXBSZ) sysdown(200); // tx buffer overflow has been detected. txn = 0; txr = TXBSZ; } void txgo(void) { if (txr == TXBSZ) txr = 0; } boolean txrunning() { if (txn > txr) return true; if (txr == TXBSZ) return false; // return (UCSR0A & 0x40) ? false : true; return false; } void txfinish(boolean epilogue, boolean waircv __attribute__((unused))) { byte i; if (epilogue) { // output epilogue mark for(i = 0; i < 4; i++) { txput0(0xa0); txput0(0xa0); txput0(0xa0); txput0(0xa0); uartjob(); } } while(txrunning()) uartjob(); //if (waircv) { // wait0(600, true); // about 10ms wait //} } void txput0(byte ch) { // to reduce the cpu consumption, // venture to omit txn overflow check. // if programmed properly, such an overflow never occurs. // rxn(appears later) check is omitted as well. txbuf[txn++] = ch; txcrc = 0; } void txput1(byte ch) { txbuf[txn++] = ch; txcrc = crctbl[txcrc ^ ch]; } void txputcrc(boolean force_error) { txput0((force_error) ? ++txcrc : txcrc); } void rminit(boolean on) { rmw = rmr = 0; rmon = (on) ? 1 : 0; } void uartjob() { // byte sts; // // sts = UCSR0A; // if ((char)sts < 0) // rxbuf[rxn++] = UDR0; // // in case rxbuf[] overflow, no fatal situation happens. // // because rxn is an 8 bit variable and rxbuf[] size is 256. // // if (rmon) { // if (TIFR1 & 0x20) // TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; // if (ADCSRA & 0x10) { // if (rmon == 1) { // ICR1 = 100 - 1; // 50us // ADMUX = 0x62; // rmon = 2; // rmbuf[rmw++] = ADCH; // CH1(A1pin) value // } // else if (rmon == 2) { // ICR1 = 400 - 1; // 200us // ADMUX = 0x60; // rmbuf[rmw++] = ADCH; // CH2(A2pin) value // rmon = 3; // } // else { // ICR1 = 500 - 1; // 250us // ADMUX = 0x61; // rmon = 1; // osctvolt = ADCH; // trigger level // } // ADCSRA = 0xb4; // clear flags, 1MHz, adate on // return; //in order to release cpu quickly // } // } // // if (txr < txn && (sts & 0x20)) { // UCSR0A = (sts & 0xe3) | 0x40; // UDR0 = txbuf[txr++]; // } while (Serial.available()) { rxbuf[rxn++] = Serial.read(); } while (txr < txn) { Serial.write(txbuf[txr++]); } } void header(byte typ, byte reqid) { static byte seq; txinit(); uartjob(); // prologue txput0(0xaa); txput0(0x55); txput0(0xa5); txput0(0x5a); uartjob(); txput1(typ); if (typ == 3) txput1(seq++); // rollmode else txput1(reqid); txput1(oscspeed); txput1(oscinput); uartjob(); txput1(osctrig); txput1(osccupgain); txput1(osctdly >> 8); txput1(osctdly); uartjob(); txput1(oscofreq >> 16); txput1(oscofreq >> 8); txput1(oscofreq); txput1(oscoduty); uartjob(); } void modereal() { static const byte sitbl[4] = {20, 50, 100, 200}; // 20,50,100,200usec int i, realnum; byte vh, adch0, adch1, crcnt; word ui1, sint1, sint2; rminit(false); realnum = 520; // == 1040 >> 1 sint1 = sint2 = ((word)sitbl[oscspeed & 3]) << 1; switch(oscinput) { default: case 0x00: adch0 = 0x61; adch1 = 0x61; break; case 0x01: adch0 = 0x62; adch1 = 0x62; break; case 0x02: adch0 = 0x61; adch1 = 0x62; sint1 = 40; // 20usec sint2 = sint2 + sint2 - sint1; break; } uartjob(); header(1, 0); // This data packet contines to MARC-A // // reset and initialize timer1 // TCCR1B = 0x00; // stop, set normal mode // TCCR1A = 0x00; // TIMSK1 = 0x00; // no irq // ICR1 = 0x0000; // TCNT1 = 0x0000; // TIFR1 = 0x27; // clear flags; // // // analog comparator setting // // The D6 pin is the positive input. // // The negative input is A1, A2, A3, or A4 pin. // ACSR = 0x94; // analog comparator off // DIDR1 = 0x03; // disable the digital input function of D6 and D7. // ADMUX = 0x61 + (osctrig & 7); // select the negative input // ADCSRA = 0x04; // ADCSRB = 0x40; // // // start timer1 with pre=1/8 // // input capture noise canceler ON // TCCR1B = (osctrig & 0x10) ? 0xc2 : 0x82; // falling or rising edge // ACSR = 0x14; // capture-on, aco to caputure timer1 // TIFR1 = 0x27; // // // falling edge detection(rising edge for ICES1) // // doesn't stabilize without a 20usec wait below. // while(TCNT1 < 40) // ; // TIFR1 = 0x27; // // ui1 = (osctdly << 1); // // wait until a trigger event happens // while(true) { // if (TIFR1 & 0x20) { // // trigger event has happened. // ui1 += ICR1; // crcnt = 0; // to indicate that a trigger event has happened. // break; // } // if (TCNT1 > 60000) { // 30ms == 60000/2 us // // 30ms has passed without detecting a trigger event. // ui1 += TCNT1; // crcnt = 1; // break; // } // uartjob(); // } digitalWrite(0, HIGH);//★★★★ // // // trigger event has happened here or timeout. // ACSR = 0x94; // disable analog comparator // ADCSRB = 0x00; // ADCSRA = 0x84; // adc enable // // TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 // TCCR1A = 0x00; // CTC mode; // ICR1 = ui1; // TIFR1 = 0x27; // clear flags // // ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; // ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; // ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force start 1st conversion // // // wait until the 1st conversion finishes. // while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) // uartjob(); // vh = ADCH; // trigger level // osctvolt = vh; // // ADMUX = adch0; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on vh = 0; osctvolt = vh; // MARC-A continued txput1(crcnt); // 0:triggered 1:freerun txput1(vh); // trigger level voltage txputcrc(false); txgo(); // start to trasmit a packet if (crcnt && (osctrig & 0x20) != 0) goto ex; // when no-trigger and normal/single sint1--; sint2--; crcnt = 0; for(i = 0; i < realnum; i++) { // while(1) { // if (TIFR1 & 0x20) { // ICR1 = sint1; // TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; // } // if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) // break; // uartjob(); // } // vh = ADCH; // ADMUX = adch1; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // txput1(vh); //txput1(min(max(i - 100, 0), 255)); txput1(analogRead(A0) >> 2);//★★★★ delay(1); // while(1) { // if (TIFR1 & 0x20) { // ICR1 = sint2; // TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; // } // if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) // break; // uartjob(); // } // vh = ADCH; // ADMUX = adch0; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // txput1(vh); //txput1(min(max(i - 100, 0), 255)); txput1(analogRead(A0) >> 2);//★★★★ delay(1); if (++crcnt >= 100) { crcnt = 0; txputcrc(false); } } if (crcnt == 20) { txputcrc(false); } else sysdown(1000); // digitalWrite(0, LOW); delay(100); ex: txfinish(true, true); } void modeequiv() { // static const struct eqdic_s { // byte tkn; // byte tdif; // int rnum; // word wu; // } eqdic[] = { // {20, 2, 52, 4000}, // {10, 4, 104, 4000}, // { 4, 10, 260, 10000}, // { 2, 20, 520, 20000}, // }; // const struct eqdic_s *eq; // int realnum, i; // byte at, crcnt, tokadif, toka, tokanum; // byte ch, chnum, vh, adch, adchT; // word ui1, waituntil, sinterval; // // rminit(false); // // eq = &eqdic[oscspeed & 3]; // tokanum = eq->tkn; // waituntil = eq->wu; // realnum = eq->rnum; // tokadif = eq->tdif; // sinterval = 40; // 20us // // uartjob(); // // // ADMUX reg values // switch(oscinput) { // default: // case 0x00: adch = 0x61; chnum = 1; break; // case 0x01: adch = 0x62; chnum = 1; break; // case 0x02: adch = 0x61; chnum = 2; // tokanum >>= 1; // tokadif <<= 1; // break; // } // adchT = 0x61 + (osctrig & 7); // // header(2, 0); // // This data packet contines to MARC-A // // sinterval--; // crcnt = 0; // at = 0; // for(toka = 0; toka < tokanum; toka++) { // for(ch = 0; ch < chnum; ch++) { // // reset and initialize timer1 // TCCR1B = 0x00; // stop, set normal mode // TCCR1A = 0x00; // TIMSK1 = 0x00; // no irq // ICR1 = 0x0000; // TCNT1 = 0x0000; // TIFR1 = 0x27; // clear flags; // // // analog comparator setting // // The D6 pin is the positive input. // // The negative input is A1, A2, A3, or A4 pin. // ACSR = 0x94; // analog comparator off // DIDR1 = 0x03; // disable the digital input func of D6 and D7. // ADMUX = adchT; // select the negative input // ADCSRA = 0x04; // ADCSRB = 0x40; // // // start time1 with pre=1/8 (2MHz) // // input capture noise canceler ON // TCCR1B = (osctrig & 0x10) ? 0xc2 : 0x82; // edge selection // ACSR = 0x14; // capture-on, aco to caputure timer1 // TIFR1 = 0x27; // clear flags again // // ui1 = (tokadif * toka) + (osctdly << 1); // // // falling edge detection(rising edge for ICES1) // // doesn't stabilize without a 20usec wait below. // while(TCNT1 < 40) // ; // TIFR1 = 0x27; // // wait until a trigger event happens // while(true) { // if (TIFR1 & 0x20) { // // trigger event has happened. // ui1 += ICR1; // at = 0; // a trigger event has happened. // break; // } // if (TCNT1 > waituntil) { // ui1 += TCNT1; // at = 1; // trigger failed. // break; // } // uartjob(); // } // // // at:0 -> trigger event has happened, 1 -> not happened // ACSR = 0x94; // disable analog comparator // ADCSRB = 0x00; // ADCSRA = 0x84; // adc enable // // TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 // TCCR1A = 0x00; // CTC mode; // ICR1 = ui1; // TIFR1 = 0x27; // clear flags // // ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; // ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; // ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force 1st conversion // // // wait until the 1st conversion finishes. // while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) // uartjob(); // vh = ADCH; // trigger level // osctvolt = vh; // // ADMUX = adch + ch; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // // if (toka == 0 && ch == 0) { // needed only for the 1st loop // // MARC-A continued // txput1(at); // txput1(vh); // txputcrc(false); // txgo(); // start to trasmit a packet // if (at) // goto ex; // send header only when trigger failed // } // // for(i = 0; i < realnum; i++) { // while(true) { // if (TIFR1 & 0x20) { // ICR1 = sinterval; // TIFR1 = 0x27; // clear timer1 flags; // } // if ((ADCSRA & 0x10) != 0x00) // break; // uartjob(); // } // vh = ADCH; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // txput1(vh); // // if (++crcnt >= 200) { // crcnt = 0; // // cause crc error on purpose if trigger failed(at > 0). // txputcrc((at > 0) ? true : false); // } // } // } // } // //if (crcnt > 0) // // sysdown(800); // if (crcnt == 40) { // txputcrc((at > 0) ? true : false); // } // else // sysdown(800); // // //ex: // txfinish(true, true); } void moderoll() { // byte i; // // if (rmon == 0) { // start rollmode // // reset and initialize timer1 // TCCR1B = 0x00; // stop // TCCR1A = 0x00; // TIMSK1 = 0x00; // no irq // TCNT1 = 0x0000; // ICR1 = 200; // 100 usec // TIFR1 = 0x27; // clear flags; // // ACSR = 0x94; // disable analog comparator // ADCSRB = 0x00; // ADCSRA = 0x84; // adc enable // ADMUX = 0x60; // adc target is A0 pin to get trigger value; // ADCSRB = 0x07; // timer1 capture event; // ADCSRA = 0xf4; // adc auto trigger, force start 1st conversion // // TCCR1B = 0x1a; // timer1 CTC-ICR1 mode pre1/8 // TCCR1A = 0x00; // CTC mode; // // // wait until the 1st conversion finishes. // while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) // uartjob(); // osctvolt = ADCH; // trigger level // // ADMUX = 0x61; // ADCSRA = 0xb4; // clear flag, 1MHz, adate on // // rminit(true); // } // // header(3, 0); // // txput1(0); // txput1(osctvolt); // txputcrc(false); // // txgo(); // start to trasmit a packet // // for(i = 0; i < 200; i++) { // while(rmw == rmr) // uartjob(); // txput1(rmbuf[rmr++]); // } // txputcrc(false); // // txfinish(true, true); } void oscinfo(boolean restarted, byte id) { if (restarted) { int i; // send 300 bytes dummy data, since the host may be // receiving a 200 byte long packet. otherwise, // the first 201 bytes at most may be thrown away. txinit(); for(i = 0; i < 300; i++) txput0(0); txgo(); txfinish(false, false); } header(0, id); txput1(8); // size of the additional info (bytes) txput1(osctvolt); txputcrc(false); uartjob(); // additional info starts here txput1(oscversion >> 8); txput1(oscversion); txput1(oscconfig >> 8); txput1(oscconfig); uartjob(); txput1(oscvbg >> 8); txput1(oscvbg >> 0); txput1((restarted) ? 1 : 0); txput1(fgen); uartjob(); // additional info ended txputcrc(false); txgo(); txfinish(true, true); } void cupgain_set(byte val) { // if (cfg_cupgain != 2) // return; // // val = ~val & 0x3f; // osccupgain = val; // PORTB = (PORTB & 0xe0) | (val >> 1); // PORTD = (PORTD & 0x7f) | ((val & 1) ? 0x80 : 0x00); } void cupgain_get() { // byte val; // // if (cfg_cupgain == 2) // return; // // val = (PINB & 0x1f) << 1; // if (PIND & 0x80) // val |= 1; // osccupgain = ~val & 0x3f; } void cupgain_init(byte ini) { // if (cfg_cupgain == 2) { // DDRB |= 0x1f; // DDRD |= 0x80; // cupgain_set(ini); // } // else { // DDRB &= 0xe0; // DDRD &= 0x7f; // if (cfg_cupgain == 1) { // PORTB |= 0x1f; // PORTD |= 0x80; // } // else { // PORTB &= 0xe0; // PORTD &= 0x7f; // } // cupgain_get(); // } } word oscadc10(byte mux) { // word val, tmp; // int i, j; // // // reset and initialize timer1 // TCCR1B = 0x00; // TCCR1A = 0x00; // TIMSK1 = 0x00; // no irq // ICR1 = 0x0000; // TCNT1 = 0x0000; // TIFR1 = 0x27; // clear flags; // // ACSR = 0x90; // disable analog comparator // ADCSRB = 0x00; // ADCSRA = 0x97; // adc enable pre=1/128. i.e. adc clock = 12.5khz // ADMUX = 0x40 | (mux & 0xf); // // // when bandgap reference is selected as a source, // // a certain interval is needed for the stabilization // // of the bandgap voltage. // tmp = 0; // i = 0; // for(j = 5000; j > 0; j--) { // ADCSRA = 0xd7; // adc start // while((ADCSRA & 0x10) == 0x00) // uartjob(); // val = (word)ADCL; // val |= ((word)ADCH << 8); // if (tmp != val) { // tmp = val; // i = 0; // continue; // } // // if the same value continued 5 times, regard it as // // the stabilized result // if (++i >= 5) // return val; // } // return 0xffff; // didn't stabilize return 0; } void oscinit() { // word val0, val1; // // if ((oscvbg = oscadc10(0xe)) == 0xffff) // bandgap voltage // oscvbg = 0; oscvbg = 222; // // cupgain_init(osccupgain); // if (cfg_cupgain == 2) // oscconfig |= 4; // // initt0(); // start trigger level generator // // // test if the trigger level generator circuit is equipped. // sett0(192); // wait0(4500, false); // wai 72ms // val1 = oscadc10(0); // sett0( 64); // wait0(4500, false); // wai 72ms // val0 = oscadc10(0); // if ((val1 | val0) != 0xffff) { // if (abs(val0 - 0x100) < 0x10 && abs(val1 - 0x300) < 0x10) // oscconfig |= 1; // yes, it worked properly. // } // osctduty = 0x80; // sett0(osctduty); // // sett2(oscofreq, oscoduty); // } // trigger level pwm voltage at D5 pin using timer0. // Remember that time0 provides delay(). // So, millis(), micros(), delay(), and delayMicroseconds() // are no longer available. void initt0() { // TCCR0B = 0x00; // stop timer0 // TCCR0A = 0x23; // FastPWM mode3 with OC0B output (D5) // TIMSK0 = 0x00; // Disable all timer0 irqs // TIFR0 = 0x07; // clear flags // TCNT0 = 0x00; // OCR0B = 0x80; // duty 50% // TCCR0B = 0x01; // start timer0 pre = 1/1 i.e 16MHz } void wait0(word num, boolean uart) // wait (num * 16) usecs { // while(num-- != 0) { // TIFR0 = 0x07; // clear flags // while((TIFR0 & 1) == 0) { // if (uart) // uartjob(); // } // } } void sett0(byte duty) { // if (duty == 0) { // special care is needed to produce just low level // TCCR0A = 0x33; // OCR0B = 0xff; // } // else { // TCCR0A = 0x23; // OCR0B = duty; // 0..255 // } } // calibration oscillator using timer2 // outout pin is D3 // when hz == 0, change the D3 mode to Hi-Z. void sett2(long hz, byte duty) { // long top; // int ocr; // byte cmd2a, pre; // // if (hz < 1) { // oscofreq = 0; // oscoduty = 0; // TCCR2B = 0x00; // stop timer2 // TCCR2A = 0x00; // DDRD &= 0xf7; // D3 is input // PORTD &= 0xf7; // D3 is Hi-Z // return; // } // else { // PORTD &= 0xf7; // D3 is low // DDRD |= 0x08; // D3 is output // } // // hz = constrain(hz, 31, 2000000); // 31Hz .. 2MHz // oscofreq = hz; // oscoduty = duty; // // cmd2a = 0x23; // // if (hz >= 62500L) { // pre = 1; // pre = 1/1 i.e. F_CPU = 16MHz 1..256 // top = 32000000L; // } // else if (hz >= 7813L) { // pre = 2; // pre = 1/8 i.e. F_CPU/8 = 2MHz 32..256 // top = 4000000L; // } // else if (hz >= 1954L) { // pre = 3; // pre = 1/32 i.e. F_CPU/32 = 500KHz 64..256 // top = 1000000L; // } // else if (hz >= 977L) { // pre = 4; // pre = 1/64 i.e. F_CPU/64 = 250KHz 128..256 // top = 500000L; // } // else if (hz >= 489L) { // pre = 5; // pre = 1/128i.e. F_CPU/128= 125KHz 128..256 // top = 250000L; // } // else if (hz >= 245L) { // pre = 6; // pre = 1/256 i.e. F_CPU/256= 62.5KHz 128..256 // top = 125000L; // } // else if (hz >= 61L) { // pre = 7; // pre = 1/1024 i.e. F_CPU/1024 = 15625KHz 64..256 // top = 31250L; // } // else { // if (hz < 31) // hz = 31L; // cmd2a = 0x21; // or 0x31 // pre = 7; // pre = 1/1024 i.e. F_CPU/1024 = 15625KHz 130..252 // top = 15625L; // } // top = ((top + hz) / hz) >> 1; // ocr = (int)((top * (long)duty + 50L) / 100L); // top--; // if (ocr > top || (cmd2a != 0x21 && ocr > 0)) // ocr--; // // // special care for 0% // if (ocr == 0) // cmd2a = 0x21; // // TCCR2B = 0x00; // disable ocr2x buffering // TCCR2A = 0x00; // TCNT2 = 0x00; // OCR2A = (byte)top; // OCR2B = (byte)ocr; // TCCR2B = 0x08; // TCCR2A = cmd2a; // TCCR2B |= pre; // start timer2 } byte nib2asc(byte nib) { return (nib >= 10) ? (nib - 10 + 'a') : (nib + '0'); } void bin2hex(byte dat) { txput0(nib2asc((dat >> 4) & 0xf)); txput0(nib2asc((dat >> 0) & 0xf)); } boolean gen_cmd(const byte *p, byte id) { static const byte defpkt[13] = {'M', 8}; // set memory DIPSW byte sum, i, c, n; int j; boolean fgenconnected; fgenconnected = false; if (p == 0) { p = &defpkt[0]; fgen = 255; } txfinish(false, false); txinit(); // PORTD &= 0xfb; // D2 = LOW //????UDR0 = '%'; // tell funcgen to exit the gen loop for(j = 0; j < 1200; j++) // about 2msec wait uartjob(); txput0('%'); txput0('%'); txput0('%'); txput0('S'); sum = p[0]; txput0(sum); for(i = 1; i < 13; i++) { sum += p[i]; bin2hex(p[i]); uartjob(); } bin2hex(sum); txput0('\r'); txput0('\n'); txgo(); txfinish(false, false); header(4, id); rxinit(); sum = c = 0; for(j = 0; j < 20000; j++) { uartjob(); n = rxnum(); if (sum == n) continue; sum = n; c = rxbuf[n - 1]; if (c == '=' || sum >= 200) break; } if (c != '=') goto ex; fgenconnected = true; if (fgen == 255) fgen = rxbuf[n - 2] - '0'; // dipsw value 0..3 txput1(sum); txput1(osctvolt); txputcrc(false); for(i = 0; i < sum; i++) txput1(rxbuf[i]); txputcrc(false); // PORTD |= 0x04; // D2 = HIGH txgo(); txfinish(false, true); ex: // PORTD |= 0x04; // D2 = HIGH rxinit(); txinit(); return fgenconnected; } void cmdproc() { if (rxbuf[1] == 'A') { long hz; int treq; oscspeed = rxbuf[3]; oscinput = rxbuf[4]; osctrig = rxbuf[5]; osctdly = rxbuf[8]; uartjob(); osctdly = (osctdly << 8) | rxbuf[9]; osctdly = constrain(osctdly, 100, 30000); uartjob(); treq = (int)rxbuf[6]; if (treq > 0) { if (treq == 255) { treq = 128; // reset } else if (treq == 254) { treq = (int)rxbuf[7]; } else { treq = osctduty + (treq - 60); } treq = constrain(treq, 0, 255); uartjob(); if (treq != osctduty) { osctduty = (byte)treq; sett0(osctduty); uartjob(); } } hz = rxbuf[10]; hz = (hz << 8) | rxbuf[11]; hz = (hz << 8) | rxbuf[12]; uartjob(); sett2(hz, rxbuf[13]); uartjob(); cupgain_set(rxbuf[14]); uartjob(); // when osc settings are changed, send an info packet. oscinfo(false, rxbuf[2]); } else if (rxbuf[1] == 'G') { gen_cmd(&rxbuf[3], rxbuf[2]); } else if (rxbuf[1] == 'Q') { // freeze for about 5 seconds byte sec; header(5, rxbuf[2]); txput1(0); // size of the additional info (bytes) txput1(osctvolt); txputcrc(false); txgo(); txfinish(true, true); rminit(false); rxinit(); txinit(); for(sec = 0; sec < 20; sec++) { // PORTB |= 0x20; // D13 led-on wait0(3125, false); // PORTB &= 0xdf; // D13 led-off wait0(3125, false); } } uartjob(); } #define CMDLEN 16 void cmdrecv() { static byte reqid = 0; byte crc, i, num; int j, retry; retry = 1; for(j = 0; j < retry; j++) { if (j > 0) wait0(1, true); num = rxnum(); if (num == 0) continue; if (rxbuf[0] != '$') { rxinit(); continue; } if (num < (CMDLEN + 1)) continue; crc = 0; for(i = 0; i < CMDLEN; i++) { crc = crctbl[crc ^ rxbuf[i]]; uartjob(); } if (rxbuf[CMDLEN] != crc) { retry = 20000; // max 320msecs rxinit(); continue; } if (rxbuf[2] != reqid) { reqid = rxbuf[2]; cmdproc(); } rxinit(); break; } uartjob(); } void loop() { cupgain_get(); if (oscspeed == 8) moderoll(); else if (oscspeed >= 4) modeequiv(); else modereal(); cmdrecv(); } void setup() { // cli(); // // DDRB |= 0x20; // output D13 // PORTB &= 0xdf; // D13 = LOW // DDRD |= 0x2c; // output D2, D3, D5 // PORTD |= 0x04; // D2 == HIGH disconnect the funcgen // // UCSR0A = 0x02; // uart async 230400bps 8bit non-parity 1 stopbit // UBRR0H = 0x00; // UBRR0L = 0x08; // UCSR0C = 0x06; // UCSR0B = 0x18; Serial.begin(9600); analogReference(DEFAULT); pinMode(0, OUTPUT); txinit(); rxinit(); rminit(false); oscinit(); // when the function generator seems not to be attached, // check again up to 2 more times. if (gen_cmd(0, 0) || gen_cmd(0, 0) || gen_cmd(0, 0)) oscconfig |= 2; // fgen is connected oscinfo(true, 0); } void sysdown(int dly) // dly .. in msec { // int i; // byte s; // // SPCR = 0x00; // disable SPI // TCCR0B = 0x00; // stop timer0 // TCCR0A = 0x02; // ctc mode // TIMSK0 = 0x00; // Disable all timer0 irqs // TIFR0 = 0x07; // clear flags // TCNT0 = 0x00; // OCR0A = 250 - 1; // TCCR0B = 0x03; // start timer0 pre = 1/64 i.e 250kHz // // s = 0; // while(true) { // if (++s & 1) // _PORTB |= 0x20; // D13 == HIGH (LED on) // else // _PORTB &= 0xdf; // D13 == LOW (LED off) // for(i = 0; i < dly; i++) { // while((TIFR0 & 2) == 0) // ; // TIFR0 = 0x07; // clear flags // } // } }