GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
Web コンパイラの初期プロジェクトに入ってるものと信じて疑いませんでしたが入ってないですね。
あと、SDRAM の使い方の説明やリンカスクリプトにセクションの定義も欲しい。
GR-KAEDE の製品情報のページ(gadget.renesas.com/.../kaede.html)の詳細仕様に SDRAM の容量くらいは書いて欲しいですね。
「ROM/RAM」の項目で「4MB/552KB(※)」「※USBマスストレージ書き込み使用時は、約1920KBまで使用可能。」とありますが、これは ROM についてのことなので「4MB(※)/552KB」と書いた方が良いのでは? 単位を合わせて「4096KB(※)/552KB」とした方が尚良いかな。
ピンマップに、J14(RXD7, TXD7) の説明が抜けています。
なるほど。
WebコンパイラにはKAEDEが入ってますけど、ふつうにArduinoの素のサンプルですね。
カメラとか画像ファームとか、そういう部分の資料っていつ公開なんでしょうか。
僕もライブラリ欲しいです。できればスケッチのサンプルも欲しいです。
例えば、顔認識して、カメラからの画像データをSDに書き込むとかしてるスケッチですね。
だいたいそれで使い方わかるかと。
プロデューサミーティングが9/12と締切が近いので、とりあえず、壊れてないか点検のために、動作確認ができるサンプルが欲しいです。できれば、プロデューサミーティングで説明に使われたサンプル(PC画面で画像を確認できるレベル)が分かりやすいです。
画像用のライブラリが大変遅れており申し訳ありません。
純正コンパイラを使用したサンプルアプリケーションは8/25(月)には公開するようにいたします。このサンプルアプリは、e2studio+E1エミュレータで使用するものですが、Webコンパイラに搭載して使いやすくするものは、現在GNUにポーティングしていますので、8月末までお待ちください。
純正コンパイラ用サンプルが8/24(月)に公開されたとして公開された翌日から9/11(金)いっぱいまでの日数=18日間
Webコンパイラ用サンプルが8月末に公開されたとして公開された翌日から9/11(金)いっぱいまでの日数=11日間
どっちを想定するかは悩ましいところですね。
11日間、うーん、まずそのライブラリで何が出来るのかを具体的な仕様を出してもらう段階だよね。11日間で自分で触って出来る事とか限界とかを探って、それから作る物を決めるとなると、もうハードウエアの製作は間に合わない。
ライブラリーの件は、以前から指摘していましたし、本の話とかで、本ライブラリーがどんだけ注目されているのか?分かっていたはずなのに、未だに、情報出てこない。
基板送ったから、自分たちで解析せいというスタンスなのかもしれません。
こんな状況じゃ、私は作れる自信もないので、エントリーもしていません。
KAEDEの発表会はやめて普通の前回のルネサスナイト7のように、基板限定しなきゃいいのかもね。
もしくは、TSUBAMEの発表会だけにするとか!私は持っていないので、参加できませんが(笑)
とりあえずカメラなのでPAN、TILTはしたいのですが、具体的に何かお勧めとかありますかね?動く物系は無案内でわからんのです。
それに合わせてアダプター基板を作りたい。
もう決め打ちでハードウエアの製作をしないと。
いやぁ、こんな物売っているんですね!
www.amazon.co.jp/.../B011BF00T8