GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KAEDE_Sketch_V1.00.zip の Makefile 中のコンパイルオプション
CFLAGS :=-Wall -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include" -I. -I"$(GNU_PATH)lib/gcc/rx-elf/$(GCC_VERSION)/include" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/rx-elf/64-bit-double/" -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DDEBUG -DGRKAEDE -DGRSAKURA -DARDUINO=144 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -g2 -g -flto -mlittle-endian-data -m64bit-doubles -mcpu=rx64m
最適化オプション `-O2' とかがないですね。なんか効率悪いコード吐くなと思ったらこれが原因か。`GRKAEDE' と `GRSAKURA' と `ARDUINO' がデファインされてるのもどうかという感じ。
参考: GR-SAKURA_Sketch_V2.02.zip の Makefile 中のコンパイルオプション
CFLAGS :=-Wall -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include" -I. -I"$(GNU_PATH)lib/gcc/rx-elf/$(GCC_VERSION)/include" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/rx-elf/64-bit-double/" -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles
pins_arduino.h の中でデジタルピンの数が
#define NUM_DIGITAL_PINS 66
となっていますが、下記の各テーブルの要素がそれぞれ 67 個あり、上の値も 67 が正しい感じです。
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_PGM[] const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[]
私は
-DDEBUG
が無いと嬉しいです.
基本 GR-SAKURA と同じ筈なので、digitalWrite() できるピン(要は54以外)なら割り当て可能な筈です。
gr_common/core/pins_arduino.h の
302 _offset(PORT5), /* PIN_IO26(P52) */ 303 _offset(PORT5), /* PIN_IO27(P53) */ 304 _offset(PORT5), /* PIN_IO28(P54) */ 376 2, /* PIN_IO26(P52) */ 377 3, /* PIN_IO27(P53) */ 378 4, /* PIN_IO28(P54) */ 450 _BV(2), /* PIN_IO26(P52) */ 451 _BV(0), /* PIN_IO27(P60) */ 452 _BV(4), /* PIN_IO28(P54) */
451行目が多分間違ってます(それか303行目と377行目が間違い)。
CN17のピンがデジタルI/Oとして割り当てられてないようですが、もったいないので割り当てるべき。
GR-KAEDE の PIN_IO27 はやはり P53 が正しい模様。
/* GR-KAEDE Sketch Template V1.00 */ #include <Arduino.h> const int port = 5; const int bit = 3; void setup() { volatile uint8_t* pmr = portModeRegister(port); volatile uint8_t* pdr = portDirectionRegister(port); BCLR(pmr, bit); BSET(pdr, bit); } void loop() { volatile uint8_t* out = portOutputRegister(port); BSET(out, bit); delay(1000); BCLR(out, bit); delay(1000); }
gr_common/rx64m/iodefine.h の
22659 //64Mポ?EチE?E?E?E??E?E?E?ング
と
22726 //64Mポ?EチE?E?E?E??E?E?E?ング
の 2 行が文字化けしてるようです。
あと、
28811 #define SLIBXR128 ICU.SLIBXR128.BYTE // CMT2 CMI2 28812 #define SLIBXR129 ICU.SLIBXR129.BYTE // TPU2 TGI2A ~ 中略 ~ 28899 #define SLIBR206 ICU.SLIBR206.BYTE 28900 #define SLIBR207 ICU.SLIBR207.BYTE
構造体メンバ名(レジスタ名)でレジスタをマクロ定義するという変なことをされてますが、これに気が付かずに、例えば
ICU.SLIBXR128.BYTE = 0;
と書くとプリプロセッサに
ICU.ICU.SLIBXR128.BYTE.BYTE = 0;
と展開されるためコンパイルが通りません。
恐らくはソースの記述を短くすることを意図して行っていることと思いますが、ライブラリでそれを利用してる箇所が
gr_common/core/usb_hal.c 2060 SLIBXR137 = SLIBNO(USB0,USBI0);
gr_common/core/wiring.c 463 SLIBXR129 = SLIBNO(TPU2,TGI2A);
の 2 箇所しかなく大してメリットはないようであり、いたずらにユーザを混乱させるだけなのでやめていただきたい。
できれば修正していただきたい。
gr_common/core/WString.h:155: // character acccess acccess → access gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ip.c:203: if ((pip->ip_dst[0] & 0xf0) == 0xe0) /* multicast addresss */ addresss → address gr_common/core/usb_core.c:749: /*Interface descriptor is avalable through Configuration descriptor only.*/ gr_common/core/usb_core.c:751: /*Endpoint descriptor is avalable through Configuration descriptor only.*/ avalable → available gr_common/lib/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:99: // before sending commands. Arduino can turn on way befer 4.5V so we'll wait 50 befer → before gr_common/core/usb_cdc.c:97:/*Data Bufer for SET_CONTROL_LINE_STATE data*/ bufer → buffer gr_common/core/wiring.c:487: CMT1.CMCR.BIT.CMIE = 1; //compair match int. en. compair → compare gr_common/core/Stream.h:28:// compatability macros for testing compatability → compatibility gr_common/core/usb_hal.c:2020: /*Configire Pipes/Endpoints */ configire → configure gr_common/core/usb_hal.c:1430: /*Often commented as it slows it down coniderably.*/ coniderably → considerably gr_common/core/wiring_analog.c:213: // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode consistenty → consistently gr_common/core/usb_hal.c:1763: /*This is a conveniant point to tell user that USB is connected. */ conveniant → convenient gr_common/lib/EEPROM/utilities/r_flash_api_rx600.c:23:* Copyright (C) 2010(2011) Renesas Electronics Corpration corpration → corporation gr_common/lib/Servo/Servo.h:53: * If _useTimerX is defined then TimerX is a 16 bit timer on the curent board curent → current gr_common/rx64m/iodefine.h:82: * Modified 25 Sep 2014 by Yoshinobu Shishido : Append #defaine SLIBXR128~143/SLIB144~207,Selectble Interrupt B(CMT2, TPU2, USB0) #defaine → #define gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/t4_driver.c:124:Functions (Use definiton function that called from T4 library) definiton → definition gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:796: /* Magic packet detecion mode */ detecion → detection gr_common/lib/SD/SD.cpp:402: // parent is now the parent diretory of the file! diretory → directory gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:160: * defined with section pragma directives to easly locate them easly → easily gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:18:#define RING_SIZ (1<<10) /*exsample 1024 = 1<<10*/ exsample → example gr_common/lib/Firmata/Boards.h:99:Port Access Inline Funtions: funtions → functions gr_common/lib/SD/SD.cpp:28: and to create a directory heirarchy. gr_common/lib/SD/SD.cpp:291: bottom of the directory heirarchy. gr_common/lib/SD/SD.cpp:542: Makes a single directory or a heirarchy of directories. gr_common/lib/SD/SD.cpp:553: Remove a single directory or a heirarchy of directories. gr_common/lib/SD/SD.h:79: // Create the requested directory heirarchy--if intermediate directories heirarchy → hierarchy gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dhcp_client.c:343: case 54: // OPTION No.54 : Server Identiffer identiffer → identifer gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:96: * -5 : LAN controller stauts is 'ILLEAGAL' or need reset. gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:116: /* Illeagal len: discard the received data */ illeagal → illegal gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:78: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:85: * The flag which indicatived of the situation that the interrupt of Link Up/Down occur. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:87: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:100: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. indicatived → indicative gr_common/lib/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:289:#if _DEBUG // for scope: pulse pin as overflow indictator gr_common/lib/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:363:#if _DEBUG // for scope: pulse pin as overflow indictator indictator → indicator gr_common/core/usb_hal.c:236:/*HW Initalisation for USB 0 function*/ initalisation → initialisation gr_common/core/usb_hal.c:1991:* Description : Enable and Initiailise the USB perhipheral. initiailise → initialise gr_common/core/usb_core.c:30: Initilaises the HAL. gr_common/core/usb_core.h:30:* Initilaises the HAL. gr_common/core/usb_hal.c:253:* Description : Initilaises this USB HAL layer. initilaises → initialises gr_common/core/usb_cdc.c:752:* Description : Initilise this modules data. initilise → initialise gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/t4_driver.c:330:Functions (Interrput handler) interrput → interrupt gr_common/core/usb_hal.c:1855: /*Send another packet (possibly zero legth)*/ gr_common/core/usb_hal.c:1867: /*Send another packet (possibly zero legth)*/ legth → length gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:475: /* 0 padding when the pakcet lenght is less than 60 byte */ lenght → length gr_common/lib/Stepper/Stepper.cpp:19: connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals received, gr_common/lib/Stepper/Stepper.h:19: connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals received, microcontroler → microcontroller gr_common/rx64m/hardware_setup.cpp:102: // Enable the PFSWE midification. midification → modification gr_common/lib/Servo/Servo.h:96:#define REFRESH_INTERVAL 20000 // minumim time to refresh servos in microseconds minumim → minimum gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_rx_config.h:34: Now, T4 config file is "config_tcpudp.c". Please modefy "config_tcpudp.c" directly. modefy → modify gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether_local.h:128: * modifed to support little endian CPU mode. modifed → modified gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:891:/* mothing to do 20150527 review */ mothing → nothing gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:561: * isn't used for notifing the Link Up/Down to external device. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:588: * isn't used for notifing the Link Up/Down to external device. notifing → notifying gr_common/core/usb_cdc.c:511:* Description : Callback saying that an error has occoured in a gr_common/core/usb_hal.c:260:* _fpError: Callback function, Error occoured. gr_common/core/usb_hal.c:1666:* Description : VBUS interrupt has occoured. occoured → occurred gr_common/core/usb_core.c:169:* a control data out occours for a setup packet gr_common/core/usb_core.c:174:* error occours. gr_common/core/usb_hal.c:2274:* the USB interrupt occours. occours → occurs gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:475: /* 0 padding when the pakcet lenght is less than 60 byte */ pakcet → packet gr_common/core/usb_hal.c:255:* Enables the USB perhipheral ready for enumeration. gr_common/core/usb_hal.c:1991:* Description : Enable and Initiailise the USB perhipheral. perhipheral → peripheral gr_common/core/Tone.cpp:27:0005 B Hagman 09/11/23 Scanned prescalars for best fit on 8 bit timers gr_common/core/Tone.cpp:151: // 8 bit timers will require changing prescalar values, gr_common/core/Tone.cpp:152: // whereas 16 bit timers are set to either ck/1 or ck/64 prescalar gr_common/core/Tone.cpp:246: uint8_t prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:258: // if we are using an 8 bit timer, scan through prescalars to find the best fit gr_common/core/Tone.cpp:262: prescalarbits = 0b001; // ck/1: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:266: prescalarbits = 0b010; // ck/8: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:271: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:277: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b011 : 0b100; gr_common/core/Tone.cpp:282: prescalarbits = 0b101; gr_common/core/Tone.cpp:288: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b100 : 0b110; gr_common/core/Tone.cpp:293: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b101 : 0b111; gr_common/core/Tone.cpp:302: TCCR0B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:308: TCCR2B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:321: prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:325: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:331: TCCR1B = (TCCR1B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:336: TCCR3B = (TCCR3B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:340: TCCR4B = (TCCR4B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:344: TCCR5B = (TCCR5B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:246: uint8_t prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:262: prescalarbits = 0b001; // ck/1: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:266: prescalarbits = 0b010; // ck/8: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:271: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:277: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b011 : 0b100; gr_common/core/Tone.cpp:282: prescalarbits = 0b101; gr_common/core/Tone.cpp:288: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b100 : 0b110; gr_common/core/Tone.cpp:293: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b101 : 0b111; gr_common/core/Tone.cpp:302: TCCR0B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:308: TCCR2B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:321: prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:325: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:331: TCCR1B = (TCCR1B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:336: TCCR3B = (TCCR3B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:340: TCCR4B = (TCCR4B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:344: TCCR5B = (TCCR5B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:27:0005 B Hagman 09/11/23 Scanned prescalars for best fit on 8 bit timers gr_common/core/Tone.cpp:258: // if we are using an 8 bit timer, scan through prescalars to find the best fit prescalar → prescaler gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:578: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:602: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:607: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.h:97: DNS_PROC_NUM /* the number of proccess */ proccess → process gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:105: * Private global function prototyes prototyes → prototypes gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:127: if(count < 2){ /*can not record any more DATA SIZE QUE*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:129: Serial.print("<T4:t4_udp_callback:dataSizeQue:can not record any more DATA SIZE QUE>"); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:140: if(count < recvSiz.dword){ /*can not record any more UDP PACKET SIZE QUE*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:142: Serial.print("<T4:t4_udp_callback:UDP PACKET Que:can not record any more UDP PACKET SIZE QUE>"); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:149: Serial.print(""); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:154: Serial.print(""); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:159: for (i=0; i<recvSiz.dword; i++){ /*ring buffer que_ing*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1106: byteq_err = R_BYTEQ_Get(hdl_forSize, &recvSiz.byte[1]); /*que size upper read*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1109: Serial.print("T4:EthUDP:parsePacket:R_BYTEQ_Get(que_size_upper)="); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1114: byteq_err = R_BYTEQ_Get(hdl_forSize, &recvSiz.byte[0]); /*que size lower read*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1117: Serial.print("T4:EthUDP:parsePacket:R_BYTEQ_Get(que_size_lower)="); gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ip.h:74:#define _ICMPV6_GRP_QUE (130) que → queue gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:752: Serial.println("DNS_PROC_RECEIVEING_REQUEST_WAIT"); gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.c:146: /* E.wait to complete receiveing request*/ gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.c:264: dns_mng.proc = DNS_PROC_RECEIVEING_REQUEST_WAIT; /* proc <- e="" wait="" to="" complete="" receiveing="" request="" gr_common="" lib="" ethernet="" utility="" t4_src="" r_dns_client="" h:92:="" dns_proc_receiveing_request_wait="" receiving="" c:545:="" if="" 0="" parblk="" completed="" receving="" ether="" c:406:="" regist="" the="" new="" entry="" arp="" table="" register="" cpp:15:static="" t_ipv4ep="" g_remoteipv4ep="" remort="" host="" ip="" port="" remote="" c:527:="" is="" already="" exist="" but="" not="" resoleved="" c:585:="" do="" use="" maxretry="" when="" resolved="" h:65:typedef="" struct="" dns_resouce_record_structure="" h:75:="" dns_resouce_record="" h:82:="" resouce_record="" resouce="" resource="" cpp:146:="" recvsiz="" dword=""> 0){ /*reveive success*/ reveive → receive gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_http_server_rx_config.h:50:// 1: displays index page, 0: serches default_file_name gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_http_server_rx_config.h:53:// If indexes == 0, HTTPd serches index.htm in specified directory. serches → searches gr_common/lib/Servo/Servo.h:27: The sequence used to sieze timers is defined in timers.h sieze → seize? gr_common/core/usb_hal.c:1232: read somne data.*/ somne → some gr_common/core/wiring_digital.c:189:// - changed to a switch statment; added 32 bytes but much easier to read and maintain. statment → statement gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:96: * -5 : LAN controller stauts is 'ILLEAGAL' or need reset. stauts → status gr_common/core/WString.h:98: // concatenation is considered unsucessful. gr_common/lib/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:263: return 1; // assume sucess sucess → success gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/tcp.c:159: _ptcb->rtchk_cnt = 0; // timeer count for re-transmit timeer → timer gr_common/core/HardwareSerial.cpp:513: // the hardware finished tranmission (TXC is set). tranmission → transmission gr_common/core/usb_cdc.c:205:* Blocks untill string has been written or error. gr_common/core/usb_cdc.c:279: /*This can not complete untill connected*/ gr_common/core/usb_cdc.c:328: /*This can not complete untill connected*/ gr_common/core/usb_hal.c:1281: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet gr_common/core/usb_hal.c:1385: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet gr_common/core/usb_hal.c:1524: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet untill → until
ありがとうございます。んー、etherとusb開発者が多い!?e2studioを使っていれば大体スペルチェックが入るはずなんですけどね。、と自分チェックを棚に上げてすみませんがご指摘箇所修正します。
> e2studioを使っていれば大体スペルチェックが入るはずなんですけどね。
なんとそんな機能があったとは。要らん骨折ったな…。
SAKURA と KAEDE でライブラリが現状 fork してますが、統合はされないんでしょうか?
これからWebコンパイラにアップするE1.10では、下記対応をしたいと思います。すみませんが一部そのままでいきます。多分画処理ミドルで色々要望をいただくと思いますので、反映するときに検討させていただきます。
・O2オプションがない。
→修正付加すると、JPEGエンコードが正常に動作しないため、一旦付加してE1.10を出します。
・NUM_DIGITAL_PINSは67とすべき
→修正
・-DDEBUGをやめて欲しい
→削除
・_BV(0), /* PIN_IO27(P60) */が間違っている
・iodefine.hの文字化け
→すみませんが、原文分からないためRX64Mだけ残します。
・選択型割り込みのレジスタ(例SLIBXR128)のマクロ定義で混乱生みそう。
→変更後の動作確認含めて今後検討します。
・多箇所のスペルミス
→今後正式バージョンで対応します。
細かい事ですが、このページのLEDのピンマップと、
gadget.renesas.com/.../kaede.html
実際の対応が、並びが逆になっていませんか?
ライブラリで定義されてるピン番号の対応では上から
PIN_LED0 PIN_LED1 PIN_LED2 PIN_LED3
となっており、基板のシルクは上から
LED1 LED2 LED3 LED4
となってますね。GR-SAKURA もこの辺ずれてた気がします。
chobichanさん、ご指摘ありがとうございます。
まずはスケッチリファレンスに反映しました。がじぇるねWebはITチームが反映中です。
tool-cloud2.renesas.com/.../gr_reference_j.html
あと余談ですが、インドの方から5Vトレラントの位置がわかりずらくBoxでも示して欲しいというので、とりあえず枠を赤にしました。
しかしピン番号については、そうなんですよね。SAKURAのV1の時代にそうなってしまったので継承しちゃってますが。
プロジェクトテンプレート(Ver V1.00)のRTCライブラリは何処?
RTC.hをインクルードすると、「そんな物は知らん!」と怒られます。
gr_common/coreには見当たりません。
chobichanさん、V1.00には入れてません。E1.11に入ってます。
V1.00はスタックの位置も変なのですが、9/12プロデューサーミーティング以降で現状のE1.11をVにしようと考えています。
Imageライブラリが現状仕様でよいか見極めたかったものですから。
GR-SAKURA のライブラリ V2.02 にはある
gr_common/lib/DSP/
gr_common/lib/USB_Host/
が GR-KAEDE E1.11 にはないですね。
まずUSB Hostは、Eguchiさんからも要求を受けていて本当は8月末にやってしまいたかったのですが、やりきれませんでした。V1.11にした後、実装したいと思っています。
DSPについてはSAKURA側でも現在不完全で、消してしまったanalogBulkReadの復活と重ねてやりたいと思ってますが、ちょっとまだ見通したてていません。
SAKURAではIICのスレーブも遅れており、お約束守れずな状態になっています。