GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
とりあえず HEXファイル対応のニーズ があるらしいことは分かった。
あと個人的にに思いつくのは
これ位か。
その他まとめておくとそのうち親切な暇人か誰かが対応してくれるかも。
無線書き込み、、、ボソッ
うん、ずいぶんかかってるけどHEX書き込みはええね
CubeSuiteでつくるとHEXだし、いまはHEXからわざわざBINをつくって書いてるし(笑
なるほど、接続にミスがあるのかもしれないので、見直してみます。
ちなみに CP2103 のドライバは
プロバイダ: Silicon Laboratories 日付: 2012/12/10 バージョン: 6.6.1.0
というのが入ってました。使用した OS は人気の Windows VISTA 64bit です。
CP2103 とよく似た型番の PL-2303HX という全然違う会社のチップの載った これ を真夏の暑さにやられたかなんかでこないだ要りもしないのにウッカリ買ってしまったものが手許にあったのでついでに試してみましたがこっちは全然だめな感じですね。
DTR で KURUMI にリセットが掛かって、TXD からシリアル出力がされてるらしいことまでは確認したがそれ以上追っかけるのが面倒なので取り合えず放置。
Linux、Ubuntuから書き込めると助かります。以前、買ったKURUMI。結局、使えぬままなのです。
Linux では digiponta さんのベリーシンプルライターで書き込めるんではなかったでしたっけか。あれはどっかで公開されてないんかな。
応答悪くてすみません。
japan.renesasrulz.com/.../1933.aspx
ここにソースコードを置いてます。プロデューサの小部屋ですが、閲覧は、このコミュのメンバで可能でしたっけ? 閲覧できない場合は、こちらへ記事のコピーをもってきます。
基本、unix系でのシリアルポートの制御は、標準ライブラリの仕様の範囲でできます。あと、日経Linuxのバックナンバがあれば、何年何月だったか忘れましたが、GR-KURKUMIの入門記事があるはずです。
ご参考
ありがとうございます。
拝見致します。
Group Not Found
というメッセージが。。。。
digipontaさん、すみません、小部屋は閲覧できないです。大変お手数をおかけしますが記事コピーをお願いしてもよろしいでしょうか。
Horimoto Masafumi 様、
japan.renesasrulz.com/.../226.aspx に転載されたので試してみて下さい。
当方では Linux 環境は長いこと放ったらかしにしてたので動作させるのに苦労しておりますが、Linux に似た Cygwin 環境では書き込みができることは確認しています。
随分前の話だけれど、CP2104で書き込みができない現象の原因らしい物が判った気がする。
CP2104のDTRからLOWを出力すると1.6V位の中間レベルまでしか引けない。
多分DTRのプルアップの1KΩが重すぎる。
FT232は仕様上大丈夫なん?
違った!シリアルに保護用の抵抗が入っているからだ。
CP2104で500kpsでも書き込みができた。
E1でダウンロードするよりKurumi Writerの方が速いなぁ。
SparkfunのFT232基板だと電源が根性無しでイマイチ使えないので、最低でも500mAくらいの電源が取れるUSB/シリアル変換基板が欲しいですね。
CP2104の書き込みって以下のモジュールを使ったんですか?
www.pololu.com/.../1308
でも電流は25mAしか供給できないんですね。。
あれ、VBUS直につながってるんですかね。モジュールのサプライ電流が25mAということですかね。そうすると約500mAぐらい取れますね。
FT232RL(akizukidenshi.com/.../FT232RL.pdf) の内蔵レギュレータによる +3.3V 出力 3V3OUT は最大 50mA までとのことなのでどうにもならんですね。電源は別に用意するか、5V を使うか、外部レギュレータの乗った USB シリアル変換を作るか探すかするかかなあ。
aitendo は色々あって楽しいな。
極小USBシリアル変換モジュール [FT232-6P-ISP]
www.aitendo.com/.../10149
> 定番のFT232を使用したUSBシリアル変換モジュール
USB-シリアル変換モジュール [USB2RS232-CP2103]
www.aitendo.com/.../3704
> Silicon Laboratories社USB-シリアル変換チップCP2103を使って作ったUSB->シリアル変換モジュールの完成品
USB-TTL変換 [USB-TTL2303-6P]
www.aitendo.com/.../5409
> USB-TTLコンバータチップPL-2303HXを使ったUSB-TTLインターフェース変換モジュール
USB-シリアル変換 [USB2RS-340G]
www.aitendo.com/.../11085
> USB-シリアルコンバータチップCH340Gを使ったUSB-シリアル変換モジュールの完成品
CP2104の基板はこれ、
www.amazon.co.jp/.../4789848256
3.3Vのレギュレータが載っているので700mA、、、じゃなくて500mAは取れる。
USB シリアル変換基板目当てでは出せる金額ではありませんが便利そうですね。