GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
まとめておくとそのうち修正されたりされなかったりするんじゃないかという期待を込めて立てました。
サイズ縮小の要望
いまのライブラリで生成されるROMイメージファイルは無駄にでかいので、改善していただきたい。
『クルミの研究』 の投稿に改善案として修正したものを添付しています。
GR-SAKURA ライブラリ V2 と同様に bitbucket 等でリポジトリを公開して pull req とかできるようなってると良いですね。
そんなわけで、digitalWrite() と digitalRead() の高速化を図ってみたのだった。
digitalWrite() 測定
digitalWrite() 1回あたり 約2.2μ秒
digitalRead() 測定
digitalRead() 1回あたり (約16.0-約2.2)/11 ≒ 約1.3μ秒
まあちょっとは高速化できたのだけど、まだ差別化というのには遠い気がする。
そんなわけで、digitalWrite() と diitalRead() を置き換えるマクロ、fastDigitalWrite() と fastDigitalRead() を作成してみた。
使い方は digitalWrite() や digitalRead() と大して変わらないが、関数でなくマクロで実装されており、ポート・レジスタの内容を書き換える/読み出すのみの内容であり、digitalWrite() にあった入力プルアップ抵抗を許可する機能はない。
先の digitalWrite() と digitalRead() の処理速度測定スケッチを fastDigitalWrite() と fastDigitalRead() 用に書き換えると、それぞれ次のとおりとなる。
#include <RLduino78.h> #include <fastio.h> void setup() { pinMode(2, OUTPUT); } void loop() { fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalWrite(2, LOW); fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalWrite(2, LOW); fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalWrite(2, LOW); fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalWrite(2, LOW); fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalWrite(2, LOW); }
#include <RLduino78.h> #include <fastio.h> void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, INPUT); } void loop() { fastDigitalWrite(2, HIGH); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalRead(3); fastDigitalWrite(2, LOW); }
fastDigitalWrite() 測定
fastDigitalWrite() 1回あたり 約0.0625μ秒
fastDigitalRead() 測定
fastDigitalRead() 1回あたり (約1.44-約0.0625)/11 ≒ 約0.125μ秒
まあ Arduino に対しては差別化できたかな。
一応まとめ
Fujitaさん、ご検討いただき誠にありがとうございます。固定ピンを操作するには非常に有効ですね。
今度はanalogReadを早くしたいですね。
fastDigitalWrite() と fastDigitalRead() が引数に変数を使うとコンパイルエラーになるので修正中ですが、デジタルI/Oの高速化は要望として聞いたことがないし(そもそもライブラリ全般についての要望自体少ない)需要があるのかわからんところが辛いところですね。
ライブラリの修正・改良は、
以上の作業が複合したものと思いますが、1. は当然行われるべきものとしても、2. や 3. については作業者個人の考えのみでは独善的なものにもなりうるため、他者の意見等には耳を傾けたいものです。
今んとこ予定(と一部作業中)の内容一覧
タイミングが厳しかったら、直接レジスタを叩けばいいか!と思っていましたが、汎用性を確保しつつ、高速なら需要は有ると思う。
直接レジスタを叩く発想ができる人からはライブラリ改善の要望は出ず、そうでない人は「こういうもんかな」で納得するのでやはり要望とかは出てこないのかなという気はしますね。
fastDigitalWrite() と fastDigitalRead() の引数に変数を使用するとコンパイルエラーとなっていたので修正。
pinMode() と digitalWrite() の実装で疑問
現在の pinMode() の実装で、
となっており、INPUT と INPUTPULLUP でポート入力モード・レジスタ(PIMx)の設定を変えてる意図がわからん。等しく CMOS入力バッファではダメなんだろうか?
また、digitalWrite() の実装で、ポート・モード・レジスタ(PMxx)の該当ビットがセットされてる(= 入力モード。INPUT か INPUT_PULLUP に設定されている)ピンに対しての動作として、
という実装となっており、pinMode() の実装と対称となっていないのだけど、何か意図があってのものなのだろーか?
fastio.h 不具合修正と fastDigitalWrite() コードサイズ改善と fastDigitalRead() の高速化。
HardwareSerial::flush() の動作が正確でない。
#include <RLduino78.h> void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("0123456789"); Serial.flush(); Serial.end(); } void loop() { }
↑を実行すると、
012345678
までしか出力されない。 それへの修正。
Fujitaさん、いつもありがとうございます。
TSUBAME や KAEDE のフォーラムもレスポンス願います。
修正:
作業予定:
RLduino78_RTC.* 修正
static const RTC_TIMETYPE initTime = {97, 8, 29, RTC_WEEK_FRIDAY, 2, 14, 0}; rtc_set_time(&initTime);
くるみのスケッチリファレンスのattachMicroIntervalTimerHandlerの記述では、コールバック関数の型は
void(*)(unsigned long)
となっていますが、実際は
void (*)(void)
ですね。
attachMicroIntervalTimerHandler() の MsTimer2 風ラッパです。
使い方は MsTimer2 と同じですが、今のところの制限として
void MsTimer2::set(unsigned long ms, void (*f)())
に指定できる ms の値が最大で 64 となっています。
また、μ秒単位で割り込み間隔を指定する
void MsTimer2::setMicros(unsigned long us, void (*f)())
という関数が拡張されています。
サンプルスケッチ:
/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.11*/ #include <RLduino78.h> #include <MsTimer2.h> // Pin 22,23,24 are assigned to RGB LEDs. int led_red = 22; // LOW active int led_green = 23; // LOW active int led_blue = 24; // LOW active void intervalFunc() { static int n = 0; digitalWrite(led_red, n & 0x80 ? HIGH : LOW); digitalWrite(led_green, n & 0x40 ? HIGH : LOW); digitalWrite(led_blue, n & 0x20 ? HIGH : LOW); n++; } void setup() { pinMode(led_red, OUTPUT); pinMode(led_green, OUTPUT); pinMode(led_blue, OUTPUT); MsTimer2::set(1, intervalFunc); } void loop() { MsTimer2::start(); delay(1000); MsTimer2::stop(); delay(1000); }
> 指定できる ms の値が最大で 64 となっています。
という制限がダサかったので制限がないよう修正。
void MsTimer2::setMicros(unsigned short us, void (*f)())
引数 us のデータ長変更。
違うか。65か。まあもう過去のことだ。
Fujitaさん、次のバージョンで採用させてください!
ゼヒお願いします。
学生に7セグLED x 4を使った時計を制作させています。セグメンLEDのダイナミック点灯にタイマー割込みを使った例も紹介したいので使わせていただきます。
Fujitaさんのこれまでの修正案を採用させていただき、V1.12とさせていただきたいと思います。Fujitaさん、本当にありがとうございます!
・digitalWrite/Readの高速化
・analogWriteの全ピン対応(3,5,6,9,10のハード以外をソフトで対応)
・Serial.flushが正しく実行されないことへの修正
・RTCのrtc_set_timeで年の設定を0~99に限定。また、引数にconstを指定できるように変更
・MsTimer2の追加
・fastDigitalWrite/Readを追加。
> 学生に7セグLED x 4を使った時計を制作させています。
良いテーマですね。いいのを作るとホワイトハウスにご招待されるかも。[ご参考]
> これまでの修正案を採用させていただき、V1.12とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。これで himekurumi も捗ります。
初めてKURUMIでSDカードを扱ってみました。
初めはリファレンス通りにやってみてファイルの作成や書き込みができることは確認しましたが、タイムスタンプが正しく設定されないのでここでキーワード「タイムスタンプ」で検索掛けて、SAKURAの場合の解決方法を試したら、RTC時刻のタイムスタンプが設定されました。
japan.renesasrulz.com/.../2814.aspx
めでたし、めでたしと思いましたが、SD.openを行う度にその時刻が設定されてしまいます。まあそれは当然と言えば当然なのかもしれませんが、
リファレンスのopen時の引数のモードでFILE_WRITEを指定すると動作は事実上追記でファイルにデータを書き込むわりに、タイムスタンプはその度に更新されてしまい、一番最初にファイルを生成した時刻が保存されません。
と言う訳で、ファイルにデータは追記モードで書きたいですが、CREATEした時間はそのまま保持して欲しい時のモードは何にすれば良いんでしょうか?
と言う質問です。
逆に上書きの場合はどうすんだろう?バイナリーモードは???
FILE_WRITE、FILE_READしかモードが無いのだろうか?