GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
SNShieldをardino Pro-miniで動かす方法についてお世話になったものです。センサーはまだ、若干疑問点がありますが、そこそこアクセスできています。
次にXBeeを動かしたいのです。具体的方策が見えません。
私の過去のarduinoでの方法は、、arduinoでH/WシリアルはPCとの通信、S/WシリアルをXBeeとの通信でやっていました。かふぇルネをみていてもS/Wシリアルの話がないようが気がしたので、皆さんはどのようにXBeeのTx・Rxをkurumi(私の場合はPro-mini)の所定のポートにわりあてられているのかご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
tomoさん
IDE for GRのサンプルスケッチに、UploadXivelyがあります。
こちらクラウドサーバーにデータをUPするスケッチでした。
(GR-KURUMI用です。)
場所は、下記になります。
ファイル-スケッチの例-10.SNShield-UploadXively
ソフト移植などについては、他の方がくわしいのでゆずります。
(がじぇっとるねさすコミュニティーのフォーラムに投稿された
ほうがよいかと思います。GR-KURUMI/SNShieldががじぇっと
ルネサス扱いなので。)
K.T
Kimiyoshi 様
早々にありがとうございます。
ご指摘のスケッチを見つけました。ide4gr-0.8.0をD/Lしていたのですが、ここにはありませんでした。ide4gr-0.4.1にあるのですね。
この中の、Serial2がXBee用のシリアルのようですが、これが使用しているポートはどこで定義されているのかおわかりになりますか?
s/wシリアルについて、
ご指定のスケッチを探していたら、たまたま IDE for GRの、スケッチブックにsoftserilatestというのにありますが、そこでは、
SoftwareSerial softSerial(2,3);
のようにポートがアサインされるのですが、前記のSerial2はこのような指定はできないのでしょうか?
ご指摘のスケッチを見つけました。ide4gr-0.8.0をD/Lしていたのですが、ここにはありませんでした。
→ UploadXivelyのサンプルスケッチのことですか?
IDE for GR E0.8.0 にありましたが。
→ 上記のようなソフト関連質問は、かふぇるねではなく、がじぇっとるねさすのフォーラムに投稿したほうがよいと思います。
Okamiyaさんはじめソフト詳しい方に見てもらえる可能性が高いです。
すみません。私はくわしくないもので。
T.K
がじぇっとるねさすのフォーラム内ですが、Okamiyaさんの記事があります。
japan.renesasrulz.com/.../kurumi-xbee-wifi-snshield.aspx
GR-KURUMIはハードウエアのシリアルが3本あり、それぞれSerial、Serial1、Serial2と割り付けされています。
すでに3本も用意されているので、特にソフトシリアルは重要視されてません。
Arduinoでやる場合はソフトシリアルの端子の割り付けにSerial1、Serial2で使用している端子を指定して下さい。
ここにGR-KURUMIのリソースの説明があります。
japan.renesasrulz.com/.../dd.aspx
管理人のAyrです。
tomo 様 Kimiyoshi Tomohiro 様
このスレッドの内容がGR-KURUMIとArduinoに関してなのでかふぇルネからがじぇるねえの移動が提案されております。切り替えてよろしいでしょうか?
Ayr様
私のほうは問題ないです。
Ayr 様
私も問題ありません。
tomo
どっちかと言えばSNシールドのフォーラムでしたね。
japan.renesasrulz.com/.../113.aspx
>GR-KURUMIはハードウエアのシリアルが3本あり、それぞれSerial、Serial1、Serial2。。。
だから、サンプルスケッチで何の前触れもなく Serial2.begin(115200)などと出てきていたのですね。
kurumiのpin mapはみていたのですが、よく理解できていないでした。
私は、arduino Pro-miniなので、Serial2のピンにS/Wseiralを割り振ってトライしてみます。
ところで、私の使っているXBeeはZBです。
XBeeにS/Wシリアルが割り当てることができません。
XBeeをS/Wシリアルで実現するために下記の行をスケッチに入れました。
#include <SNShield.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 9); または SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(10, 9);
しかし、下記のXBeeにS/Wシリアルを割り当てるところでコンパイルエラーがでます。
xbee.setSerial(mySerial);
そこで、試しに
#include <SNShield.h> をはずすとエラーは出ません。
エラーは下記です。
心当たりのある方はおられませんか?
---エラーはじめ----
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), ボード:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
SNShield_sent_via_XBee_to_Processing.ino: In function 'void setup()':
SNShield_sent_via_XBee_to_Processing:75: error: no matching function for call to 'XBee::setSerial(SoftwareSerial&)'
SNShield_sent_via_XBee_to_Processing.ino:75:26: note: candidate is:
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\SNShield/SNShield.h:27:0,
from SNShield_sent_via_XBee_to_Processing.ino:9:
C:\Program Files\Arduino\libraries\SNShield/utility/XBee.h:724:7: note: void XBee::setSerial(HardwareSerial&)
void setSerial(HardwareSerial &serial);
^
C:\Program Files\Arduino\libraries\SNShield/utility/XBee.h:724:7: note: no known conversion for argument 1 from 'SoftwareSerial' to 'HardwareSerial&'
no matching function for call to 'XBee::setSerial(SoftwareSerial&)'
---エラー終わり---
tomoさん、こんにちは。
推測で申し訳ないですが、SNShield¥utilit¥フォルダに
GR-KURUMIのHardwareSerial向けに岡宮様(もしくはテセラ殿)がカスタマイズした
XBee.hが含まれているのが原因では無いでしょうか? 同じフォルダにあるXBee.cppも
GR-KURUMIのHardwareSerial向けにカスタマイズされていると思われます。
ですので、SNShield¥フォルダのSNShield.hの以下の行と一緒に上の2つのファイルを
削除すると解決しそうな気がします。
#include "utility/XBee.h"
NoMaY 様
おっしゃる通りにすると、コンパイルにエラーは出ませんでした。
私も、utilityフォルダのXbee.cppなどを疑ったのですが、目視ではauruinoのオリジナルのファイルとutilityフォルダの内容が同じだったのでこのままでもよいのかなと思っていました。目視しかできないので、違いがみつけられなかったのですかね。
-->岡宮様 参考までお聞きしますが、Xbee.cppや、XBee.hをカスタマイズされているのでしょうか?
それと #include "utility/XBee.h" はコメントアウトしたのですが、これだけではだめで、NoMay様のおっしゃる通りフォルダから削除する必要がありました。 よく理由が分かりません。コメントアウトした状態で、かつ utilityフォルダのXbee.cppなどをリネームしてもそのファイルを参照しようとしてエラーになるのです。
コンパイルはエラーなしとなりましたが、本当にSoftwareSerialがアサインされてXBeeの転送の可否の確認はこれからですが、取り急ぎお礼まで。。。
arduino Pro-miniで、SoftwareSerial(ポート9,10を使用)でSNShieldの XBeeが動作しました。 NoMay様のご指摘が完璧でした。 ありがとうございました。
しばらく無沙汰しております。
また、困難にぶち当たりました。
SoftwareSerialで、ポート10を入力、9を出力に設定したのは、11/12の報告通りです。SNShieldからのXBee経由での温度、照度、加速度のPCへの送信はうまくいくのですが、送信後のステータス確認でデータが取得できません。具体的には、xbee.send(zbTx)後の xbee.readPacket(500)で faultが返ってきます。 ためしにserial.availableで覗いても 0 が返ってきますので、受信がまったくできていないようです。H/W的に信号がきていないのかなと思い、XCTUで該当XBeeが他のXBeeと相互通信できるかどうか確認したところ他のXBeeは相互に通信しているのでXBeeの故障ではありません。 半田付け不良を疑い、XBeeのDout(2ピン)端子と、Pro-miniのポート10の接続を テスターで確認しましたがつながっています。 又、データを受信したPCからダミーデータを送信しましたが、やはり受信されません。
Pro-miniを使ってのSoftwareSerialの送受信は、別のポートでは自分自身は実績があるので懸念しておりませんでしたが、SNSieldではうまくいかないように思われます。
スケッチは2013_11_23_Kurumi_snShield.pdf を参考にさせていただいております。 なにか見落としがあると考えられますが、ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
ボーレートをいくつに設定しているのか判りませんが、目一杯落としてみては如何でしょうか?
ボーレートは9600です。それほど無理な速度じゃないと思いますが、もっと下げたほうがよいですかね