GR-KURUMI フォーラム attachMicroIntervalTimerHandler() と MsTimer2 ライブラリ不具合
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • Replies 2 replies
  • Subscribers 279 subscribers
  • Views 4376 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • Arduino Pro-mini
  • E1
  • GPS
  • GR-ADZUKI
  • GR-COTTON
  • GR-KURUMI
  • GR-KURUMI 書き込み
  • gr-sakura
  • Guthub
  • I2c
  • JPEG
  • Kirin
  • PMT
  • RL78 レジスタバンク
  • rx
  • S/Wシリアル
  • sd card
  • Serial2
  • WDT
  • webコンパイラ
  • xbee
  • コンパイル
  • シリコンマイク
  • 誤差補正
  • 音源
Related

attachMicroIntervalTimerHandler() と MsTimer2 ライブラリ不具合

fujita nozomu
fujita nozomu over 6 years ago

GR-KURUMI の attachMicroIntervalTimerHandler() やそれを内部で呼んでる MsTimer2 ライブラリに不具合がありました。

下記のスケッチは attachMicroIntervalTimerHandler() を使用して 1000μ秒(=1m秒)毎のタイマー割り込みを行い、1000000μ秒(=1秒)間に実際何回割り込みが発生するかを計測するものですが

/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.13*/
#include <Arduino.h>
#include <MsTimer2.h>

volatile unsigned long timerCount = 0;

void timer()
{
   timerCount++;
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("\x1b[2J\x1b[;Hstart");
#if 1
    attachMicroIntervalTimerHandler(timer, 1000);
#elif 1
    MsTimer2::set(1, timer);
    MsTimer2::start();
#elif 1
    MsTimer2::setMicros(1000, timer);
    MsTimer2::start();
#endif
}

void loop()
{
    static unsigned long lastMicros = micros();
    unsigned long currentMicros;
    do {
        currentMicros = micros();
    } while (currentMicros - lastMicros < 1000000UL);
    lastMicros = currentMicros;

    unsigned long securedTimerCount;
    do {
        securedTimerCount = timerCount;
    } while (securedTimerCount != timerCount);
    Serial.println(securedTimerCount);
}

これを実行した結果が

となりました。

1m秒間隔の割り込み処理なので 1秒間では 1000回の割り込みが発生する筈ですが、実際は 999回の割り込みが発生しています。

setup() 中の条件コンパイルの箇所を弄り MsTimer2 を使用するよう変更しても同様の結果となります。

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago

    これは、原因として

    RLduino78_basic.cpp:

    void attachMicroIntervalTimerHandler(void (*fFunction)(void), uint16_t interval)
    {
    	FUNC_MUTEX_LOCK;
    
    	_startTimerChannel( HOOK_TIMER_CHANNEL, INTERVAL_MICRO_MODE, interval, false, true );
    	INT_TM_HOOK  = fFunction;
    
    	FUNC_MUTEX_UNLOCK;
    }
    

    _startTimerChannel() を呼ぶ際に interval の値を -1 してないことが原因で、1000 を引数として呼び出すと 1001μ秒毎に割り込みが発生してしまい、結果として1秒間に 999回の割り込み処理となっていました。これを修正したものが0677.attachMicroIntervalTimerHandler.20170305.zipとなります。添付の .zip ファイルの内容を GR-KURUMI のライブラリソースに上書きすると先のプログラムの動作が正常化します。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago in reply to fujita nozomu

    GR-SAKURA の MsTimer2 にμ秒より短いクロック単位でのタイマー割り込みを設定する機能を追加したので、今回の GR-KURUMI のライブラリにも同様の機能を追加しています。

    void attachClockIntervalTimerHandler(void (*fFunction)(void), uint16_t interval)
    
    32MHz のクロック単位でタイマー割り込みタイマーを設定する
    
    void MsTimer2::setClock(unsigned short fclk, void (*f)())
    
    32MHz のクロック単位でタイマー割り込みタイマーを設定する
    

    これらを使用すると、従来の 1μ秒単位でのタイマー割り込みよりも細かい単位でのタイマー割り込みが指定できます。

    /*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.13*/
    #include <Arduino.h>
    #include <MsTimer2.h>
    
    volatile unsigned long timerCount = 0;
    
    void timer()
    {
       timerCount++;
    }
    
    void setup()
    {
        Serial.begin(9600);
        Serial.println("\x1b[2J\x1b[;Hstart");
        // 16kHz(62.5μ秒単位) での割り込みを設定
        MsTimer2::setClock(configCPU_CLOCK_HZ / 16000, timer);
        MsTimer2::start();
    }
    
    void loop()
    {
        static unsigned long lastMicros = micros();
        unsigned long currentMicros;
        do {
            currentMicros = micros();
        } while (currentMicros - lastMicros < 1000000UL);
        lastMicros = currentMicros;
    
        unsigned long securedTimerCount;
        do {
            securedTimerCount = timerCount;
        } while (securedTimerCount != timerCount);
        Serial.println(securedTimerCount);
    }
    

    実行結果

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.