GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KURUMI のスケッチテンプレートとして用意されている GR-KURUMI_WAVP(ROM)_V1.13 について、作成途中で放置されてるらしき箇所があるのでそれの修正。
web コンパイラで GR-KURUMI_WAVP(ROM)_V1.13.zip をテンプレートとして新規作成したプロジェクトに添付のアーカイブをアップロードすることで更新が行われる。wavprom20170320.zip
使用方法に変わりはない。
サンプルスケッチ
/*This template is based on GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.13*/ #include <Arduino.h> #include <Wavp.h> Wavp wavp(16000); void setup() { } void loop() { static const char* t[] = { "se_maoudamashii_voice_human01_8khz_1ch_8bit.wav", "se_maoudamashii_voice_human02_8khz_1ch_8bit.wav", "se_maoudamashii_voice_human03_8khz_1ch_8bit.wav", "se_maoudamashii_voice_human04_8khz_1ch_8bit.wav", "se_maoudamashii_voice_human05_8khz_1ch_8bit.wav", }; for (int i = 0; i < int(sizeof(t) / sizeof(t[0])); i++) { wavp.play(t[i]); delay(1000); } }
テスト用データは 効果音素材:魔王魂 http://maoudamashii.jokersounds.com/ で公開されているものを加工したもの。
サンプルスケッチの内容であれば、WAV ファイルは合計で 210kB 程度使える筈。