GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
下記のループで、1500nsecの周期になることを、オシロで確認してます。
for (;;) { digitalWrite( 0, HIGH ); digitalWrite( 0, LOW ); }
これだと、http://www.switch-science.com/catalog/1286/ フルカラーシリアルLEDテープを制御しようとすると、ちょいとたりません、データシートによると、350nsecのHIGHパルスを作る必要があるので、うまくいきません。
組み込みアセンブラでしょうか?
H: 350nsec, L:800nsecの信号と、H:700nsec, L:600nsecの信号を作る必要があります。
どなたか、ソース公開してましたっけ?
1500nsec の周期は GR-KURUMI の digitalWrite() では無理っぽい数字なので、消去法で GR-SAKURA でのことだと思いますが、まあ、digitalWrite()での制御が間に合わないことは既に判明してるみたいなので、
で、GR-SAKURA なら何とかなりそうな気はします(GR-KURUMI なら asm 使わないと無理そう)。
フォロありがとうございます。GR-SAKURAってことを書き忘れました。
ところで、「ポートへの直アクセス」はどこかにサンプルありましたっけ? なんか、「ポートへの直アクセス」を、マクロで提供してもいい感じします。
上記のコードで CPU のクロック 96MHz の 4 だか 5 クロックの精度(42n? 52nS?)
時間待ちの各命令を『ユーザーズマニュアル ハードウェア編』で実行サイクルを確認したら、
00000025 <.LBB4>: 25: 03 nop 26: 60 1e sub #1, r14 28: 21 fd bne.b 25 <.LBB4>
1+1+3=5(52nS)クロックですね。
asm 使えば 1 クロック(10nS)単位での時間待ちも書けますが、今回の用途には先の例で十分だと思います。
なぜ『RXファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編』には各命令の実行サイクル数が載っていないのだろう?
『RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編』には RL78-S1 と RL78-S2 と RL78-S3 が別表で載っててスーパー見辛いのでその辺は良し悪しか。
でもまあ、『~ソフトウェア編』に「実行サイクル数は『~ハードウェア編』見てね」くらい書いてあってもいいと思う。
RX では「サイクル数」と書かれてるものが RL78 では「クロック数」と書かれてるのもなんだかな。同じ会社の製品なんだから用語の統一くらいやって然るべき。
for (int w = waitHigh; w != 0; w--) { asm volatile ("\n"); }
空ループって、最低限改行でも書いときゃ削除されないんだなあ、なんか命令書かんといかんと思ってたわ。
23: 66 ae mov.l #10, r14 00000025 <.LBB4>: 25: 60 1e sub #1, r14 27: 21 fe bne.b 25 <.LBB4>
ありがとうございます。さっそく、試してみます。
まず、
const int waitHigh = 6;const int waitLow = 13;で、1 codeのパターンが出ました。waitHighは、5以下になると、ノーウエイトになるようです。
次は、0 codeをやってみます。
0 codeは、
const int waitHigh = 6;const int waitLow = 13;で出ました。
あとは、これを組み合わせると、光らせることができる。
注意としては、スイッチサイエンスのフルカラーシリアルLEDテープは、2種類あって、タイミング微妙に異なってますので、それに合わせて、微調整が必要です。本件は、古い方です。
お手数かけ、ありがとうございました。
べたでありますが、フルカラーLEDリボンの制御ができてきました。サンプルソースは下記になります。
-------
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.08*/ #include <rxduino.h> #include <iodefine_gcc63n.h> const int waitHigh0 = 6; const int waitLow0 = 13; const int waitHigh1 =12; const int waitLow1 = 10; const int waitRet = 1000; uint8_t p2podr; uint8_t p21high; uint8_t p21low; void setup() { pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); pinMode(PIN_LED1,OUTPUT); pinMode(PIN_LED2,OUTPUT); pinMode(PIN_LED3,OUTPUT); noInterrupts(); p2podr = PORT2.PODR.BYTE; p21high = p2podr | 0x02; p21low = p2podr & ~0x02; pinMode( 0 ,OUTPUT); } void code_0(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh0; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow0; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_1(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh1; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow1; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_ret(void) { int i; for ( i=0; i<waitRet; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void loop() { int i; code_ret(); for(;;) { // 1つ目 // Green code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); // Red code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // Blue code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // 2つ目 // Green code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // Red code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); // Blue code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_ret(); interrupts(); delay(1000); noInterrupts(); // Green code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // Red code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); // Blue code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // // Green code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // Red code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); code_0(); // Blue code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_1(); code_ret(); interrupts(); delay(1000); noInterrupts(); } }
べたべたですけど、ご参考。
配線は、5V電源は、USBコネクタのところにあるスルーホールからとってます。フルカラーLEDリボンのDI端子は、GR-SAKURAのピン0番と直結してます。
お、いい感じですね。
ありがとうございました。もう少し、サンプルソースコードをエンハンスしました。ここまで作っとけば、いろいろ使えますね。動作の様子は、youtubeにアップしてます。
タイマー割り込みの10msec間隔で、バッファの情報を表示します。このサンプルでは色相を移動させるように表示してます。あと、リボンの長さは、256個までで、それ以下なら、下記のソースコードを修正せずに、動作します。
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.08*/ #include <rxduino.h> #include <iodefine_gcc63n.h> const int waitHigh0 = 6; const int waitLow0 = 13; const int waitHigh1 =12; const int waitLow1 = 10; const int waitRet = 1000; void code_0(void); void code_1(void); void code_ret(void); void intrTimer(void); uint8_t p2podr; uint8_t p21high; uint8_t p21low; unsigned char r[256]; unsigned char g[256]; unsigned char b[256]; unsigned char ptr = 0; unsigned int timerCnt = 0; unsigned int loopCnt = 0; void setup() { int i; pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); pinMode(PIN_LED1,OUTPUT); pinMode(PIN_LED2,OUTPUT); pinMode(PIN_LED3,OUTPUT); p2podr = PORT2.PODR.BYTE; p21high = p2podr | 0x02; p21low = p2podr & ~0x02; for( i=0; i<256; i++ ) { r[i] = 0x00; g[i] = 0x00; b[i] = 0x00; } pinMode( 0 ,OUTPUT); code_ret(); timer_regist_userfunc(intrTimer); } void code_0(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh0; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow0; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_1(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh1; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow1; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_ret(void) { int i; for ( i=0; i<waitRet; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void intrTimer(void) { int i; unsigned char cur; if ( ((timerCnt++) % 10) != 0 ) return; for( i=0, cur=(ptr - 1); i<256; i++, cur-- ) { // Green if (g[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); // Red if (r[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x10) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); // Blue if (b[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x10) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); } code_ret(); } void color_phase( unsigned char *r, unsigned char *g, unsigned char *b, unsigned int phase ) // 12bit { unsigned int theta = phase & 0xfff; unsigned int offset = theta % 683; switch ( theta / 683 ) { case 0: *r = 0xff; *g = (offset * 255)/ 683; *b = 0x00; break; case 1: *r = ((683 - offset) * 255)/ 683; *g = 0xff; *b = 0x00; break; case 2: *r = 0x00; *g = 0xff; *b = (offset * 255)/ 683; break; case 3: *r = 0x00; *g = ((683 - offset) * 255)/ 683; *b = 0xff; break; case 4: *r = (offset * 255)/ 683; *g = 0x00; *b = 0xff; break; case 5: default: *r = 0xff; *g = 0x00; *b = ((683 - offset) * 255)/ 683; } } void loop() { color_phase( &(r[ptr]), &(g[ptr]), &(b[ptr]), loopCnt ); ptr++; loopCnt += 10; delay(100); }
さて、これを、γ線分光計に接続せんと、、、
とりあえず、応用例として、γ線検出パルスのとりっぱくれが発生すると思うのですが、γ線分光計の検出パルスの電圧を、色相へマッピングして、フルカラーLEDリボンで光らせてみました。何か、演出的なパターンを加えないと、地味でした(^^ゞ
まだ、ゴミコードトバグが混じってイますが、以下に、サンプルソースを置いておきます。
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.08*/ // GSR_2014_02 // (C) 2014, DIGI-P, BSD LICENSE for AS-IS. // #include <rxduino.h> #include <iodefine_gcc63n.h> #define INTERVAL 100 unsigned long loopCnt = 0; #define SIZE_OF_CNT (0x1000) unsigned long cnt[ SIZE_OF_CNT ]; unsigned short vPuls_curr = 0; unsigned short vPuls_prv1 = 0; unsigned short vPuls_prv2 = 0; unsigned short vPuls_mark = 0; long onLED0 = 0; long onLED1 = 0; long onLED2 = 0; long onLED3 = 0; void intrTimer(void); const int waitHigh0 = 6; const int waitLow0 = 13; const int waitHigh1 =12; const int waitLow1 = 10; const int waitRet = 1000; void code_0(void); void code_1(void); void code_ret(void); void paint(void); void color_phase( unsigned char *r, unsigned char *g, unsigned char *b, unsigned int phase ); uint8_t p2podr; uint8_t p21high; uint8_t p21low; unsigned char r[256]; unsigned char g[256]; unsigned char b[256]; unsigned char ptr = 0; unsigned int timerCnt = 0; void setup() { int i; pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); pinMode(PIN_LED1,OUTPUT); pinMode(PIN_LED2,OUTPUT); pinMode(PIN_LED3,OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED0,0); digitalWrite(PIN_LED1,0); digitalWrite(PIN_LED2,0); digitalWrite(PIN_LED3,0); pinMode( A0, INPUT ); for ( i=0; i<SIZE_OF_CNT; i++ ) { cnt[i] = 0; } loopCnt = 0; p2podr = PORT2.PODR.BYTE; p21high = p2podr | 0x02; p21low = p2podr & ~0x02; for( i=0; i<256; i++ ) { r[i] = 0x00; g[i] = 0x00; b[i] = 0x00; } pinMode( 0 ,OUTPUT); code_ret(); // Serial.begin(38400, SCI_USB0 ); analogReference(RAW12BIT); // timer_regist_userfunc( intrTimer ); } void intrTimer(void) { vPuls_curr = analogRead( A0 ); if ((vPuls_prv1 > vPuls_prv2) && (vPuls_curr <= vPuls_prv1)) { vPuls_mark = vPuls_prv1; if ( cnt[vPuls_prv1] != 0xffffffff ) { cnt[vPuls_prv1]++; } if (vPuls_prv1 > 200) { onLED0 = 50; } if (vPuls_prv1 >= 1024) { onLED1 = 200; } if (vPuls_prv1 >= 2048) { onLED2 = 300; } if (vPuls_prv1 >= 3072) { onLED3 = 400; } } vPuls_prv2 = vPuls_prv1; vPuls_prv1 = vPuls_curr; loopCnt++; } void loop() { int i; for( i=0; i<10000; i++ ) { intrTimer(); onLED0--; if (onLED0 < 0) { onLED0 = 0; digitalWrite( PIN_LED0, 0 ); } else { digitalWrite( PIN_LED0, 1 ); } onLED1--; if (onLED1 < 0) { onLED1 = 0; digitalWrite( PIN_LED1, 0 ); } else { digitalWrite( PIN_LED1, 1 ); } onLED2--; if (onLED2 < 0) { onLED2 = 0; digitalWrite( PIN_LED2, 0 ); } else { digitalWrite( PIN_LED2, 1 ); } onLED3--; if (onLED3 < 0) { onLED3 = 0; digitalWrite( PIN_LED3, 0 ); } else { digitalWrite( PIN_LED3, 1 ); } if ( vPuls_mark > 0 ) { if (vPuls_mark > 50) { color_phase( &(r[ptr]), &(g[ptr]), &(b[ptr]), vPuls_mark ); ptr++; } vPuls_mark = 0; paint(); } } } void code_0(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh0; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow0; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_1(void) { int i; PORT2.PODR.BIT.B1 = 1; for ( i=0; i<waitHigh1; i++ ) { asm volatile ("nop\n"); } PORT2.PODR.BIT.B1 = 0; for ( i=0; i<waitLow1; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void code_ret(void) { int i; for ( i=0; i<waitRet; i++ ) asm volatile ("nop\n"); } void paint(void) { int i; unsigned char cur; noInterrupts(); for( i=0, cur=(ptr - 1); i<256; i++, cur-- ) { // Green if (g[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (g[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); // Red if (r[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x10) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (r[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); // Blue if (b[cur] & 0x80) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x40) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x20) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x10) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x08) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x04) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x02) code_1(); else code_0(); if (b[cur] & 0x01) code_1(); else code_0(); } code_ret(); interrupts(); } void color_phase( unsigned char *r, unsigned char *g, unsigned char *b, unsigned int phase ) // 12bit { unsigned int theta = phase & 0xfff; unsigned int offset = theta % 683; switch ( theta / 683 ) { case 0: *r = 0xff; *g = (offset * 255)/ 683; *b = 0x00; break; case 1: *r = ((683 - offset) * 255)/ 683; *g = 0xff; *b = 0x00; break; case 2: *r = 0x00; *g = 0xff; *b = (offset * 255)/ 683; break; case 3: *r = 0x00; *g = ((683 - offset) * 255)/ 683; *b = 0xff; break; case 4: *r = (offset * 255)/ 683; *g = 0x00; *b = 0xff; break; case 5: default: *r = 0xff; *g = 0x00; *b = ((683 - offset) * 255)/ 683; } }
高エネルギーなパルス、青色が出た〜
今、DC5VのACアダプタにすると、LED全体がノイジーにちかちかする現象に出くわしてます。制御信号が、ACアダプタの出力電圧が、5.XVと高くなったときに、GR-SAKURAの3.3V出力が、Highに認識されなくなる状態っておきますかね。トランジスタ1つかました方が良いのかどうか不明。
(^_^;)
製品のページ見ると
と結構大食いな様ですが、ACアダプタの容量に余裕はありますか?
レス、ありがとうございます。だめでした。2AのACアダプタでした(^^ゞ 4A以上で、買って試してみます。
今、容量の大きなACアダプタへ変えて試したところ、まったくLEDが光らなくなりました。リボンの電源電圧を、ダイオード1つ分下げると、正常に光るようになりました。結局、リボンの電源は、4.7V-4.8Vあたりにしないと、GR-SAKLURAの3.3Vは、Hレベルに認識されないということみたいです。GR-SAKURAのオンボードでレベル変換回路を搭載して、何本か、5V出力のピンがあると便利ですね。
ノウハウが蓄積されていく感じでいいですね。
「GR-SAKURA シリアルLED」でぐぐったら、carcon999 さんもシリアルLEDやられてました。
blogs.yahoo.co.jp/.../36988734.html
blogs.yahoo.co.jp/.../37013871.html
つか、Rulzで検索したら↓の投稿あった。
japan.renesasrulz.com/.../led.aspx
# なんかコメント付けてる人とかいるし
有難うございます。これでわかったことは、リボンの電源電圧を3.7Vで、使ってるってことです。やはり、5V電源で使うと、うまくいかないという仮説の裏付け。
あと、そう言えば、カチューシャで、KazuyukiEguchi さんも使ってましたね。
GR-KURUMIにFTDI 5Vにして使ってます。実は3.3Vだと24個光らなかったんです。
スイッチサイエンスの1mLEDテープを最近購入したので、近いうちに試してみます。
今のところ秋月で売ってる5V4AのACアダプタに、秋月で売ってる400V5Aの整流ダイオード(http://akizukidenshi.com/download/er500_series.pdf )を直列に入れたものを電源として、LEDテープは正常動作してます。