GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
OpenCVお試し用のWebコンパイラテンプレートと、e2studio用のプロジェクトを準備しました。
http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/b/weblog2/posts/gr-lychee-opencv
今のところはまだ顔検出のみです。次のバージョンでは人認識と、画像への描画(四角とか)を準備しようと考えています。
何かご意見あれば、よろしくお願いいたします。
岡宮さん、OpenCVの件、ありがとうございました。
顔検出、動作できました。
こんな新聞をカメラで撮影してみました。
かなりいい感じで、検出できています。
USBの電流計は、約160mAです。CPUは、ほんのり温かい感じくらいまで、温度が上がっています。
昨年夏のルネサスナイト9で発表させて頂いた、『変顔』測定器は、Intel core i7のノートPC上でOpenCVを裏で使っていました。
この時は、CPUがガンガン回っていたのを思い出しました。たしか、VGAでは、動かなくて、QVGA( Quarter VGA 320×240:1/4VGA)でやっとだったと思います。
GR-LYCHEE基板でOpenCVが160mAくらいで動くのは、スゴイと思います。
いまやりたいのは、動画の保存です。
カメラで撮影した画像をavi、MOV等のファーマットで動画を保存させたいです。
そのあたりのOpenCVのライブラリがあれば良いと思います。
その他、動画保存の方法あれば、ご教授お願い致します。
とてもワクワクする基板ですね。今後が楽しみです。