GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
OpenCVお試し用のWebコンパイラテンプレートと、e2studio用のプロジェクトを準備しました。
http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/b/weblog2/posts/gr-lychee-opencv
今のところはまだ顔検出のみです。次のバージョンでは人認識と、画像への描画(四角とか)を準備しようと考えています。
何かご意見あれば、よろしくお願いいたします。
TakSanさん、色々とすみません。実は人物認識や四角を書くアップデートはGnomons社一時的に完了してます。一時的にというのはプロデューサーの皆さまにご提供するにあたって、若干敷居の高い部分があり、それらをどうするか確認しているためでした。ただ、なかなかGnomonsさんと打ち合わせできる頻度も少ないため、ここにデリバラブルズを貼り付けたいと思いますので、よろしければ見てみてください。OpenCVのアプリケーションノート、人物認識用のアプリ、OpenCVアプリ用とライブラリ生成用のe2studioプロジェクトです。
前記の「敷居の高い部分」とは、①人物認識用のxmlを生成するために、Windowsコマンドラインでアプリを起動して学習する必要があること、②元画像のYUV422に四角が描けない(グレーではできる)、の2点が主です。
①について補足しますと、GR-PEACHでは人物認識の学習がボード上でできていたのですが、GR-LYCHEEではメモリ不足で実現ができていないようです。・・・まずここが想定と異なっています。またWebコンパイラで人物認識用APIのビルドは通るものの、メモリ不足の影響か動作が不安定になったりします。そもそもPCで学習してボードで認識って実用性があるか微妙ですよね?なお、Webコンパイラに限らず、e2studioプロジェクトでも画像をUSB転送しようとするとmbed OSのタスクエラーが発生します。実際にどこの処理どれくらいのメモリが使用されているか精査できていない状況です。
(アプリケーションノート)
(人物認識用のWindowsアプリ。コマンドラインから起動する)
(OpenCV用e2studioプロジェクト ライブラリ生成用、アプリ開発用(それぞれNEONあり/なし版))