GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
他のメンバーはすごいことやっているですね!残念ながら私は時間すくなくてすみません。
質問があります。Webコンパイラーは大丈夫なんでしょうか?私はmbedコンパイラで結構使っていましたがRenesasのWebコンパイラでなにもできない。
例えば、次のことを試してみてください
1)新しいプロジェクトをつくって(OpenCVのテンプレートベース)(名前はなんでもいい)
2)もちろんこれはビルドはOK
3)camera_if.cppのファイルを開いて
4)変なことなんだけどcreate_jpeg()をコメントアウトして
5)ビルドしてみてください。
その状況にはcreate_jpegの実装はないので、コンパイラーはエラーが出さないといけない。
しかし問題なしでビルドできた。そしてbinファイルもダウンロードしたら問題なしでカメラの画像が見れる。(コードはないのに)
リンカーは違うファイルをリンクしていると思ってる。それはなぜでしょうか
それかWebコンパイラーはやめてe2studioしか使えないですか?
簡単なのによろしくお願いします
すみません、他のスレッドでもあったのですが、現状はビルド時間短縮化のためgr_sketch以外のソースを一旦core.aというアーカイブにしており、ライブラリソースを変更しても反映されないようになっています。
core.aを削除すれば、ライブラリの変更が反映されるようになります。
ただ、ライブラリを頻繁に更新する人にとっては面倒だと思いますので、KRさんはe2studioのプロジェクトを扱った方がよいかもしれませんね。一応こちらにプロジェクトを添付します。