GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
こんにちは。下記に回答します。
1.回路図の信号について デモで使用したLCDでは以下のようになっています。
・LCD_PWON RESET端子 Reset; low active
・LCD_SD Shutdown端子 High level: sleep mode for the driver Low level: normal operating mode
2.ソースコードについて1 デモでお見せしたのは以下のサンプルです。
GR-Boads_Camera_LCD_sample https://github.com/d-kato/GR-Boads_Camera_LCD_sample
README.md を参考に mbed_app.json を変更してください。("lcd"のvalue"を"1"にする)
LCD関連ソース部分は "main.cpp" と "mbed-gr-libs\EasyAttach_CameraAndLCD" のコンパイルスイッチ「MBED_CONF_APP_LCD」が有効になる部分です。
3.ソースコードについて2 GR-LYCHEEではP1φを使うので、LCD_INPUT_CLOCKは64.0固定と考えてください。GR-PEACHとのインターフェースを合わせるために設定していますが、GR-LYCHEEの場合は実際には参照されません。GR-PEACHではLVDS PLL 回路のクロックを使用するため、値を設定できるようになっています。
LCD_OUTPUT_CLOCK(6.50)は、デモで使用したLCDのDOCTCLK FrequencyのTypical値です。パネルクロック制御レジスタ(SYSCNT_PANEL_CLK)にはP1φの64MHzを分周した近似値が設定されます。レジスタに設定する値は"gr_lychee_vdc5.c"の「DRV_Graphics_Init()」で計算しています。
レジスタの詳細は下記ドキュメントの「35.2.5 パネルクロック制御レジスタ(SYSCNT_PANEL_CLK)」を参照ください。 ユーザーズマニュアル ハードウェア編
加藤さん
こんにちは。
ちょっと、gitがよくわかってないので、変更したファイルを添付します。
バックライトのほうは、時間が足りなくてe2studioに組み込んで試してみるまでに至りませんでした。
(ファイルをきれいに入れ込むアドバイスをいただいたのにできていません)
あと、LCDはaitendoのTF043HV001A0というものを使用しました。
URLです。
http://www.aitendo.com/product/10518
ここにLCDの仕様書が記載されていませんが、FGD430A4005とか、RS4301-2Bと同じようです。
基板についてですが、あまり整理できてないので後ほど添付します。
動作確認されると思いますので、基板とフレキお送りますよ~。(送付先を教えていただければと思います)
(基板10枚ほど作ったので。フレキもあります。)
よろしくお願いします。
変換基板についてザックリ資料作ってみました。
貼り付けたファイルには、以下のものを入れました。
・信号対応表
・部品表
・回路図
PWMの対応をやってみたのですが、e2studioではコンパイルエラーが解決できず組み込めませんでした。
ベースにした環境との差分が解決できないのか、原因はわからずです。
e2studio用の環境が公開されるまで待ちます。