GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
ルネナイ11を前にしてまとめサイトも作っておらずすみませんが、ちょっと遊んでしまいました。シールドはAmazonで買いました。4903円でした。
実は海外の方からお問合せがあり、GR-PEACHでILI9341が使えない→解決→スピードが出ない(0.2fpsぐらい)→5 fpsぐらい出せた、というものです。AdafruitのGitHubライブラリから若干変更が必要でしたので、こちらに添付したいと思います。少し嵌りました。320 x 240だと思ったら、240 x 320のため画像の回転が必要になりました。
遊んではいたのですが、GR-LYCHEEのライブラリにCameraクラスを追加して、必要になりそうなメンバー関数などを考えてました。今週中6/15までに一度V-upしたいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=9evulLSi32w
#include "Arduino.h"#include "Adafruit_GFX.h"#include "Adafruit_ILI9341.h"#include "camera_if.h"#define TFT_DC 9#define TFT_CS 10// Use hardware SPI (on Uno, #13, #12, #11) and the above for CS/DCAdafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);// If using the breakout, change pins as desired//Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);uint16_t buf_rgb565[VIDEO_PIXEL_HW * VIDEO_PIXEL_VW];void yuv2rgb565(unsigned char *in_adr, unsigned char *out_adr, int w, int h) { int y0, y1, u, v; int r, g, b; for (int i = 0; i < h; i++) { for (int j = 0; j < (w*2); j += 4) { y0 = (int)*in_adr; in_adr++; u = (int)*in_adr; in_adr++; y1 = (int)*in_adr; in_adr++; v = (int)*in_adr; in_adr++; r = (int) ((y0 - 16) + (1.370705 * (v - 128))); g = (int) ((y0 - 16) - (0.698001 * (v - 128)) - (0.337633 * (u - 128))); b = (int) ((y0 - 16) + (1.732446 * (u - 128))); if (r > 255) r = 255; if (g > 255) g = 255; if (b > 255) b = 255; if (r < 0) r = 0; if (g < 0) g = 0; if (b < 0) b = 0; *out_adr = (uint8_t)(((g << 3) & 0xe0) | ((b >> 3) & 0x1f)); out_adr++; *out_adr = (uint8_t)((r & 0xF8) | ((g >> 5) & 0x07)); out_adr++; r = (int) ((y1 - 16) + (1.370705 * (v - 128))); g = (int) ((y1 - 16) - (0.698001 * (v - 128)) - (0.337633 * (u - 128))); b = (int) ((y1 - 16) + (1.732446 * (u - 128))); if (r > 255) r = 255; if (g > 255) g = 255; if (b > 255) b = 255; if (r < 0) r = 0; if (g < 0) g = 0; if (b < 0) b = 0; *out_adr = (uint8_t)(((g << 3) & 0xe0) | ((b >> 3) & 0x1f)); out_adr++; *out_adr = (uint8_t)((r & 0xF8) | ((g >> 5) & 0x07)); out_adr++; } }}void rgb565_rotate90(uint16_t *in_adr, int w, int h){ uint16_t* buf; buf = (uint16_t*)malloc(sizeof(uint16_t)*w*h); memcpy(buf, in_adr, sizeof(uint16_t)*w*h); for(uint16_t i = 0; i < w; i++){ for(uint16_t j = 0; j < h; j++){ in_adr[i*h+j] = buf[w*(h-j-1)+i]; } } free(buf);}void setup() { Serial.begin(9600); tft.begin(); camera_start(); Serial.println("start");}void loop(void) { uint8_t* buf_yuv; static unsigned long old_time; old_time = millis(); buf_yuv = get_image_adr(); yuv2rgb565(buf_yuv, (uint8_t*)buf_rgb565, VIDEO_PIXEL_HW, VIDEO_PIXEL_VW); rgb565_rotate90(buf_rgb565, VIDEO_PIXEL_HW, VIDEO_PIXEL_VW); tft.drawRGBBitmap((int16_t)0, (int16_t)0, (uint16_t*)buf_rgb565, (int16_t)VIDEO_PIXEL_VW, (int16_t)VIDEO_PIXEL_HW); Serial.print((float)1/(millis()-old_time)*1000); Serial.println(" fps");#if 0 // slow in use of writePixel for(uint16_t i = 0; i < VIDEO_PIXEL_VW; i++){ for(uint16_t j = 0; j < VIDEO_PIXEL_HW; j++){ tft.writePixel(i,j,buf_rgb565[j+i*VIDEO_PIXEL_HW]); } }#endif}
#if ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #include "Print.h" #else #include "WProgram.h" #endif
↑を
#if ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #include "Print.h" #elif defined(GRPEACH) || defined(GRLYCHEE) #include "Arduino.h" #include "Print.h" #else #include "WProgram.h" #endif
と場当たり的に修正するくらいなら CFLAGS に -DARDUINO=100 等を追加すべきでは。
IDE for GR については↓でもライブラリの更新が追い付いていないことによる不具合報告があります。
japan.renesasrulz.com/.../max7219-ledcontrol
web コンパイラと同等のものを同時期に提供することは難しいでしょうか? あるいは、web コンパイラ等から最新のプロジェクトテンプレートをダウンロードしてきて IDE for GR をアップデートする仕組み等あれば良いかもしれません。