GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
大阪の日本橋でも、LYCHEEで使そうな液晶があったので試してみました。
買ったのはデジットですが、共立でも購入可能です。
サクッと、確認したいので、使用したサンプルは以下のものです。
「GR-LYCHEE 特設 LCDに表示してみよう!」の青→黒のグラデーションするもの。
http://gadget.renesas.com/ja/product/lychee_sp/6.html
型番は、FG040346DSSWBG03 480×272ピクセルです。
結果はこんな感じでした。
USBケーブルと、ケーブルを束ねるベルトが邪魔ですが。。。
興味ある方は、お試しください。
TakSanさん。
こんにちは。
ご指摘は、ごもっともで、試してみました。。
「GR-LYCHEE 特設 LCDに表示してみよう!」のカメラのサンプルそのままです。
H/V Syncはいじってない状態ですが、ちゃんと表示されてます。
LYCHEEの箱をとってみました。
カメラのケーブルが短いので、ビミョーな写真になっていますが。。。
結構、発色はよさげ? な感じです。
#デジットの店員さんがこれをみてて、しれっと扱ってもらえるとうれしいですね~
おそらくBacklight輝度の違いだと思います。 Backlightの輝度はPWMで制御します。 arduinoスケッチではPWMのDuty Cycleが100%(Backlight制御チップが出力できる最大電力)となっているため、電力を流しすぎなのだと思います。 ("arduino/lib/LCD/LCD.cpp"の"lcd_cntrst") void LCD::begin(uint8_t* buf, uint16_t image_width, uint16_t image_height) { ~省略~ lcd_cntrst.period_us(500); ~省略~ Display.Graphics_Start(DisplayBase::GRAPHICS_LAYER_0); Thread::wait(50); lcd_cntrst = 1; } 一方Mbed用ライブラリでは、GR-LYCHEE用LCDのPWM Duty Cycleは78%以下になるように設定されています。 github.com/.../EasyAttach_CameraAndLCD.cpp github.com/.../LCD_config_lychee.h