GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
mbed オンライン環境では、OpenCV 系を使っているプロジェクトがコンパイルエラーとなります。
試したのは、
https://github.com/d-kato/GR-Boards_NonContactMouse
https://github.com/d-kato/GR-Boards_OpenCV_sample
で、mbed から URL でインポートを実施してそのままコンパイルかけただけです。
のサンプルプログラムとしても使われているので、当時は使えていたのでしょうか。
エラー内容は
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error: Expected a ")" in "opencv-lib/include/opencv2/core/fast_math.hpp", Line: 112, Col: 6
Error: Expected a ")" in "opencv-lib/include/opencv2/core/fast_math.hpp", Line: 220, Col: 6
RM_ROUND_DBL()
RM_ROUND_FLT()の二つのマクロが解決できていないようです。修正しようかと思いましたが、コンパイルスイッチ(#if ~ #endif)の嵐でよくわかりません。オフライン環境は試していませんが、そちらで通るようなら、使用しているコンパイラ(バージョン)やコンパイルオプションの違いでしょうか?
オフラインコンパイラを使ってくださいは、極力無しでお願いしたいです。
私にとっては使用マシンが非力すぎて10数分のコンパイル時間がかかりますし、初心者の人にとっては敷居が高いと思いますので。