GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-LYCHEE IDE for GRに、井村研究室のラベリングクラスLabering.hをどうやったらインクルードできるのかわかりません。
どなたか教えてください。
放置しててすみません。ビルドできるところまで試してみました。実際に動作するところまでは試していません。
以下、IDE for GRの右上▼を押して、タブを作り、ヘッダファイルの名前にします。今回はLabering.h。
そのタブにLabering.hをテキストコピーします。(・・・すみません、.hをインポートするやり方が私もいまいち分からないため、そうしました。)
この後は、下記サイトの最初の方の記載ルールに基づいてビルドしたところ、正常に終わりました。
http://imura-lab.org/products/labeling/
以下、何もしてないプログラムですが、ビルドを通したプログラムです。
#include <Arduino.h>#include "Labeling.h"LabelingBS labeling;int w = 640;int h = 480;unsigned char *src = new unsigned char[ w * h ];short *result = new short[ w * h ];void setup(){}void loop(){ labeling.Exec( src, result, w, h, true, 30 );}