GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
今更ですが、GR-LYCHEE 特設 「Webカメラにしてみよう!」のサンプルコードを試したところ、コンパイルエラーになりました。networkをwifiに書き換えたところ動作したのですが、これで間違っていませんか?あと、ide4gr v1.03でコンパイルしたものは、起動後数十秒でExit FSHandler::doGet() w Error 404になりました。Webコンパイラでコンパイルしたものは停止することなく正常動作を継続できるようです。
すみません、Web上のサンプルは修正させていただきました。 FSHandler::doGet() w Error 404 ですが、以前のお問合せ時の結論は以下でした。 japan.renesasrulz.com/.../27838 まだMbedのHTTPサンプルですが、FIXME部分はまだ改善されていません。 ーーーーーーーーーーーーーーー void FSHandler::doGet()の、以下でfopenがnullを返すために発生しているようです。 m_fp = fopen(filePath.c_str(), "r"); //FIXME: if null, error 404 ソースにFIXMEとあるように、fopenでnullを返すケースについて対応できません。これによって、例えばindex.htmのリクエストを処理している最中にmbedrpc.jsのリクエストが処理しきれないケースで、デバッグ表示としてエラーが出ているものと思います。
それぞれの読み込みが順次行われ、ブラウザ側は404 Not Foundを表示するまでもなく、処理が問題なく継続されているのではと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーー