GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
RTC機能に関して教えてください。Mbedでは、ファイルのタイムスタンプなどにRTCは欠かせない機能だと思いますが、GR-MANGOではRESETすると時刻が1970/1/1 00:00:00に戻ってしまいます。
1)これは不具合としての認識があるのでしょうか?それとも仕様ですか? sample_00_led_rtc_analogin.cppで確認しましたが、他にRESETでも継続できるサンプルがあるのでしょうか?2)32.768KHzのXtalは実装されているのでしょうか? RESETしない限り初期設定すれば時計機能は正確(感覚的には月差10秒程度)な値を継続できるのでしょうか?
このクラスのCPUは、ネットワーク等から正確な時刻を入手することを前提にしているのでしょうか?一番気になるのが、IoT機器としての記録データのファイルスタンプをどうするかでしょう。
電源断で時刻が初期化されてしまうという意味であればRZ/A2Mは時刻保持用のバッテリバックアップ電源ピンを持っておりませんのでRZ/A2Mでは対応できません。
この場合、バックアップ電池付きのRTCを外部に用意する必要があります。
ラズパイコネクタを使用するのであれば下記の様なRTC HATをご使用下さい。
Raspberry Pi用高精度RTC(DS3231)Groveコネクタを使用する場合は下記の様なモジュールをご使用下さい。GROVE - 高精度RTC