GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
サンプルコードの下記ですが、サウンド出力先は、ヘッドフォンジャックで良いのでしょうか?
あと、SDメモリに、wavファイルを1つ入れておけば、自動再生でしょうか?
もう一つ、mbedでコンパイルするときのターゲットは、GR-PEACHで良いのでしょうか?
お教えいただきたく、お願いします。
4 | [sample_04_ssif_wav_playback.cpp](sample_programs/sample_04_ssif_wav_playback.cpp)
猪股
加藤様、回答有難う御座います。
どうも、binファイルをドラッグ&ドロップすると、直ぐ、また、フォルダが開き、RSTボタンを押しても、何も起きない状況になっています。wavファイルの最大サイズはありますか? 81MBのwavファイルを再生としています。
サンプルコードのインポートが、不完全なのでしょうか?
自己レスで、すいません。 Cubaseが出力したwavファイルに問題があったようです。フリーウェアで、wavファイルに変換し直したら、音の再生が始まりました。お騒がせしました。ただ、音量が大きいところで、ノイズが多いようです。 ★ 次の問題が出ています。音量の制御を、 AudioPlayer.outputVolume(0.5); で指定されているようですが、値を変えても、音量が変わらないです。
// Public Functionsbool WM8978_RBSP::outputVolume(float leftVolumeOut, float rightVolumeOut) { // check values are in range if ((leftVolumeOut < 0.0) || (leftVolumeOut > 1.0) || (rightVolumeOut < 0.0) || (rightVolumeOut > 1.0)) { return false; } return true;}