GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-MANGOの開発環境はUSBを挿した時に出てくるhtmでできるのでしょうか。
Successとなってbinファイルを書き込んでも動作しませんでした。
一方、Mbed studioでmbed-gr-libsのみ
新しいのに差し替えして試してみましたが、Buildをちょっとやった後
以下のエラーが出ます。
結局、古いボードも新しいボードもHDMI出力できなくなりました。
何かわかりましたら教えてください。
Mbed studioはアップデートして以下の状態です。
よろしくお願い致します。
なぜか、mipiカメラの表示ができるようになりました。
もしかすると、サンプルセレクトの数字の前にアンダーバーを
入れるとだめだったのかもしれません。
お手数をおかけ致しました。
Sample00でLEDの点滅はできましたが
Sample23のHDMI出力は画面に範囲外となりダメでした。
以下はsample selectです。
以下はカメラとHDMI出力のjsonでの設定です。
以下はHDMIモニター画面です。