GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
500nSecごとに、デジタルピンをON,OFFさせたいです。またON、OFFの切り替わるタイミングで、カウンターを足し算して、20になったら、別のデジタルピンをOn、OFFさせたいです。プログラム見本ご教授いただきたいです。
JiGoRo様
返信いただきありがとうございます。
出来る限り詳しく記載しました。
よろしくお願いします。
------------------------------------------------------------------------
GR-PEACH Fat Green LaserとGalvano Scanerを使用して
Laser Showがしたいと考えています。
今回質問の内容は、「Galvano Scaner のXY2-100 interface」
のCLOCK部分とSync部分についてでした。
XYAxisのDataについては、固定項目3Bitと、変動項目16Bit、パリテイの1Bit
なので、内容は理解できました。
非常に高速で、正確に動かす必要あるため
mBedにてプログラム作ります。
いつも、Arduinoライクにプログラム作成しているためクロックについて考えたことがありませんでした。SPI通信の利用も考えましたが、XYAxisのどうじ2軸制御のため
利用できないかと考えました。
PCから、Runの通信を、GR-PEACHが受信したらLaser Show開始します。
所定の動き終了しましたら、受信待機状態に戻ります。
この間、特に割り込みも発生しません。
返信いただきありがとうございました。
MTU2のサンプルコード利用して
今週末、プログラム作ります。